Un blog que nous avons écrit sur le peignage des câbles A suscité un débat animé dans un podcast de l’industrie récemment. L’avez-vous écouté ?
Après lecture, Chuck Bowser III, RCDD, TECH, m'a contacté et m'a invité à partager davantage sur le sujet lors de son podcast Let's Talk Cabling. Nous avons parlé de l’art et de la science de maintenir une configuration de câblage efficace et organisée, et avons également abordé les mythes d’installation courants auxquels même les vétérans chevronnés du secteur croient parfois.
Ce blog offre un aperçu de quelques-unes des inexactitudes que nous avons couvertes au cours de notre conversation dynamique.
Mythe 1 : Vous ne pouvez pas peigner les câbles de catégorie 6A en raison de la diaphonie étrangère.
Réalité : vous pouvez (parfois) peigner des câbles de catégorie 6A
Le peignage des câbles permet aux installateurs de créer des câbles ordonnés et organisés en parallèles. Mais comme l'utilisation de câbles et de connecteurs de catégorie 6A en parallèle est l'un des principaux facteurs de diaphonie exogène, de nombreux installateurs pensent que peignage de câbles Ne devrait pas être fait avec des câbles de catégorie 6A. Mais ce n’est pas toujours vrai : tant que vous installez un câble provenant d’un fabricant de confiance, vous pouvez toujours peigner les câbles de catégorie 6A.
Prenons l’exemple de Belden. La technologie intégrée à nos câbles pour minimiser la diaphonie exogène, ainsi que les tests six autour d'un que nous effectuons pour garantir des performances optimales, signifient que nos câbles peuvent être peignés en toute confiance. (Les tests de type six autour d’un placent le câble cible au centre du faisceau, à côté des autres.)
Si un fabricant de câbles déconseille le peignage, assurez-vous de suivre ces instructions. Ils savent probablement que leurs câbles ne fonctionneront pas comme prévu s’ils sont peignés.
Mythe 2 : peigner les câbles pendant l’installation est une perte de temps.
Réalité : le peignage des câbles peut être un facteur de différenciation, pas un gouffre de productivité.
Les installateurs essaient d’en faire le plus possible en une journée. Toute étape qui semble représenter un travail supplémentaire, comme le peignage des câbles, peut être mise de côté et considérée comme inutile. Mais prendre le temps de peigner les câbles peut être payant à bien des égards. En plus d’avoir une apparence professionnelle et immaculée (et d’éviter les problèmes de performance liés aux câbles pliés ou emmêlés), cela démontre également une grande attention aux détails.
C’est essentiel aux yeux des clients. Même s'ils ne savent pas ce qu'est le peignage de câbles, ils se sentiront probablement plus en confiance dans les autres tâches que vous effectuez (terminaison, tests, etc.) lorsqu'ils vous verront prendre le temps d'organiser soigneusement les câbles en parallèle. Un bon travail démontre aux clients que vous appréciez votre métier et que vous êtes bon dans votre domaine.
Mythe 3 : peigner des câbles en cuivre qui transportent également de l’énergie constitue un risque d’incendie.
Réalité : le peignage ou le regroupement n’est jamais un risque d’incendie, mais peut être un problème de performance si les bons câbles ne sont pas utilisés.
Il est important d’utiliser le bon câble pour le bon travail. Les câbles à puissance limitée (LP) ou les câbles Power over Ethernet (PoE) ne prendront pas feu simplement parce qu'ils sont peignés ou regroupés.
Cependant, s'ils sont installés dans un environnement où il manque de circulation d'air et où la température ambiante est élevée, un problème peut survenir : l'augmentation de la température peut dépasser les recommandations du fabricant. Augmentation de la température du câble Impacte les caractéristiques électriques d'un câble ; la perte d'insertion augmente à mesure que la température du câble augmente.
Une fois que la température du câble atteint un certain niveau, l'atténuation d’insertion augmente rapidement. La partie « Ethernet » ou « données » du câble cesse de fonctionner et les données cessent de circuler. Dès que la fonctionnalité de transmission de données s'arrête, la distribution d'énergie du câble diminue également. Par conséquent, le câble ne chauffera jamais assez pour fondre ou s’enflammer.
Mythe 4 : Tant qu'ils fonctionnent, l'installation de câbles de qualité inférieure ou contrefaits ne pose pas de problème.
Réalité : les câbles contrefaits peuvent causer des problèmes de sécurité et de performance.
Tous les fabricants ne sont pas dignes de confiance. Certains falsifient des informations ou attribuent des allégations fabriquées aux câbles qu’ils vendent. L'industrie appelle ces câbles des « câbles contrefaits », que l'on trouve souvent en vente sur des places de marché comme eBay, Facebook ou Amazon.
Par exemple, pour être homologués UL, les câbles homologués plénum et colonne montante doivent passer des tests rigoureux de sécurité incendie. Câbles contrefaits Ne réussissent pas toujours ces tests, même s'ils peuvent afficher une marque ou une étiquette indiquant la conformité. Par conséquent, les câbles contrefaits peuvent être combustibles, contribuer à la propagation rapide des flammes et de la fumée et, en fin de compte, endommager des biens ou créer des pertes de vie. Dans de nombreuses juridictions, ils violent également les codes du bâtiment.
Les performances ne sont pas optimales non plus. Par exemple, pour gérer l’impact du bruit, les conducteurs de câble de catégorie 6A doivent être perpendiculaires et randomisés. Mais les câbles contrefaits peuvent ne pas être construits de cette manière, et leurs performances peuvent refléter cela.
Mythe 5 : le remplissage et la capacité des chemins sont les mêmes.
Réalité : Le remplissage et la capacité sont différents, et il est important de comprendre la distinction.
Tout d'abord, il est essentiel de noter : sans beaucoup de contexte, un tableau ou une calculatrice industrielle ne peut jamais vous dire avec certitude combien de câbles peuvent tenir dans un chemin de câbles Ou par un conduit. Au lieu de cela, la réponse dépend de facteurs tels que :
- Température ambiante
- Coudes dans la voie ou le conduit
- Diamètre et géométrie du câble
- Coefficient de frottement du/des câble(s)
- Humidité
- Longueur de la conduite ou du chemin
- Ampacité de puissance des câbles du faisceau
- Direction de traction
- Taux de remplissage cible (40 % ou 30 %, par exemple)
Vous devez connaître ces éléments avant de pouvoir déterminer le nombre de câbles qui pourront tenir dans le chemin.
Il est également important de comprendre que le « remplissage de voie » est souvent utilisé par inadvertance pour décrire la « capacité de voie ».
Quand vous parlez de « remplissage », vous pensez probablement à « capacité ». La capacité du chemin est ce qui compte vraiment : elle désigne la capacité d'un chemin à accueillir des câbles, du nombre minimal (zéro) au nombre maximal. (Bien que l’installation actuelle puisse ne pas atteindre sa capacité, il est important de connaître le nombre maximum pour la planification future.)
Le « remplissage » du chemin fait référence au degré de « remplissage » réel du chemin (la quantité de plateau ou de conduit qui est « pleine »). La quantité qu'un chemin peut contenir est différente de sa capacité et dépend de nombreux facteurs : type d'application, besoins futurs, températures ambiantes, etc.
Nous sommes là pour répondre à vos questions sur l'installation de câbles
Avez-vous appris quelque chose de nouveau en lisant ce blog ? C'est ce que nous espérions ! Vous pouvez découvrir encore plus d'informations comme celles-ci en écoutant l'intégralité du podcast Let's Talk Cabling ici .
Belden aime diriger et participer à des discussions comme celles-ci sur le secteur. Cela nous donne l’occasion de partager des anecdotes et des idées pour vous aider à mieux faire votre travail.
Vous avez d’autres questions sur ces sujets ? Envoyez-moi un message.
Ressources connexes :
À propos de l’auteur
Henry Franc
Ingénieur d'applications de terrain
En mettant l'accent sur la conception, la planification et la construction de centres de données, Henry Franc agit en tant que conseiller de confiance pour des projets de grande envergure ou complexes dans tous les secteurs verticaux, évaluant les besoins commerciaux des clients et trouvant les meilleures options technologiques pour y répondre. Il a également été élu par ses collègues du secteur au poste de vice-président du Comité d'ingénierie des systèmes de câblage de télécommunications TR42.