Bâtiments intelligents

Un pionnier des télécommunications : la récente reconnaissance de Belden

Belden
Belden et les membres de son équipe sont récompensés pour leur contribution au développement des normes TIA et BICSI. En savoir plus sur nos récentes distinctions dans le secteur.

 

Le câblage peut aider à donner vie à la technologie, mais les normes de câblage fonctionnent toujours en arrière-plan pour garantir que les produits de câblage répondent aux critères de performance minimum et sont interopérables avec différentes technologies pour faire avancer l’innovation.

 

Sans normes de câblage, il n’y aurait aucun moyen de garantir que la technologie et les systèmes sont compatibles, uniformes, sûrs et fonctionnels. Grâce aux organismes de normalisation tels que la Telecommunications Industry Association (TIA) et BICSI, tout concepteur, ingénieur ou installateur industriel peut utiliser en toute confiance les médias, connecteurs, méthodologies de test et topologies communs pour développer ses propres solutions d’infrastructure.

 

Étant donné que les normes de câblage n’établissent que des exigences minimales en matière de performances, elles peuvent être développées par des professionnels expérimentés et des entreprises qui choisissent d’aller au-delà de ces spécifications techniques.

 

Par exemple, Belden s’appuie sur les normes de câblage comme référence de base pour la performance des produits, puis dépasse ces niveaux pour s’assurer que nos systèmes de fibre et de cuivre peuvent prendre en charge les applications et technologies émergentes.

 

Reconnaître les contributions du secteur à l’élaboration des normes

Cependant, avant de pouvoir appliquer des normes, il faut d’abord les élaborer. Les comités de normalisation constituent un écosystème collaboratif où les fabricants, les fournisseurs, les intégrateurs et les utilisateurs finaux, tous ayant des perspectives différentes, peuvent se réunir pour partager leurs connaissances et accélérer les nouvelles idées.

 

Par exemple, les normes TIA et BICSI sont créées grâce au travail d’experts du secteur qui donnent bénévolement de leur temps. Ces deux associations célèbrent souvent les bénévoles pour leurs efforts, et nous sommes ravis de partager deux mises à jour récentes sur la reconnaissance de Belden dans le secteur.

 

Prix Harry J. Pfister du BICSI

Pour honorer les accomplissements de toute une vie et les réalisations dans les télécommunications, BICSI décerne chaque année le prix Harry J. Pfister pour l’excellence dans le secteur des télécommunications à un professionnel. Créé en 1982, ce prix porte le nom de Harry J. Pfister, fondateur de la conférence d’hiver BICSI et ancien président du BICSI.

 

Selon BICSI, le prix « promeut les efforts d’une personne qui améliore les aspects scientifiques, techniques ou éducatifs du secteur des télécommunications, ou qui promeut le professionnalisme du secteur ».

 

Cette année, le prix a été décerné à Ron Tellas, responsable de la technologie et des applications LAN chez Belden. Fort de cette reconnaissance, il rejoint une liste d’élite d’innovateurs, dont le vétéran du secteur Paul Kish, ancien directeur des systèmes et des normes de Belden, qui a été honoré en 2006.

 

M. Tellas est un excellent exemple de l’impact que les professionnels du secteur peuvent avoir sur les normes de câblage. En tant qu’expert en la matière dans la conception RF et la propagation électromagnétique, sa carrière en télécommunications s’étend sur près de 35 ans, et il détient plus de 15 brevets américains.

 

Il est un membre actif du BICSI, effectue régulièrement des présentations aux conférences du BICSI et participe à des tables rondes. Il joue également un rôle dynamique dans de nombreuses autres initiatives du secteur, notamment le comité d’ingénierie des systèmes de câblage de télécommunications TIA TR-42, le comité ISO WG3, le consortium du secteur des technologies connectées, le groupe de travail Ethernet IEEE 802.3 et le panel de codage 3 NFPA 70.

 

Prix TIA Star

Les membres de l’équipe Belden ont également participé activement à l’élaboration des normes TIA au fil des ans. En fait, nous sommes impliqués depuis que les premières normes de construction commerciale ont été développées en 1991. (L’un des pères fondateurs des normes des systèmes de câblage de télécommunications TIA TR-42 était M. Kish, que nous avons mentionné plus haut.)

 

TIA récompense les professionnels qui consacrent du temps aux avancées du secteur des TIC par le biais de ses TIA Star Awards. Créés en 2022, ces prix récompensent l’engagement dans les initiatives TIA au niveau individuel et au niveau de l’entreprise, que cet engagement implique la participation à l’élaboration de normes, à des programmes technologiques ou à la sensibilisation des gouvernements.

 

L’année dernière, Tellas et Henry Franc, directeur conseil en solutions de bâtiments intelligents, ont été récompensés par le prix TIA Star pour leur impact sur le secteur. Belden a également été reconnu comme l’un des lauréats du prix Star Top 5 %.

 

Cette année encore, M. Tellas a été honoré en tant que lauréat du prix TIA Star Top 5 % pour son impact sur le secteur, avec M. Franc et Brian Shuman, responsable de la mesure et de l’analyse.

 

M. Franc est impliqué dans TIA depuis près de deux décennies et préside le comité d’ingénierie des systèmes de câblage de télécommunications TIA TR-42, qui élabore et maintient des normes volontaires pour l’infrastructure de câblage de télécommunications dans les bâtiments, les centres de données et les établissements de santé appartenant aux utilisateurs.

 

M. Shuman préside le comité d’ingénierie des infrastructures de télécommunications industrielles TIA TR-42.9, où il dirige les activités d’élaboration des normes.

 

Belden a également été reconnu une fois de plus comme l’un des lauréats du prix Star Top 5 % pour son engagement à faire progresser le secteur et à ouvrir la voie à une interopérabilité, une fonctionnalité et une connectivité réseau continues.

 

Pourquoi Belden participe à l’élaboration des normes

Belden se fait une priorité de s’associer à d’autres fabricants, utilisateurs, consultants et experts en participant activement à des organisations telles que TIA, BICSI, IEEE et ISO, fournissant ainsi des informations pour façonner les normes de câblage.

 

Nous contribuons à l’élaboration des normes pour quatre raisons :

 

  1. La participation nous aide à comprendre comment et pourquoi les normes sont écrites (et pourquoi les normes de câblage ne couvrent que certains éléments).

  2. Nous voulons représenter le point de vue des installateurs et des utilisateurs finaux. Notre participation contribue à garantir que les normes restent indépendantes du produit afin que les clients sachent que leurs réseaux prendront en charge la technologie d’aujourd’hui et de demain.

  3. Cela correspond à plusieurs de nos valeurs fondamentales. L’amélioration continue guide Belden, et nous savons que les processus, les systèmes et les technologies peuvent toujours être meilleurs. Nous croyons également qu’il est essentiel de travailler ensemble en tant que secteur.

  4. Nous voulons nous assurer que les normes de câblage peuvent répondre aux défis du réseau et de la connectivité.

 

N'oubliez pas : le secteur a également besoin d’entendre votre voix. Si vous souhaitez vous impliquer davantage dans le développement de normes de câblage, nous pouvons vous aider à vous connecter.

 

 

 

Liens associés :