Étude de cas

UBS Arena Belmont Park, New York

Belden
Afin d'offrir une expérience à la fois sûre et exaltante, la technologie de l'USB Arena orientée avant tout sur les fans s'appuie sur les solutions de câblage et de connectivité Belden.

 

Ceci est un extrait d'une étude de cas. Lire l'étude de cas complète ici.

 

Client(e)

L'UBS Arena est un lieu fait pour la musique et conçu pour y pratiquer le hockey. Ce site accueillera environ 150 évènements chaque année. Chaque siège offre un large champ de vision et une acoustique de qualité supérieure. Ouvrant ses portes pour la première fois en novembre 2021, le site de 1,1 milliards de dollars et doté de 18 000 sièges est la nouvelle demeure des New York Islanders évoluant en ligue nationale de hockey. Il remplace le Nassau Veterans Memorial Coliseum, désormais fermé. Équipé de suites et de clubs VIP haut de gamme, de terrasses extérieures, de huit bars avec vue sur la glace et d'un tableau d'affichage haute résolution, l'UBS Arena a pour objectif de devenir l'un des lieux de divertissement les plus prestigieux et les plus accueillants du pays. Il s'agit également du premier site de son genre à New York à être éligible à la certification LEED V4 Building Design + Construction avec 2024 comme date butoir pour atteindre un bilan carbone neutre.

 

Défi

Avec une approche technologique axée avant tout sur les fans, l'UBS Arena de 700 000 pieds carrés nécessitait des solutions de câblage et de connectivité susceptible de prendre en charge un système acoustique sophistiqué, un réseau 5G, un système réseau d'antennes distribuées (DAS), le plus grand tableau d'affichage de New York et deux niveaux de panneaux LED à haute résolution.

La santé et la sécurité du public figuraient également au premier plan. Ainsi, l'infrastructure réseau du site nécessitait aussi de prendre en charge ces types de technologies connectées, telles que les systèmes de ventilation automatisés aux commandes mobiles à emporter et aux achats sans contact.

Le réseau sans fil devait prendre en charge en toute fluidité la connexion de dizaine de milliers d'appareils dans l'environnement du site totalement dénué d'espèces. De plus, la technologique intelligente des toilettes devait se connecter au réseau afin de suivre et d'indiquer les niveaux de stock et les besoins en nettoyage.

 

Découverte

L'UBS Arena fut conçu en partenariat avec Oak View Group, les New York Islanders et Jeff Wilpon. Belden avait tissé des liens de confiance solides avec le Oak View Group grâce à la réalisation réussie du Climate Pledge Arena. La société avait eu recours de nombreuses fois aux solutions de bout-en-bout de câblage et de connectivité de Belden dans ses projets à travers le pays.

 

Solution

Afin de créer une expérience extraordinaire et sûre, la technologie de l'USB Arena orientée avant tout sur les fans s'appuie sur les solutions de câblage et de connectivité Belden.

Des câbles Digital Electricity™ furent utilisés pour prendre en charge le DAS qui relie les équipements de tête de station émettrice-réceptrice de base aux unités radio RF/à distance du site. Le DAS traite, filtre et combine les signaux 5G des opérateurs de téléphonie sans fil afin d'améliorer la couverture sans fil intérieure et de veiller à ce que les signaux atteignent les personnes et les appareils situés à l'intérieur du site.

Le réseau 5G de la salle optimise l'expérience des fans, en leur permettant de se connecter à l'application UBS Arena pour tout : accéder aux billets numériques, commander de la nourriture ou participer à des jeux d'équipes et aux autres jeux.

Pour offrir une infrastructure adaptée à un réseau Wi-Fi et une couverture mobile fiables, la fibre FiberExpress et le câblage 10GXW de catégorie 6A ont également été utilisés.

Conçu avec une immunité au bruit et une fiabilité remarquables, REVConnect 10GXW prend spécifiquement en charge des applications sans fil en intérieur et de plusieurs gigabits allant jusqu'à 10 Gbit/s ainsi que les bâtiments intelligents et les connexions de dispositifs MPTL.

Des fiches REVConnect de catégorie 6A, seules fiches de catégorie 6A installables sur site, furent utilisées pour un raccordement rapide, facile et fiable. Les fiches relient tout éclairage, affichage et panneau d'affichage au réseau pour une surveillance, une gestion et un contrôle à distance.

Les travaux furent interrompus fin mars 2020, au moment de la pandémie aux États-Unis. Deux mois après, le projet reprit de nouveau sans aucune modification des délais ou du calendrier. Le processus de raccordement rapide et fiable proposé par les solutions de connectivité REVConnect de Belden a permis d'économiser un temps de montage précieux tout en réduisant les retouches et en conservant la distanciation sociale sur le chantier.

Le système a également permis aux apprentis et aux nouveaux installateurs de réaliser des travaux critiques après seulement 15 minutes de formation, sans problème et sans avoir besoin de demander à quelqu'un de vérifier leur travail. REVConnect a recours à une seule et unique méthode de raccordement pour tous les composants, quels qu'ils soient : coupleurs, cordons à connexion croisée, fiches et prises, etc.

Une fois raccordées, les connexions peuvent être testées pour s'assurer de leur performance. De là, les câbles peuvent être repoussés dans le mur ou le plafond pour que les entreprises de finition puissent terminer leur travail. Ensuite, un corps de prise ou de fiche et une façade peuvent être installés. Ce processus permet aux installateurs de basse tension d'accélérer les travaux jusqu'à un certain point puis de libérer le site afin que d'autres entrepreneurs puissent travailler. Cela permet d'éviter que différents corps de métier ne se croisent et de créer un environnement plus sécurisé.

Collaborer avec un seul partenaire pour une solution d'infrastructure complète, y compris plus de 6 700 câbles a permis de garantir le bon déroulement du projet et de rationaliser l'installation. Belden a également permis à l'équipe chargée du projet d'obtenir rapidement les certifications nécessaires sur le site et de veiller à ce que tous les installateurs reçoivent une formation appropriée sur les bonnes pratiques d'installation de la fibre et du cuivre afin de réduire les retouches et d'accélérer le déploiement.

Grâce aux excellents partenaires de distribution de Belden, des milliers de coupes de câbles données, informatique, audio-vidéo et sécurité ont été réalisées afin de rendre l'installation plus rapide et plus simple pour les installateurs.

 

Résultats

Malgré les deux mois d'arrêt en raison de la pandémie, l'UBS Arena a pu accueillir son match d'inauguration en novembre 2021, comme prévu (les New York Islanders rencontraient les Calgary Flames).

Les paiements sans contact réduisent les temps de transaction et le délai d'attente, les systèmes de climatisation de pointe contrôlent la température et la ventilation pour une qualité d'air améliorée et le son et la vidéo immersives offrent une expérience hors norme aux fans, le tout est pris en charge par l'infrastructure de câblage et de connectivité de Belden.

L'UBS Arena associe hospitalité haut de gamme et divertissement en direct. Il est ainsi sur le point de devenir l'un des sites de concerts, de matchs et autres expériences les plus prestigieux et les plus accueillants du pays.