Hybrid Edge WP héros 2021-07

Quasiment toutes nos activités impliquent l'utilisation d'un appareil intelligent. Cette dépendance à une communication et à une connectivité constantes engendre un trafic plus important et nous rapproche de la technologie sans fil 5G, ce qui fait du trafic bidirectionnel (envoi et réception) un élément de poids.

Dépendre d'un point central pour envoyer et recevoir toutes ces données fait perdre du temps précieux et de l'argent. Cela peut également engendrer une congestion et une durée de transmission rallongée, interrompant les utilisateurs et conduisant à des temps d'arrêts ou des pannes, ce qui n'est pas acceptable pour des applications critiques.

C'est pourquoi de plus en plus d'appareils vont commencer à envoyer des données vers des réseaux périphériques (« edge ») et le cloud. Nous devrons donc nous appuyer sur plusieurs types d'infrastructures (une approche « hybride »).

Thèmes abordés dans ce livre blanc :

  • Introduction
  • Où sont déployés les centres de données Edge hybrides
  • Étude sur le fonctionnement des centres de données Edge hybrides
  • Ce que les centres de données Edge hybrides signifient pour votre câblage
  • L'intérêt de Belden pour les centres de données Edge hybrides

Téléchargez ce livre blanc pour en savoir plus sur la planification de l'avenir avec des centres de données Edge hybrides !