Les systèmes d’alimentation électrique à gestion de pannes (FMPS) renouvellent le monde de la livraison d'électricité limitée. Bien qu'ils n'aient été introduits dans le National Electrical Code® (NEC) que récemment (dans l'édition 2023), les FMPS sont déjà déployés dans certains bâtiments intelligents et leur utilisation continuera de croître.
Circa Resort & Casino Las Vegas en est un excellent exemple. Au lieu d'utiliser une alimentation CA dédiée, le bâtiment de 35 étages utilise Digital Electricity™ (DE) — une forme de FMPS — comme infrastructure de distribution d'énergie principale. Elle alimente tout, des lumières et des interrupteurs à la climatisation des pièces et aux points d’accès sans fil.
Les FMPS sont connus sous de nombreux noms : classe 4, transfert d’énergie par paquets (PET), DE et puissance pulsée, par exemple.
Peu importe comment vous l’appelez, c’est une manière révolutionnaire de distribuer une énergie limitée. Les FMPS offrent une distribution d’énergie sûre, rentable, rapide à installer, économe en énergie et propice à notre monde numérique.
Nos amis de VoltServer, le créateur de DE, ont inventé une phrase utile qui explique le véritable impact du FMPS : il offre Sune distribution sûre d'une Spuissance importante sur Sdistance importante en utilisant Spetits conducteurs pour permettre Sune vitesse de déploiement (ils appellent cela les 5 S du FMPS).
Décomposons cette affirmation et examinons chaque « S » individuellement pour voir ce que DE FMPS peut offrir
1. Livraison sécurisée
Les systèmes FMPS A DE sont conçus pour promouvoir la sécurité avant tout. Pour ce faire, ils limitent l’énergie disponible lors d’un événement de défaillance au lieu de limiter le débit de la source d’alimentation (la quantité d’énergie que l’alimentation peut fournir). Ce qui est le mode de fonctionnement des systèmes de classe 2 et de classe 3.
Lorsqu’une personne touche des fils exposés de classe 4 ou éclabousse d’eau les circuits de classe 4 pendant leur fonctionnement, le système le détecte et s’arrête automatiquement pour éviter les dangers. Un émetteur et un récepteur contrôlent la puissance fournie et surveillent en permanence les défaillances pour assurer ce niveau de sécurité. Cette technologie rend les systèmes FMPS, ou de classe 4, tout aussi sûrs, voire plus sûrs, que les systèmes de classe 2 et de classe 3.
Avec notre soutien, l'UL a récemment publié l'UL 1400-2 comme rapport d'enquête (Outline of Investigation – OOI), la première étape vers l'établissement d'une norme, pour définir les points à prendre en compte et les critères de sécurité pour évaluer le câblage de circuit de classe 4. L'UL 1400-2 réunit les exigences relatives aux câbles FMPS afin de garantir leur installation et leur fonctionnement en toute sécurité. La norme UL 1400-1 a également été publiée pour décrire les exigences relatives aux systèmes d'alimentation à gestion des défauts.
2. Puissance significative
Tout comme le Power over Ethernet (PoE), qui est un système à puissance limitée, les FMPS offrent la commodité d’un système à puissance limitée. Mais c’est là que s’arrêtent leurs similitudes. Gardez à l’esprit : FMPS ne remplace pas PoE. Les deux brilleront dans les bonnes applications. La comparaison entre les FMPS et le PoE est uniquement établie ici pour comparer les FMPS à quelque chose que nous connaissons tous (un peu comme utiliser une banane pour l’échelle dans une image !).
Le PoE ne peut prendre en charge que jusqu'à 100 W, tandis que le FMPS offre près de 20 fois cette quantité d'énergie. Souvenez-vous du projet que nous avons mentionné plus tôt : il a la capacité de servir d'infrastructure de distribution d'énergie principale d'un complexe hôtelier de 35 étages à Las Vegas (quelque chose que PoE n'est pas capable de faire).
3. Distance significative
Le FMPS transporte non seulement plus de puissance que le PoE, mais aussi beaucoup plus loin que le PoE : sur des centaines de mètres au lieu d'un maximum habituel de 100 m. (Cette distance peut être portée à 215 m dans certaines applications avec un câble spécialisé, comme RemoteIP.) Étant donné que le PoE est transporté par un câblage Ethernet, il est limité par ce que les normes d'application Ethernet dictent en termes de limitations de résistance des conducteurs dans les câbles. C’est pourquoi certains câbles peuvent aller au-delà de la norme de câblage traditionnelle de 100 m.
Les systèmes d'alimentation électrique à gestion de pannes sont également plus efficaces et plus rentables que d’autres options qui peuvent fournir cette quantité d’énergie sur des distances importantes.
4. Petits conducteurs
Une alimentation CC est un appareil de classe 2 (limité à la fourniture d'un maximum de 100 W) et utilise généralement des conducteurs de calibre 16 ou 18 AWG. Si la distance entre l’alimentation et le dispositif final est très longue (600 à 800 m, par exemple), il est nécessaire d'utiliser plusieurs câbles en parallèle ou un seul câble de calibre plus grand. En raison de la façon dont les FMPS sont conçus, un câble plus petit peut transporter davantage de puissance.
En fait, VoltServer affirme que la DE, qui est un système FMPS, peut réduire le carbone incorporé de jusqu’à 90 % dans un déploiement CA typique, car elle réduit considérablement les matériaux en utilisant des transformateurs et des câbles plus petits et en éliminant les conduites ou les câbles blindés.
5. Vitesse de déploiement
Les systèmes de classe 2 et de classe 4 sont souvent utilisés pour alimenter les systèmes de communication, ce qui permet de fournir l'alimentation et les données au sein d'un seul câble à l’aide d’un câble hybride. Cela réduit les coûts et le temps d’installation car il n’y a qu’un seul câble à gérer et à installer.
Parce qu'ils sont intrinsèquement sûrs, le NEC 2023 autorise l'installation du câblage FMPS de classe 4 de la même manière que les autres systèmes de câblage de systèmes de communication, et en utilisant le même chemin. Avec la bonne formation, les systèmes FMPS peuvent être installés par les mêmes intégrateurs et sous-traitants qui installent les systèmes de câblage de catégorie et PoE, ou même par des équipes internes.
Qu’il s'agisse d'un hôtel qui ouvre ses portes pour la première fois ou d'une arène qui accueille son premier événement sportif, un déploiement rapide permet aux appareils critiques de recevoir de l’énergie plus rapidement, ce qui accélère la mise sur le marché.
Belden est votre ressource FMPS
Nous sommes fiers que nos câbles pour système d'alimentation à gestion des défauts (FMPS) soient le premier système de câblage de classe 4 du secteur à recevoir la certification UL 1400-2. Nous avons également récemment lancé le premier câble hybride certifié UL du secteur Pour l'installation du FMPS. Ces câbles sont dotés d’une construction cuivre/fibre qui transmet l’énergie et les données sur de longues distances en un seul passage de câble, ce qui permet de gagner du temps et de réduire la complexité de l’installation.
Nous proposons une multitude d'autres ressources sur les systèmes FMPS Pour vous aider à rester informé. Regardez notre récent webinaire sur les FMPS et découvrez comment ils vont changer notre industrie. La NSCA et Automated Systems Design (ASD) nous ont rejoints pour parler de l’impact de la classe 4/FMPS sur les intégrateurs et les utilisateurs finaux.
Ressources connexes :
L'arrivée de la protection de classe 4 : les différences entre les classes de circuits
Les systèmes de classe 4 changent la manière dont la technologie est alimentée
À propos de l’auteur
Ron Tellas
Architecte de solutions, Solutions d’entreprise, Belden
Ron Tellas est un expert en matière de conception des radiofréquences et de propagation électromagnétique, et a rejoint Belden en 2016 pour aider à définir la feuille de route de la technologie et des applications dans le bâtiment intelligent. Il met maintenant à profit sa vaste expérience pour intégrer des systèmes, des équipements et de la connectivité dans des solutions réseau. Ron représente Belden dans plusieurs organismes de normalisation et comités du National Electrical Code, et en tant que membre du conseil d’administration de la FMP Alliance. Il est titulaire d’un master et d’une licence en génie électrique et d’un master en administration des affaires, et est l’inventeur de 17 brevets américains. Ron est fier d'avoir reçu le prix Harry J. Pfister 2024 pour ses contributions exceptionnelles et significatives au secteur des télécommunications.