Bâtiments intelligents
Câble RemoteIP : une nouvelle façon de transcender les limites de distance de 100 m
11.07.2022
Il’ un défi de conception complexe auquel les équipes de construction sont confrontées depuis des années : installer des appareils IoT dans des endroits qui leur permettent de remplir leur fonction tout en restant à moins de 100 m d'une salle de télécommunications afin que les appareils puissent se connecter au réseau pour une surveillance à distance et pour partager des données.
Pour rationaliser l'acceptation des nouvelles technologies à mesure que les vitesses d'application augmentent, le câblage de catégorie a été historiquement limité à une longueur de canal de 100 m conformément aux normes de câblage ANSI/TIA-568. Cela signifie que les salles de télécommunications doivent se trouver dans un rayon de 100 m de chaque dispositif connecté au réseau.
Mais cette norme instaure des limites sur le lieu et sur la manière dont les dispositifs peuvent être déployés. Selon le type de dispositif et son emplacement, cela peut nécessiter une longueur de canal plus grande. Qu'en est-il des caméras de surveillance dans les parkings ? D'un panneau de contrôle d'accès à une entrée/sortie de bâtiment rarement empruntée ? Un point d'accès sans fil Dans un patio extérieur ou au bord d'une piscine ? Des éclairages LED PoE au milieu d'un large espace de bureaux ouvert ? D'un capteur de ventilateur installé sur un toit ?
Pour que ces applications fonctionnent lorsqu'une salle de télécommunications ne se trouve pas à moins de 100 m de l'appareil, le concepteur du bâtiment, le consultant et/ou l'utilisateur final doivent trier d'autres options, qui peuvent inclure :’
- Utiliser des câbles fibre au lieu de câbles cuivre
- Ajouter une nouvelle salle de télécommunications dans un rayon de 100 m du dispositif en cours d'installation
- Utiliser des câbles hybrides cuivre-fibre
- Ajouter un répartiteur ou un commutateur dans une salle de télécommunications existante
- Prendre un risque et étendre la liaison par câblage cuivre au-delà de 100 m (même si cette approche n'est pas conforme aux normes ANSI/TIA-568)’
Ces options sont toutes des solutions possibles, mais elles peuvent être couteuses, entraîner une utilisation inefficace de l'espace du bâtiment ou engendrer des problèmes de performances (dans le cas du prolongement de la liaison de câblage en cuivre au-delà de 100 m).
À mesure que le nombre d'appareils continue de croître, il devient de plus en plus nécessaire d'utiliser efficacement l'espace du bâtiment et de fournir facilement de l'énergie et des données pour déployer ces nouveaux appareils, dont beaucoup seront installés dans des endroits où les salles de télécommunications ne sont pas à proximité.—’
Pour atténuer les frustrations que ces défis de connectivité continus créeront à mesure que les bâtiments intelligents s'appuieront sur des dispositifs IoT, nous avons conçu nos nouveaux câbles RemoteIP. Ils proposent une autre option viable pour les applications où le câblage de catégorie (littéralement) ne satisfait pas les critères.
Les câbles RemoteIP suivent les normes d'application IEEE, telles que 10BASE-T, 100BASE-T et 1000BASE-T. En quoi les normes d’application sont-elles différentes des normes de câblage ? Alors que les normes de câblage définissent les exigences de performances minimales pour les systèmes de câblage structuré afin qu'ils puissent prendre en charge n'importe quelle application sur 100 m, les normes d'application se concentrent sur la capacité de l'application elle-même—telle que le sans fil ou Ethernet—à fonctionner sur un segment de liaison quelle que soit la distance.
Les câbles fonctionnent avec n'importe quel dispositif et commutateur qui suivent ces normes d'application IEEE, y compris les caméras IP, les capteurs de bâtiments et les éclairages LED PoE.
Comme ils fournissent des données et de l'énergie à des dispositifs IP à distance jusqu'à un rayon de 215 m, ils font plus que doubler ce qu'un câblage de catégorie peut fournir. Grâce à ces câbles, il est désormais possible d'atteindre une transmission de 10 Mbit/s à 215 m, 100 Mbit/s à 200 m et 1 Gbit/s à 130 m. Ils sont également dotés de conducteurs de calibre 22 AWG, qui permettent aux signaux de parcourir de plus longues distances tout en maintenant un faible échauffement du câble afin de minimiser l'impact sur les caractéristiques électriques.’
Cela ouvre de nouvelles perspectives pour les concepteurs de bâtiments, les consultants et les utilisateurs finaux. Cela permet de placer et d'installer des dispositifs IoT à de nouveaux endroits, de récupérer et d'optimiser la superficie et de réduire les coûts en éliminant le besoin de convertisseurs de média (qui permettent de connecter des câbles en fibre et en cuivre) ou d'extendeurs (qui amplifient ou répètent les signaux).
Parce qu'ils utilisent Power over Ethernet (PoE), les câbles RemoteIP de Belden peuvent transmettre des données et de l'énergie au-delà de la longueur de canal de 100 m associée au câblage de catégorie.’
Les câbles RemoteIP sont également conçus pour s'associer à notre connectivité révolutionnaire REVConnect® , ce qui les rend simples à déployer et compatibles avec n'importe quel appareil IoT. Les câbles RemoteIP s'installent simplement comme les câbles de catégorie et bénéficient d'un design plus épuré pour garantir un raccordement d'une simplicité exceptionnelle.
Si vous avez besoin d'étendre votre canal Ethernet de manière rentable au-delà de 100 m et jusqu'à 1 Go/s—sans vous soucier de la dégradation des performances—, ces câbles vous aideront à le faire. Ils sont spécifiquement conçus pour respecter ou dépasser les limites des normes d'application IEEE.’ En savoir plus sur nos câbles RemoteIP.
Liens associés :
Câble RemoteIP basé sur une application
Des solutions aux quatre problèmes réels auxquels sont confrontés chaque jour les installateurs
4 considérations relatives à l'extension de la portée d'un câble