Belden Digital Electricity Cables

 

Depuis la publication de l'édition 2020 en septembre 2019, les travaux portant sur la prochaine révision sont en cours dans les coulisses. (Pour en savoir plus sur le processus d'élaboration des normes de la NFPA’, cliquez ici .)

 

Pour s'assurer que de nouvelles mesures de sécurité et de technologie sont adoptées et mises en œuvre, 18 experts concepteurs de codes (ECC) qui regroupent des inspecteurs, des utilisateurs, des installateurs, des ouvriers, des spécialistes en laboratoires d'analyse et des constructeurs (y compris Belden) collaborent régulièrement pour examiner et actualiser le NEC.

 

Ce que le NEC 2023 va comporter

Plusieurs nouveaux articles sont proposés dans le cadre de l'édition 2023. Les nouveaux articles couvrent les sujets qui intègrent l'utilisation, l'installation et les spécifications relatives à la conception des câbles d'interconnexion et des câbles d'instrumentation et la connexion de systèmes d'énergie alternative à l'équipement des services publics. Ces articles incluent également une mise à jour proposée par la norme NFPA CMP 3 qui aura un impact sur le câblage structuré : Nouvel article 726, Systèmes d'alimentation de classe 4 (CL4). Il a été récemment confirmé que les systèmes d'alimentation à gestion des défauts de classe 4 et les câbles seront inclus dans le NEC 2023.

 

La classe 4 désigne une nouvelle norme de classification concernant les systèmes énergétiques gérés par défaut. Il a été créé pour intégrer correctement ce type de technologie—qui comprend également le transfert d'énergie par paquets (PET), l'électricité numérique™ (DE), l'énergie pulsée et les systèmes de transfert intelligents—dans le NEC car il n'est’pas considéré comme un système de classe 2 ou de classe 3.

 

Comprendre les systèmes énergétiques de classe 4

Ces systèmes offrent la commodité et la sécurité de l'alimentation basse tension, comme Power over Ethernet (PoE), qui offre jusqu'à 100 W ; cependant, la classe 4 offre près de 20 fois la puissance du PoE sur des centaines de mètres, offrant une alternative sûre à l'alimentation CA. Les systèmes de classe 4 associent aussi l'énergie et les données dans un seul chemin de câble et réduisent le temps d'installation.

 

Ces types de systèmes se caractérisent par leur grande efficacité. Plutôt que de limiter la sortie de la source d'alimentation comme c'est le cas avec les systèmes de classe 2 et de classe 3, ils réduisent l'énergie et la puissance disponible pendant l'évènement par défaut. En d'autres termes, si l'on touche accidentellement les câbles exposés ou si l'on asperge de l'eau dans les circuits pendant le fonctionnement, le système s'arrête immédiatement et automatiquement avant de causer des dégâts. Pour limiter l'énergie par défaut, un émetteur et un récepteur contrôlent les défauts et l'alimentation électrique. Cette technologie rend les systèmes de classe 4 tout aussi sûrs que—, voire plus sûrs que—les systèmes de classe 2 et de classe 3, tout en offrant une plus grande disponibilité énergétique.

 

Certification UL pour garantir la sécurité de la classe 4

Pour soutenir le nouvel article NEC 726, UL a également travaillé en coulisses pour préparer les systèmes de classe 4, en publiant récemment la norme UL 1400-2. Ces grandes lignes de la recherche intègrent les règles relatives aux câbles de classe 4 et aux câbles DE pour assurer leur bonne installation et leur meilleur fonctionnement. (Nous prévoyons que la norme UL 1400-1 sera également publiée prochainement. Elle répondra aux besoins des systèmes énergétiques gérés par défaut.

 

Belden connaît très bien la certification UL 1400-2—car nous avons contribué à sa création. À mesure que de nouvelles technologies telles que les systèmes d’alimentation à gestion des pannes émergent, nous pensons qu’il est important d’aider l’industrie à définir et à soutenir des normes autour de leur application sûre.’

 

Nous sommes également fiers d'annoncer que les câbles Belden DE sont le tout premier système de câblage de classe 4 de l'industrie à recevoir la certification UL 1400-2.’ ’ Ces câbles permettent à leurs utilisateurs de profiter de l'électricité numérique pour produire plus d'énergie sur de longues distances en utilisant de petits conducteurs.

 

Les câbles DE ont été conçus en collaboration avec VoltServer, le créateur de l'électricité numérique, pour s'assurer qu'ils peuvent prendre en charge plusieurs types d'applications. Ils sont disponibles en constructions cuivre uniquement et hybrides cuivre/fibre pour transmettre l'énergie et les données sur de longues distances dans un seul câble.’ Comme c'est le cas avec la PoE, les câbles DE peuvent être installés par les mêmes intégrateurs à basse tension qui permettent d'installer les câbles de catégorie.

 

À mesure que les bâtiments intelligents deviennent de plus en plus intelligents, vous verrez des câbles électriques numériques utilisés pour prendre en charge :’

 

 

À l'avenir, il sera nécessaire d'exploiter ces systèmes avec un câble de classe 4 conforme à la norme UL 1400-2—et Belden est honoré d'être le premier à proposer une gamme de câbles de classe 4 certifiés UL.

 

La certification UL s'effectue en plusieurs phases. Les premiers câbles électriques numériques en cuivre intérieur/extérieur de Belden seront bientôt suivis par d'autres constructions de câbles.’ — Nous vous tiendrons au courant dès que d'autres câbles DE recevront la certification UL.’

 

En savoir plus sur les câbles électriques numériques de Belden’.

 

LIENS ASSOCIÉS :

 

Un aperçu de la NFPA’ s Processus d'élaboration des normes

3 caractéristiques importantes du câble DE : transport d'électricité numérique en toute sécurité™

Électricité numérique : 5 choses à savoir™

 

À propos de l’auteur

Roy Kusuma

Chef de projet

Fort d'une expérience en ingénierie et en conception technologique, Roy Kusuma fait partie de l'industrie des TIC depuis 2012. Dans son rôle actuel chez Belden, Roy supervise la conception et l'établissement de devis de câbles et de connectivité pour les solutions de réseau, et est responsable du développement de nouveaux produits dans la catégorie câblage. Depuis 2013, il s'est spécialisé dans la conception et la recherche de câbles de catégorie 6A
et la conception et la recherche de produits Power over Ethernet, développant des produits et des solutions à haut rendement. Il a obtenu un Bachelor en génie des matériaux à l'université de Purdue en 2012. En tant que membre du sous-comité de câblage en cuivre TR-42.7 du BICSI, du NFPA et du TIA, il a apporté plusieurs contributions au développement des normes dans l'industrie. Roy a également publié de nombreux livres blancs et directives industrielles pour l'utilisation sûre et fiable des installations d'infrastructure réseau, en particulier dans les applications Ethernet 4 paires haute puissance.