Bâtiments intelligents

Permettre des connexions directes : comment nos solutions de connexions croisées ont évolué

Ron Tellas et Sandra Imrazene

Les connexions croisées sont essentielles aux performances et à la fiabilité, elles servent souvent de fondation à la connectivité dans les réseaux et les centres de données.

 

Parce qu'ils’ Si polyvalents, les interconnexions peuvent être utilisées à de nombreuses fins : pour créer un point de consolidation, une petite interconnexion de salle de télécommunications ou une grande interconnexion de centre de données, par exemple.

 

Selon le style que vous choisissez, une connexion croisée peut être installée sur un rack ou un mur afin de tirer parti de l'espace libre et d'éventuellement réduire le nombre de racks nécessaires dans un espace. Ils’ sont également disponibles pour gérer une variété de formats de connectivité, notamment la fibre, le cuivre et le coaxial.

 

Ces systèmes ont parcouru un long chemin depuis les années 1970, année de leur création.

 

Nos décennies d'implication dans les connexions croisées

 

Belden’ L’expérience de s dans le domaine des interconnexions remonte à de nombreuses années. Pour comprendre combien de temps nous’ J'ai conçu des connexions croisées, cela aide à comprendre un peu notre histoire.

 

Nos racines canadiennes se trouvent dans la Compagnie de téléphone Bell du Canada (Bell Canada), qui est l’une des plus grandes compagnies du pays.’ les plus anciennes entreprises technologiques et est aujourd'hui le pays’ la plus grande entreprise de télécommunications du pays.

 

Bell Canada a par le passé acheté Bari Johnson pour former Imperial Wire and Cable, devenu plus tard Northern Electric and Manufacturing Company. Au fil des ans, l'entreprise a également été connue sous le nom de Northern Telecom puis a changé de nom pour devenir Nortel. Nortel était considérée comme l'entreprise de technologie de référence du Canada.

 

En 1996, Nortel a vendu sa division de câbles et de connectivité à Cable Design Technologies qui a créé NORDX/CDT. En 2004, Belden a fusionné avec CDT. Ensemble, les sociétés combinées ont trouvé des synergies pour étendre l'utilisation de produits et de solutions de qualité supérieure.

 

Nortel a créé le système de connexion croisée BIX (Building Industry Cross-Connect) original, conçu pour les communications vocales mais également capable de prendre en charge les installations jusqu'aux câbles de catégorie 5e.

 

Avec cette même technologie, NORDX/CDT a ensuite élaboré le système de connexions croisées GigaBIX en 2001, qui repose sur la technologie éprouvée du BIX mais fournit une connectivité de données qui s'aligne sur le câble de catégorie 6 tout en offrant une densité de terminaison élevée et en facilitant les déplacements, les ajouts et les changements. Le système peut être géré par des fils de connexion croisée adéquats ou des cordons de raccordement.

 

En raison de leur fiabilité et de leur conception unique, tout le monde semble se fier aux connexions croisées GigaBIX. En fait, Systèmes de connexion croisée GigaBIX sont encore utilisés aujourd'hui, offrant à l'industrie’ le meilleur rapport qualité/prix. Que’ c'est l'une des raisons pour lesquelles nous’ sont considérés comme le numéro 1 en matière de connexions croisées.

 

L'innovation dans les connexions croisées continue

 

Même maintenant, de nombreuses années plus tard, nous’ Nous continuons de nous appuyer sur le succès de BIX et GigaBIX pour fournir des options de connexion croisée plus fiables pour les réseaux et les centres de données.

 

Avec l'augmentation de la fréquence des signaux des câbles, l'industrie a besoin de nouvelles options de connexions croisées. C'est pourquoi nous avons créé le système à très haute densité Fiber’Expressen 2008, qui a ouvert la voie aux solutions de connectivité fibre optique de Belden s’. Ce système est également appelé notre solution FX UHD. Il prend en charge la migration rentable des applications 1G et 10G vers 40G et 100G avec un simple échange de cassette ou de cadre adaptateur.

 

À partir de là, nous avons créé le système de panneau de brassage FiberExpress Enterprise Closet X en 2017—également appelé FX ECX. Le système ECX est conçu pour des réseaux d'enterprises. Il améliore considérablement l'efficacité, permettant de gagner un temps précieux grâce à des fonctions innovantes en attente de brevet, telles que les cassettes amovibles avant/arrière et offrant une flexibilité d'installation inégalée dans les espaces restreints.

 

En 2019, nous avons dévoilé le système DCX conçu pour les centres de données. Ce système gère un nombre extrêmement élevé de connexions fibre et vous permet d’ajouter de la densité aux systèmes de fibre sans compromettre la facilité d’utilisation. Il optimise le retour sur investissement de l'infrastructure fibre et réduit les dépenses d'investissement et d'exploitation pour diminuer le coût total de possession.

 

Et nous n’avons pas oublié la connectivité cuivre !’ Le système de connexion croisée à montage mural REVConnect 10GX® utilise une gestion coupe à longueur “, ce qui signifie aucune gestion du mou, aucun inventaire de cordons de raccordement à gérer et la possibilité de recycler les morceaux de câble restants pour augmenter les économies de coûts par port.”

 

Pour vous aider à différencier ces systèmes de connexion croisée et à savoir quand les utiliser, nous examinerons chacun d'eux de plus près en 2023. Assurez-vous d'être abonné pour recevoir les mises à jour de notre blog afin de ne rien manquer !’’

 

Liens associés :

 

4 caractéristiques à examiner dans une connexion croisée murale

6 caractéristiques à rechercher dans un répartiteur de fibre optique

Les avantages de l'utilisation de votre mur TR pour une connexion croisée