Mots clés associés
Par exemple, dans la course entre les spécialistes de la sécurité informatique et les cybercriminels, la sécurité du réseau s'adapte en permanence à l'évolution des menaces.
À mesure que les processus deviennent plus intégrés, que les flux de travail deviennent plus complexes et mondiaux et que les réseaux subissent des changements de plus en plus dynamiques en raison de l'expansion et du développement technique, les cybercriminels modifient leurs approches, ce qui signifie que les experts informatiques doivent déployer de nouvelles tactiques de sécurité pour défendre leurs réseaux contre ces attaques.—
De nouvelles méthodes de travail viennent encore modifier la sécurité du réseau. Aujourd'hui, la sécurité doit protéger et épauler la numérisation et l'automatisation, le travail hybride et à distance, l'IIoT et le cloud.
Comment les experts informatiques peuvent-ils suivre l'évolution constante des exigences en matière de sécurité ?

Tout commence par le contrôle d'accès au réseau
Le contrôle d'accès au réseau (NAC) améliore la visibilité et l'administration du réseau, ce qui renforce sa sécurité en empêchant les utilisateurs non autorisés et les appareils IoT d'accéder à votre réseau privé.Une solution de contrôle d'accès réseau est également facile à installer. En quelques heures, une solution NAC peut être opérationnelle pour créer une représentation graphique de votre réseau (topologie du réseau) en temps réel.
Il offre un aperçu à jour de tous les appareils du réseau afin que vous puissiez tout voir au fur et à mesure que cela se passe—et recevoir des alertes lorsque les appareils tentent de se connecter afin que vous puissiez refuser ou accorder l'accès. En plus de la cartographie du réseau lui-même, une solution de contrôle d'accès au réseau permet également de cartographier les connexions entre les terminaux (PC, imprimantes et tous les dispositifs IT et OT, par exemple).
Cela offre plusieurs avantages :
- Localiser rapidement les mauvaises configurations du réseau.
- Découvrir les appareils inconnus sur votre réseau
- Identifier les faiblesses et les vulnérabilités du réseau
- Identifier et surveiller efficacement les terminaux pour empêcher tout accès non autorisé
La combinaison d'une solution de contrôle d'accès réseau avec d'autres sources d'identité—telles que les bases de données de gestion de configuration (CMDB), la gestion des actifs, AD/LDAP et la gestion des appareils mobiles (MDM)—conduit à une vue complète et centralisée qui maximise la stabilité et la sécurité du réseau.
L'importance d'un NAC indépendant des fournisseurs
Lorsque vous choisissez un contrôle d'accès au réseau, envisagez une solution souple. Cela garantit une surveillance fiable, même lorsqu'on utilise une grande variété de composants réseau. La variabilité peut être le résultat de la fusion, de l'acquisition ou de l'expansion d'un réseau interne qui a abouti involontairement à des composants mal assortis. Une solution indépendante des fournisseurs facilite le déploiement et vous donne la certitude que la solution de sécurité est compatible avec les systèmes existants.Pour gérer pleinement les réseaux exigeants d'aujourd'hui, une solution de contrôle d'accès réseau doit également prendre en charge tous les types de technologies d'authentification, qui vérifient si les informations d'identification d'un utilisateur correspondent à celles d'un utilisateur autorisé.’’
Tous les fournisseurs ne proposent pas cette fonctionnalité ou ne permettent pas qu'elle fonctionne avec d'autres technologies, telles que 802.1X et SNMP. Avec une solution NAC évolutive, il est possible d'utiliser l'infrastructure existante. Lorsqu'un changement se produit, les règles, les automatisations et les processus en arrière-plan garantissent qu'aucune mesure supplémentaire n'est requise sans l'intervention manuelle de l'administrateur informatique. Cela constitue un avantage en ce qui concerne les pouvoirs publics, par exemple lorsque les circonscriptions administratives et les structures organisationnelles changent après une période législative.
Le contrôle d'accès au réseau soutient les nouvelles méthodes de travail
La pandémie a entraîné l'apparition d'environnements de travail flexibles et hybrides qui nécessitent une collaboration virtuelle. Les solutions pragmatiques doivent maintenir la capacité des employés à travailler et à communiquer efficacement tout en garantissant la confidentialité, la disponibilité et l’intégrité.’Malgré les actualités relatives aux cyberattaques et les articles de presse sur les entreprises piratées faisant face à des demandes de rançon, de nombreuses entreprises ont encore du mal à sécuriser les terminaux du réseau. Selon un nouveau rapport de ThoughtLab, le nombre moyen de cyberattaques et de violations signalées a fortement augmenté de 15,1 % l'année dernière par rapport à 2020, tandis que 41 % des dirigeants ne pensent pas que leurs initiatives de sécurité suivent le rythme de la transformation numérique. —’
Une solution de contrôle d'accès au réseau vous aide à combler cette lacune en simplifiant le processus d'ajout de nouveaux dispositifs autorisés au réseau. Lorsqu'ils sont ajoutés à une liste d'appareils de confiance, les appareils peuvent être intégrés de manière transparente dans le flux de travail existant de l'entreprise.’
Le contrôle d'accès au réseau nécessite une gestion intelligente des dispositifs BYOD et des appareils fournis par l'entreprise.
Les appareils appartenant à l'entreprise peuvent être reconnus facilement sur le réseau en connectant un système de gestion des appareils mobiles comme source d'identité à une solution NAC. A partir de là, le dispositif peut être autorisé pour une zone réseau définie.
Les appareils BYOD sont plus compliqués. Les employés autorisés peuvent connecter leurs appareils personnels au portail invité de la solution de contrôle d'accès au réseau.’ En saisissant leur nom d'utilisateur et leur mot de passe Windows habituels, ils ont la possibilité d'enregistrer l'appareil et de l'utiliser au sein du réseau de l'entreprise sur la base d'une politique.’ Une fois que les conditions d'utilisation définies pour le fonctionnement sont acceptées, l'utilisateur peut connecter le dispositif au réseau en un clic.
Après l'enregistrement, le portail invité de la solution de contrôle d'accès au réseau accorde l'accès uniquement lorsque les données d'accès sont valides.’ Si un salarié quitte l'entreprise, ses terminaux personnels n'auront plus la possibilité d'accéder au réseau de l'entreprise.
Agissez dès maintenant pour donner la priorité à la sécurité du réseau
La mise en œuvre d'une solution de contrôle d'accès au réseau flexible, évolutive et efficace ajoute une valeur significative à votre approche de la sécurité du réseau. En effet, cela permet une meilleure visibilité du réseau, une réduction des cybermenaces et une optimisation des performances du réseau.
En savoir plus sur la solution de contrôle d'accès réseau de macmon. ’

À propos de l’auteur
Christian Bücker
Directeur commercial
Christian Bücker travaille chez macmon secure GmbH, une marque Belden, depuis 2006. Il utilise son expertise pour améliorer la sécurité du réseau et connecter les clients aux solutions de contrôle d'accès au réseau dont ils ont besoin pour prendre en charge leurs réseaux industriels critiques.