La Mercedes Benz Arena améliore la vitesse et la fiabilité des données grâce aux solutions Hirschmann &
Même si ce ne sont pas des sites industriels classiques, les stades de sport en plein air ont les mêmes défis à relever que les usines. Fiabilité maximale pour des communications cruciales. Transfert rapide de grandes quantités de données. Des températures extrêmes en été et en hiver. Des menaces liées à la sûreté et à la sécurité.
Ceci est un extrait d'une étude de cas. Lire l'article complet ici.
Le club sportif VfB Stuttgart – basé à Stuttgart, Bade-Wurtembergüest le cinquième plus grand club sportif d'Allemagne. – Le stade a subi de nombreuses rénovations depuis sa construction initiale en 1933. Sa dernière rénovation en 2011 a augmenté sa capacité à plus de 60 000 visiteurs.
Pour accueillir le nombre croissant de fans qui assiste aux évènements presque chaque week-end, le stade devait renforcer la fiabilité, la rapidité et la précision du processus de collecte des tickets. Cela a permis d'éviter les longues files d'attente et d'améliorer la sécurité des spectateurs. Les matchs sont aussi retransmis aux téléspectateurs partout dans le monde. Le stade avait besoin d'une transmission de données, audio et vidéo rapide pour que les médias locaux et régionaux puissent diffuser et de couvrir les matchs.
“Des milliers de visiteurs arrivent dans un délai très court. Il n’est pas envisageable que les systèmes tombent en panne ou que la transmission des données soit lente.’ Nos fans s'attendent à ce que les billets soient scannés rapidement. Nous avons choisi Hirschmann compte tenu de la fiabilité de ses solutions. En segmentant correctement notre trafic réseau, nous pouvons identifier les ordres de priorité et garantir que le réseau permet le traitement des communications critiques pendant ces périodes de pointe.”
– Bernd Burger, directeur des TIC & Paiement chez VfB Stuttgart Arena Betriebs, GmbH
Pour soutenir les processus d'automatisation, le VfB Stuttgart a entrepris une modernisation du stade’ s infrastructure de réseau et de communication. Compte tenu des conditions environnementales, l'équipe s'est accordée sur le besoin de composants de classe industrielle.
En sa qualité de fabricant historique de câbles et composants de connectivité et de réseau industriels haut de gamme, Belden a été chargé par le VfB Stuttgart d'apporter son expertise pour faciliter un fonctionnement plus efficace, fiable et sûr du stade.
Solution
Le stade’ Le groupe Technologies de l'information et des communications (TIC) s'est associé à un partenaire certifié Belden, RW-electronic. Ensemble, ils ont conçu une infrastructure réseau complète pour gérer l'installation’ exigences.
“En choisissant un partenaire qualifié tel que Belden, nous’ Nous avons mené à bien avec succès de nombreux projets de réseaux complexes. Nous saluons l'approche orientée vers des solutions collaboratives que le service commercial et le service technique Belden adoptent pour chercher la meilleure option pour nos clients finals. La qualité des produits est extrêmement critique, c'est pourquoi nous continuons à collaborer avec Hirschmann pour obtenir les composants réseau les plus fiables et de la plus haute qualité.”
– Frank Rappold, directeur général de RW-Electronic
Pour garantir un fonctionnement optimal, le choix s'est porté sur des produits de classe industrielle, notamment 250 commutateurs et logiciel d'administration réseau, 300 km de câble à fibre optique et 100 km de câble en cuivre. Cette approche a permis de créer une infrastructure flexible à même de prendre en charge les évolutions futures.