Étude de cas

Un industriel se tourne vers le système sans fil Hirschmann pour améliorer les opérations d'équipement lourd

Belden


Ceci est un extrait d'une étude de cas. Lire l'article complet ici. 

Les produits manufacturés conteneurisés – et dans une moindre mesure les matières premières – peuvent inclure tout, des produits agricoles à l'électronique. Mais, les conteneurs ont souvent passé des mois à traverser la mer avant que leurs précieuses cargaisons ne soient vues par le grand public.

Avec sept des dix plus grands ports d'expédition du monde, la Chine joue un rôle essentiel dans le fonctionnement fluide du transport maritime mondial et du transport de matériaux. Avant que les conteneurs ne puissent partir, mais aussi après leur arrivée au port de réception, ils doivent être placés sur et/ou être retirés des énormes porte-conteneurs qui les transportent d'un point A à un point B à travers le globe.

 

Défi

Pour aider à maintenir la réputation de ZPMC en tant que leader en matière de performances et de sécurité RTG, de nombreux obstacles doivent être surmontés à chaque installation.’ Pour répondre plus facilement aux exigences rigoureuses de leurs opérations – et pour limiter les temps d'arrêt potentiels – ZPMC a déterminé qu'il était nécessaire de travailler avec un partenaire réputé pour ses composants de réseau industriel de haute qualité et bénéficiant de l'approbation et de l'expérience du marché chinois.

Exigences

  • Les RTG représentent un élément important de la chaîne d'approvisionnement mondiale. – Tout temps d'arrêt ou latence pourrait paralyser les délais d'expédition et entraîner des pénuries mondiales.
  • Chaque RTG, quelle que soit sa position, doit bénéficier d'une couverture sans fil à tout instant et d'un accès au poste de base.
  • Les signaux doivent régulièrement parcourir plus de 700 mètres à 1 kilomètre.
  • Tous les composants doivent être conformes aux spécifications sans fil IEEE’802.11n.
  • ZPMC souhaite qu'un partenaire lui apporte une aide intensive lors de l'installation et du test de l'application en situation réelle sur la grue.
  • Les RTG doivent disposer d'une solution de qualité industrielle en raison de l'utilisation intense de machines lourdes en extérieur.
  • Les interférences provenant du métal à l'intérieur des grues, connues sous le nom de perturbations des signaux électroniques, ne doivent pas perturber la qualité de la transmission.
  • La vitesse et la sécurité sont essentielles : les marges d'erreur dans le déplacement de ces conteneurs d'expédition massifs de 20 à 40 pieds sont infiniment petites.

 

TÉMOIGNAGE CLIENT ICI

“Pour nous, les temps d’arrêt ne sont pas une option.’ Nos clients comptent sur nous pour répondre à des spécifications précises pour des applications tout aussi exigeantes. Nous y parvenons en travaillant avec des partenaires qui comprennent nos besoins commerciaux et ceux de nos clients en Chine et dans le monde entier.’ Belden dispose des approbations techniques nécessaires et fournit des solutions dont nous savons qu'elles sont garanties.”

Mme Xiayuan Xu, directrice des Ventes, Shanghai Zhenhua Heavy Industries

 

Solution

Pour faire face aux difficultés engendrées par les exigences uniques de l'environnement de transport maritime portuaire, Belden s'est associé à Shanghaí HiTe – un partenaire local expérimenté pour les phases de conception et de support du projet’. Ensemble, les deux sociétés trouvèrent une solution qui permettrait de surmonter bon nombre d'obstacles et qui répondrait aux besoins de cette application unique.

 

Alors qu'une telle installation posait des problèmes complexes, la vaste gamme d'options de produits possible et leur disponibilité immédiate simplifièrent l'obstacle important que représentaient la surveillance et la localisation d'équipements massifs en mouvement. Shanghai Hi-tech Control System Co., Ltd. (HITE), les partenaires d'intégration système, prirent en charge la conception du réseau, la sélection des produits et leur installation afin d'assurer un support sans faille tout au long du projet et continuent de fournir une assistance constante post-installation. La solution sans fil Hirschmann garantit que chaque grue RTG, quel que soit son emplacement, peut être couverte et avoir accès à la station de base. De plus, la protection intégrée contre les perturbations des signaux électroniques permet une transmission de signaux fiable et sûre.