Belden rejoint la Safer Building Coalition pour aider les bâtiments américains à améliorer les communications d'urgence

Belden

Belden se consacre à l'éducation de l'industrie sur les derniers codes et normes, tout en faisant progresser les politiques, les technologies et les idées qui permettent la connectivité sans fil.

 

 

Saint-Louis, Missouri – 21 mars 2023 – Belden, l'un des principaux fournisseurs mondiaux d'infrastructures de réseau et de solutions de numérisation, est fier d'annoncer son adhésion à la Safer Buildings Coalition, un groupe de défense à but non lucratif dédié à la résolution des zones mortes sans fil dans les bâtiments qui ont un impact sur les premiers intervenants et les citoyens.

 

Belden soutient pleinement la Safer Building Coalition’ s'efforce de garantir que les communications critiques puissent avoir lieu à tout moment— de n'importe où à l'intérieur d'un bâtiment— et connecter les premiers intervenants aux civils dans toutes les installations américaines.

 

En cas d’urgence, il’ Il est essentiel que les habitants des bâtiments puissent recevoir des alertes de masse et passer des appels d’urgence aux premiers intervenants. Une fois sur place, les unités de terrain doivent pouvoir communiquer avec le centre de commandement des urgences et entre elles, tandis que le centre de communication reste en contact avec la personne qui a lancé l'appel à l'aide, même lorsqu'elles se déplacent dans le bâtiment.

 

Mais une enquête de l'Association internationale des chefs de pompiers indique que la quasi-totalité (98,5 %) des premiers intervenants ont signalé avoir rencontré des zones mortes dans des bâtiments lors d'appels d'urgence. Les systèmes sans fil intégrés aux bâtiments, y compris les systèmes d'antennes distribuées (DAS), les petites cellules et le Wi-Fi, peuvent éliminer les zones mortes et prendre en charge la communication à tout moment et en tout lieu.’ s nécessaire.

 

La Safer Building Coalition et ses plus de 175 organisations membres, y compris les services d'incendie, les autorités compétentes (AHJ), les propriétaires de bâtiments et les fabricants comme Belden, se consacrent à éduquer l'industrie sur les derniers codes et normes tout en faisant progresser les politiques, les technologies et les idées qui permettent une connectivité sans fil fiable dans tous les bâtiments américains.— depuis leurs garages de stationnement et salles mécaniques souterraines jusqu'aux cages d'escalier et aux ascenseurs.

 

La Safer Buildings Coalition étant une organisation à but non lucratif axée sur ces importantes questions de communication, le groupe de pression peut aider les propriétaires de bâtiments à prendre de meilleures décisions quant à l'étendue et à l'extensibilité des réseaux dans les bâtiments.

 

“Belden place la sécurité au premier plan de ce que nous faisons,” déclare Steve Carroll, directeur des comptes mondiaux pour les fournisseurs de services et l'infrastructure 5G chez Belden. “Nous ne soutenons pas seulement la Safer Building Coalition’ s'efforce de donner la priorité à la sécurité publique, mais également d'aligner les solutions sans fil intégrées que nous fabriquons avec les codes et normes les plus récents pour garantir la sécurité et la conformité de nos clients.”

 

Pour en savoir plus sur Belden’ solutions sans fil intégrées aux bâtiments, visitez belden.com/wireless. Pour en savoir plus sur la Safer Buildings Coalition, visitez le site saferbuildings.org.

 

À propos de Belden

Belden Inc. développe des infrastructures qui facilitent le voyage numérique et le rendent plus intelligent et plus sécurisé. Nous’ Nous allons au-delà de la connectivité, de ce que nous fabriquons à ce que nous rendons possible grâce à un portefeuille axé sur la performance, une expertise avant-gardiste et des solutions spécialement conçues. En garantissant la qualité et la fiabilité dans notre travail depuis plus de 120 ans, nous disposons de bases solides pour continuer à construire l'avenir. Notre siège social se trouve à Saint-Louis et nous avons des sites de production en Amérique du Nord, en Europe, en Asie et en Afrique. Pour plus d'informations, visitez-nous à  www.belden.com ; suivez-nous sur  Facebook LinkedIn et Twitter.

 

Pour plus d’informations, veuillez contacter :
Mary Melchiorre
Responsable communication et marketing
(514) 822-7047
[email protected]

 

À propos de Safer Buildings Coalition

La Safer Buildings Coalition (SBC) est la seule association professionnelle conçue pour mener des actions politiques et éducatives au niveau national dans le domaine des services sans fil à l'intérieur des bâtiments, en servant les communautés de la sécurité publique, de la téléphonie mobile et de l'immobilier. Depuis sa création devant la Commission fédérale des communications (FCC) en février 2012, la SBC est à l'avant-garde des idées, des codes et des normes visant à rendre les bâtiments plus sûrs pour le personnel de la sécurité publique et le public qu'ils servent. Nos membres comprennent les opérations de sécurité publique, les opérateurs de systèmes radio et les responsables des codes d'incendie et de construction (AHJ) ; l'écosystème de l'industrie sans fil ; les associations professionnelles ; et les opérateurs de bâtiments et autres utilisateurs finaux. SBC est une organisation indépendante à but non lucratif 501(c)(4).

 

Pour plus d’informations, veuillez contacter :

Max Shapiro
Équipe de gestion du contenu de la coalition pour des bâtiments plus sûrs
[email protected]