Belden innove avec son mini câble à fibre optique polyvalent OptiTuff™
Il ne se distingue pas seulement des autres solutions de câbles de sa catégorie, il se distingue également.’—
SAINT-LOUIS - 24 août 2021 - Belden, l'un des principaux fournisseurs mondiaux de solutions de réseau spécialisées, est ravi d'annoncer la disponibilité de sa nouvelle solution de câble à fibre optique OptiTuff Mini. Il ne se distingue pas seulement des autres solutions de câbles de sa catégorie, il se distingue également.’ —
Moins de couches dans le câble et l'élimination de l'armure métallique font de la solution de câble à fibre optique OptiTuff Mini :
- Jusqu'à 90 % plus léger qu'un câble métallique blindé
- Jusqu'à 70 % de diamètre plus petit que le câble blindé métallique
- Jusqu'à 50 % de diamètre plus petit que le câble non armé
Il se distingue également par le fait qu'il est plus flexible et plus facile à installer que le câble blindé métallique. Les propriétés anti-pliage et un petit rayon de courbure offrent la flexibilité nécessaire pour gérer les virages serrés et difficiles sans problème dans les petits espaces, les chemins de câbles et les chemins de câbles.
Pour étayer ces affirmations, Belden a mis à l'épreuve sa solution de câble à fibre optique OptiTuff Mini, en la soumettant à des tests de traction et d'écrasement bien au-delà de l'utilisation quotidienne. Ce câble :
- Supporte le poids d'une dalle de centre de données de 31 livres qui tombe dessus
- Résiste au passage d'un chariot élévateur de 9 000 livres
- Peut être agrafé au mur
Tous les résultats des tests le confirment : aucun problème significatif d'écrasement, de rupture, de pliage ou de performance.
Ce câble est doté d'une armure innovante entièrement diélectrique qui offre une durabilité et une résistance à l'écrasement supérieures tout en offrant des propriétés mécaniques similaires aux produits blindés en métal. Comme aucune mise à la terre ni aucun conduit ne sont nécessaires, les installateurs gagnent également du temps et les utilisateurs finaux économisent de l'argent.
La solution de câble à fibre optique OptiTuff Mini de Belden est la seule de sa catégorie à combiner la durabilité des solutions blindées métalliques avec les performances et la facilité d'installation des solutions non blindées pour les applications de centre de données, FTTx et POL/PON.’
“« Cette solution de câble est remarquable », déclare Kikie Kunplin, chef de produit pour les systèmes de fibre optique chez Belden.” “Parce qu'il est fabriqué à partir d'un matériau thermoplastique avancé et renforcé au lieu d'un matériau métallique, il constitue une alternative économique et de haute qualité au câble blindé traditionnel.’’”
Pour en savoir plus sur la solution de câble à fibre optique OptiTuff Mini de Belden, visitez’www.belden.com/optituff .
La résolution des besoins de transmission de signaux avec des solutions IP et héritées qui permettent une migration en douceur vers la convergence nécessite une approche universelle pour les environnements d'entreprise. Seul Belden’ Les solutions de connectivité d’entreprise innovantes adoptent cette approche universelle. Belden’ Son vaste portefeuille couvre les réseaux locaux, les centres de données, l'automatisation des bâtiments, la sécurité et le contrôle d'accès pour assurer le bon fonctionnement des informations. Des capacités de service et d'assistance mondiales exceptionnelles et des programmes de garantie spécifiques aux applications complètent Belden’ une offre unique.
À propos de Belden
Belden Inc. propose une gamme complète de produits conçus pour répondre aux besoins en infrastructure réseau essentiels à la mission des secteurs industriels et de l'entreprise. Avec des solutions innovantes visant une transmission fiable et sécurisée de quantités toujours plus grandes de données, d'audio et de vidéo, ce qui est nécessaire pour les applications actuelles, Belden se place au centre du passage de l'humanité à un monde connecté. Fondée en 1902, la société a son siège social à Saint-Louis et dispose de capacités de fabrication en Amérique du Nord et du Sud, en Europe et en Asie. Pour plus d'informations, suivez-nous sur Facebook, LinkedIn et Twitter.
Avis de marque déposée
Belden et ses sociétés affiliées revendiquent et se réservent tous les droits sur leurs images graphiques et textes, noms commerciaux et marques déposées, logos, noms de services et marques de propriété similaires, ainsi que tout autre droit de propriété intellectuelle associé à cette publication. Par exemple, BELDEN®, SENDING ALL THE RIGHT SIGNALS®, HIRSCHMANN®, GARRETTCOM®, PPC®, TRIPWIRE®, TOFINO SECURITY®, LUMBERG AUTOMATION® et d'autres identifiants distinctifs de Belden et de ses sociétés affiliées tels qu'utilisés ici sont ou peuvent être des marques commerciales en attente ou enregistrées ou non enregistrées de Belden, ou de ses sociétés affiliées, aux États-Unis et/ou dans d'autres juridictions à travers le monde. Les noms commerciaux, marques commerciales, logos, noms de service et marques propriétaires similaires de Belden ne doivent pas être réimprimés ou affichés sans l'autorisation de Belden ou de ses sociétés affiliées et/ou sous toute forme incompatible avec les intérêts commerciaux de Belden.’’’ Belden se réserve le droit d’exiger l’arrêt de toute utilisation inappropriée à tout moment.
Avis de brevet
Ce produit peut être protégé par un ou plusieurs brevets. Pour plus d'informations, veuillez visiter https://www.belden.com/patents.
Pour plus d’informations, veuillez contacter :
Lisa Williams
Responsable communication et marketing
(317) 815-2402
[email protected]