Belden lance le commutateur administrable Hirschmann BXP (BOBCAT eXtreme Performance)
St. Louis, Missouri – 21 février 2024 – Belden Inc. (NYSE : BDC), l'un des principaux fournisseurs mondiaux d'infrastructures réseau et de solutions de numérisation, a annoncé aujourd'hui le lancement de son commutateur géré Hirschmann BXP (BOBCAT eXtreme Performance). Cette extension de la famille de commutateurs BOBCAT éprouvée de Hirschmann, une marque de Belden, offre une conception compacte, une flexibilité et une interopérabilité améliorées, et des vitesses allant jusqu’à 10 gigabits par seconde (Gbps) pour répondre aux besoins dynamiques des applications de matériel ferroviaire roulant.
Alors que les constructeurs et les opérateurs de trains cherchent à connecter davantage d'équipements embarqués, notamment des caméras à haut débit et des appareils Internet gourmands en données, ils ont besoin d'une infrastructure réseau solide pour assurer une disponibilité continue et une transmission de données précise. – – Grâce à sa puissante combinaison de fonctionnalités, notamment un encombrement réduit, un nombre de ports élevé, jusqu’à 10 Gigabit Ethernet (GE), Power over Ethernet (PoE++) et des protocoles tels que la redondance transparente haute disponibilité (HSR) et le protocole de redondance parallèle (PRP), le robuste BXP peut résister aux environnements difficiles des trains en mouvement.
Le commutateur administrable BOBCAT offre de puissants avantages, tels que :
- Haute densité de ports, y compris des variantes à 20 ports et 28 ports, pour connecter davantage de dispositifs réseau.
- Bande passante robuste et vitesse avec jusqu'à 6 ports 10 GE, prêts pour l'avenir.
- PoE ++ jusqu’à 120 W pour répondre aux besoins des dispositifs embarqués qui exigent une puissance élevée.
“Le BXP est le premier commutateur BOBCAT conçu pour les exigences spécifiques du matériel roulant ferroviaire avec des fonctionnalités uniques telles que la densité de ports la plus élevée et les vitesses les plus rapides de notre portefeuille, a déclaré Santosh Chandrashekhar, chef de produit.” “BXP ajoute de la valeur grâce à une configuration Web simplifiée, des options de configuration de commutateur de couche 2 ou de couche 3 flexibles et une sécurité avancée via le système d'exploitation Hirschmann (HiOS). Grâce à sa combinaison de nombre élevé de ports, de PoE++ et de faibles besoins de maintenance, le BXP offre également un faible coût total de possession.
Le commutateur administrable BXP répond aux normes essentielles du matériel ferroviaire roulant, telles que les normes européennes EN 50155, EN 50121 et EN 45545, en matière de chocs, de température de fonctionnement, d’interférences électromagnétiques, de vibrations, de résistance au feu et autres. Le BXP a obtenu de nombreuses certifications internationales et industrielles – y compris Conformité Europeé enne (CE), Commission électrotechnique internationale (CEI) et Enregistrement, évaluation, autorisation et restriction des substances chimiques (REACH).
À propos de Belden
Belden Inc. développe des infrastructures qui facilitent le voyage numérique et le rendent plus intelligent et plus sécurisé. Nous allons au-delà de la connectivité, de ce que nous créons à ce que nous rendons possible grâce à un portefeuille axé sur la performance, une expertise avant-gardiste et des solutions sur mesure.’— En garantissant la qualité et la fiabilité dans notre travail depuis plus de 120 ans, nous disposons de bases solides pour continuer à construire l'avenir. Notre siège social est situé à Saint-Louis aux États-Unis et nous disposons d'usines de production en Amérique du Nord, en Europe, en Asie et en Afrique. Pour de plus amples informations, visitez le lien www.belden.com et suivez-nous sur Facebook, LinkedIn et Twitter.
Pour plus d’informations, veuillez contacter :
Scott Todd
Responsable communication et marketing
(317) 316-6473
[email protected]
Belden et le logo Belden sont des marques déposées de Belden Inc. ou de ses sociétés affiliées aux États-Unis et dans d'autres pays. Belden et d'autres institutions peuvent aussi avoir des droits de marque au sens des conditions énoncées dans le présent document.