Actualités

Belden reçoit six prix d'innovation pour son installation de câblage & Magazine de maintenance

Belden

Saint-Louis, Missouri – 2 octobre 2019 – Belden Inc., leader mondial des solutions de transmission de signaux pour les applications critiques, a annoncé aujourd'hui avoir été reconnu six fois comme l'un des meilleurs du secteur par le magazine 2019 Installation de câblage & Entretien Programme de prix des innovateurs.


La reconnaissance comprend :

  • Prix Platine pour les câbles électriques numériques™
  • Médaille d'or pour REVConnect® FlexPlugs
  • Prix d'or pour le projet SunTrust Park des Atlanta Braves
  • Médaille d'argent pour le répartiteur mural 10GX REVConnect
  • Médaille d'argent pour le système DCX
  • Prix d'argent pour le système de connectivité REVConnect
Promotion du prix Belden Innovator 

L' installation de câblage & Maintenance Le programme des Innovators Awards 2019 examine et reconnaît les applications les plus innovantes des produits et systèmes de technologie de câblage et de communication au sein de l'industrie du câblage structuré. Les lauréats Platine, Or et Argent ont été honorés lors de la conférence d'automne 2019 du BICSI le 1er octobre 2019.’

 

“Au nom de la maintenance de l'installation de câblage  &  Innovators Awards, je tiens à féliciter Belden pour son statut de lauréat de niveau Platine, Or et Argent cette année,” déclare Câblage Installation & Maintenance Rédacteur en chef Patrick McLaughlin. “Ce programme compétitif et impartial célèbre les produits les plus originaux et les plus innovants de l’industrie.”

 

Gagnants dans la catégorie Supports de câblage, les câbles électriques numériques de Belden transmettent jusqu'à 20 fois plus de puissance ou 20 fois plus de distance que le PoE : jusqu'à 2 000 W ou jusqu'à 2 km de portée dans les applications intérieures et extérieures.’ Les caractéristiques électriques du câble sont spécifiquement conçues pour transporter en toute sécurité l'électricité numérique.’

 

Gagnant dans la catégorie des dispositifs de connexion croisée, les connecteurs REVConnect FlexPlugs de Belden, classés plénum, prennent en charge les connexions directes hautes performances aux appareils IoT tout en répondant aux préoccupations typiques associées aux fiches traditionnelles à terminaison sur le terrain. &  

 

Lauréat dans la catégorie Applications et études de cas, Belden a fourni un câblage et une connectivité en fibre optique et en cuivre – ainsi qu'un câble multimédia 4K UHD – pour soutenir l'objectif des Braves d'Atlanta’ d'offrir la meilleure expérience sans fil dans n'importe quel lieu nord-américain dans son nouveau SunTrust Park.

 

Gagnant dans la catégorie des dispositifs de connexion croisée, le dispositif de connexion croisée mural 10GX REVConnect permet aux utilisateurs finaux de profiter de l'espace libre à l'intérieur de la salle de télécommunications & les murs – pour installer une connectivité passive et réduire le nombre de racks nécessaires. – Le système est l'un des seuls répartiteurs muraux de catégorie 6A disponibles.

 

Lauréat dans la catégorie Équipement de distribution et de routage, le système DCX de Belden, qui sera bientôt lancé, fournit un système de gestion à haute densité et à nombre élevé de fibres pour les grands répartiteurs optiques. ’ Il fournit des interconnexions de câbles pour intégrer l'épissure de fibre, la terminaison de fibre, les adaptateurs et connecteurs de fibre optique et les connexions de câbles dans une seule unité pour prendre en charge l'utilisation croissante de la fibre.

 

Enfin, lauréat dans la catégorie Supports de câblage, le système de connectivité REVConnect de Belden est un système de connectivité révolutionnaire qui prend en charge des terminaisons rapides et faciles dans de nombreuses applications. ’ L'ensemble du système utilise une méthode de terminaison unique comprenant un noyau universel pour toutes les connexions RJ45 de catégorie 5e, 6 et 6A. “” Une méthode de terminaison est utilisée pour chaque composant du système : coupleurs, fiches, panneaux de brassage, etc.

 

“Être reconnu pour chaque produit que nous avons soumis cette année est un honneur absolu,” déclare Dwayne Crawford, vice-président de la gestion de la gamme de produits mondiale chez Belden. “Nos solutions sont toujours axées sur l’innovation, apportant de la valeur aux installateurs et aux utilisateurs finaux et répondant aux besoins de nos clients. Nous’ je suis ravi que  Installation de câblage & Entretien  a reconnu ces efforts.”

 

Seul Belden’ Les solutions de connectivité d'entreprise innovantes adoptent une approche universelle envers les clients’ entreprises, répondant aux besoins de transmission de signaux en activant les dernières technologies et avec des solutions IP et héritées qui permettent une migration en douceur vers la convergence. Belden’ Son vaste portefeuille couvre les réseaux locaux, les centres de données, l'automatisation des bâtiments, la sécurité et le contrôle d'accès pour assurer le bon fonctionnement des informations. Des capacités de service et d'assistance mondiales exceptionnelles et des programmes de garantie spécifiques aux applications complètent Belden’ une offre unique.