Centres de données

Réduisez les risques de temps d’arrêt avec les bonnes PDU de centre de données

Keith Kramer
Alors que presque tous les centres de données ont des PDU en place, il existe des risques associés à l’utilisation de la mauvaise PDU (ou à l’utilisation de PDU anciennes ou obsolètes) alors que la demande d’énergie des centres de données monte en flèche. Pour en savoir plus, consultez notre récent blog.

 

Alors que les centres de données se préparent à affronter les tendances émergentes telles que l’intelligence artificielle, l’apprentissage automatique et l’IoT, leurs besoins en énergie devraient également monter en flèche. Ces applications émergentes nécessiteront des niveaux plus élevés de puissance de traitement de la part des centres de données.

 

Selon McKinsey, par exemple, la consommation d’énergie des centres de données américains devrait atteindre 35 GW d’ici 2030, contre 17 GW l’année dernière. Le gestionnaire mondial d’actifs et de patrimoine Schroders estime que la consommation d’énergie pour le seul déploiement de l’IA pourrait passer d’environ 1 GW en 2023 à 7 GW d’ici 2026.

 

Pendant ce temps, les coûts de l’énergie sont également à la hausse. La comparaison du marché mondial des 2023 centres de données par Cushman & Wakefield indique que le secteur connaît une croissance médiane de 16 % des coûts de l’électricité à des fins industrielles et commerciales.

 

Trouver des moyens efficaces de surveiller et de gérer la consommation d’énergie des centres de données n’a jamais été aussi important pour les résultats, car les applications critiques exigent plus de puissance.

 

Avez-vous les bonnes PDU en place ?

Les unités de distribution d’alimentation (PDU) montées en rack peuvent être l’une des clés pour se préparer à une demande accrue d’énergie. Elles sont utilisées pour distribuer, surveiller et contrôler l’énergie utilisée par les équipements et les appareils du centre de données. Elles fournissent une alimentation électrique contrôlée et stable tout en vous indiquant ce que vous ne pouvez pas facilement voir sur la consommation d’énergie.

 

Bien que presque tous les centres de données disposent d’un type de PDU, il existe des risques associés à l’utilisation du mauvais type de PDU ou à l’utilisation de PDU anciennes ou obsolètes. Cela peut entraîner des coupures de courant imprévues, une augmentation des coûts énergétiques et davantage de temps d’arrêt. Et tout le monde sait que les temps d'arrêt des centres de données sont synonymes de perte de revenus : l'analyse des pannes annuelles 2023 de l'Uptime Institute révèle que plus des deux tiers des pannes coûtent plus de 100,000 $.

 

4 types de PDU de centre de données

 

PDU de base

Ces dispositifs sont nus, comme leur nom l’indique : ils agissent comme une version d’une multiprise très fiable qui distribue l’énergie aux équipements critiques du centre de données, offrant des choix en termes de type/quantité d’alimentation, de type de sortie, etc. Ils ne fournissent aucun niveau d’intelligence ou d’aperçu de la consommation d’énergie, ils ne collectent pas de données sur les équipements auxquels ils se connectent et ils ne peuvent pas être surveillés ou contrôlés sur un réseau.

 

PDU mesurées

Considérez les PDU mesurées comme un pas en avant par rapport aux appareils de base. Elles distribuent également l’énergie aux équipements, mais disposent aussi d’un affichage local qui fournit des informations sur la consommation électrique locale et le niveau de charge (courant, tension, consommation d’énergie par phase, etc.). Les informations affichées sur l’appareil sont contenues dans la PDU. Elles ne sont pas partagées sur un réseau ou transmises ailleurs pour une analyse plus approfondie.

 

PDU surveillées

Les PDU surveillées s’appuient sur la fonctionnalité des PDU mesurées en ajoutant la capacité de surveiller le dispositif sur le réseau, ce qui est essentiel pour optimiser la distribution et la consommation d’énergie.

 

Les gestionnaires de centres de données peuvent accéder à distance aux données sur la consommation d’énergie en temps réel. Cette fonctionnalité supplémentaire offre de nombreux avantages. Par exemple, des notifications peuvent être envoyées lorsqu’un seuil est dépassé afin que les opérateurs puissent rapidement identifier les problèmes et y répondre. Cela peut également aider les centres de données en colocation à améliorer la précision de la facturation pour les clients.

 

PDU commutées

Ces PDU sont les unités les plus performantes disponibles. Elles offrent le plus d’intelligence ainsi qu’un contrôle complet de l’unité sur une base de sortie par sortie.

 

Parce qu’ils sont gérés à distance, les réceptacles individuels peuvent être allumés et éteints, réinitialisés ou programmés pour un cycle d’alimentation de n’importe où. En cas de dysfonctionnement d’une pièce d’équipement, par exemple, le réceptacle individuel connecté à cet équipement peut être redémarré à distance au lieu que quelqu’un doive être sur place pour effectuer la tâche.

 

Les PDU commutées peuvent également prendre en charge le reporting afin que les opérateurs puissent identifier les tendances et les modèles pour une meilleure prise de décision sur des sujets tels que la consommation et la distribution d’énergie, la mise à l’échelle et l’optimisation.

 

Est-il temps d’aller au-delà du basique ?

Choisir la bonne PDU signifie trouver l’équilibre entre votre budget et les fonctionnalités requises pour préserver et protéger l’alimentation du centre de données.

 

Si vous voulez surpasser la simple distribution électrique et être en mesure de surveiller, de répondre et de contrôler la consommation d’énergie dans votre centre de données, il est nécessaire d’aller au-delà d’une vue d’ensemble de base de la consommation d’électricité au niveau de la surface. La surveillance de ce qui se passe au niveau des points de vente est le meilleur moyen de minimiser les risques liés au centre de données.

 

 

Ressources connexes :