Bâtiments intelligents
DAS actif ou passif, Wi-Fi ou LTE : vos options pour le délestage de la 5G
11.02.2022
Pour s'assurer que les utilisateurs de dispositifs obtiennent le niveau de service qu'ils attendent, les réseaux cellulaires 5G ont besoin d'un moyen de réduire l'encombrement des données. Cette fonctionnalité permet d'améliorer les performances et la vitesse pour que le réseau 5G puisse fonctionner le plus efficacement possible.
Comme la 5G permet de nouvelles possibilités de spectre qui conduisent à une plus grande largeur de bande, un nombre croissant de dispositifs et de connexions chercheront à tirer parti de cette technologie cellulaire qui révolutionne le secteur. Par conséquent, il faudra de plus en plus réduire l'encombrement des données par le délestage.
Qu'est-ce que le délestage de données ? Il s'agit d'une technique qui transfère le trafic de données d'un réseau cellulaire vers des réseaux locaux, à l'intérieur des bâtiments, afin que le réseau cellulaire puisse maintenir les performances exigées par ses utilisateurs. Le recours de plus en plus fréquent au sans-fil par les personnes et les dispositifs va avoir comme conséquence que le délestage de la 5G va devenir la bonne pratique.
Qu'est-ce que le délestage de données va offrir aux utilisateurs ? Par exemple, il y a encore quelques années, la plupart des gens étaient prêts à s'accommoder de connexions irrégulières lorsqu'ils se déplaçaient. Ainsi, lorsque vous sortiez de l'aéroport pour aller prendre un taxi, vous saviez que vous risquiez très probablement de perdre la connexion.
Aujourd'hui, ce type de déconnexion temporaire n'est plus acceptable. Les gens s'attendent à une connectivité sans fil constante, où qu'ils soient et quoi qu'ils fassent, et ils ne se soucient pas de la manière dont cela se passe. Le délestage de données est un moyen de faire passer le dispositif de l'utilisateur d'un réseau à un autre en toute fluidité, sans même que l'utilisateur s'en rende compte dans la plupart des cas.
Il existe plusieurs façons de délester le trafic cellulaire de la 5G sur des réseaux plus petits. Il n'y a pas non plus de bonne ou de mauvaise réponse à la question de savoir quelle est la meilleure façon de gérer la situation. La meilleure solution dépend de l'environnement et de votre réseau.
Par exemple, les exigences en matière de connectivité ne sont pas les mêmes dans les stades et les centres sportifs que dans un casino ou un petit bureau. Les supporters qui assistent à un match ne quitteront probablement pas le stade avant plusieurs heures ; leur principale préoccupation sera le débit. Ils voudront pouvoir partager leur expérience du match avec leurs amis et leur famille qui ne sont pas sur place. Ce sont ces priorités qui dicteront le choix de l'option de délestage de la 5G.
Voici un aperçu des quatre options pour le délestage de la 5G, le DAS actif ou passif, le Wi-Fi et le LTE, qui peuvent être utilisés individuellement ou en combinaison.
1. DAS actif (système d'antennes distribuées)
Un DAS actif ou un RAN (réseau d'accès radio) s'appuie sur plusieurs antennes pour assurer une couverture sans fil. Contrairement à un DAS passif, les composants d'un DAS actif ont besoin d'une source d'énergie pour fonctionner.
Un DAS actif se compose d'une unité de tête de réseau (HE), qui reçoit le signal sans fil d'une antenne donatrice ou directement du noyau du réseau d'un fournisseur de services. Il envoie le signal par l'intermédiaire d'un câble à fibre optique à usage vertical à plusieurs unités radio distantes (RU ou RRU), qui sont réparties dans tout le bâtiment.
Un DAS actif est le meilleur moyen de déployer des systèmes d'antennes distribuées et de prendre en charge le délestage de la 5G dans des lieux tels que les stades, où le débit est la principale préoccupation.
2. DAS passif
Un DAS passif fonctionne à une fréquence de signal différente de celle du Wi-Fi. Il utilise plusieurs antennes pour fournir une couverture sans fil en capturant et en amplifiant les signaux cellulaires existants.
Pour amener les signaux à l'intérieur d'un bâtiment et/ou les disperser sur une vaste zone, un DAS passif redistribue les signaux des opérateurs cellulaires par voie aérienne ou par ligne directe.
Pour une petite entreprise qui n'a pas besoin de beaucoup de débit, le délestage de la 5G pourrait se faire par l'intermédiaire d'un DAS passif, qui ajoute de la couverture, mais pas de débit.
3. Réseaux Wi-Fi
Les réseaux Wi-Fi joueront un rôle important pour répondre à la demande sans cesse croissante de connectivité sans fil et de délestage de données.
Bien qu'il soit actuellement en cours de développement, le Wi-Fi 7, également connu sous le nom de IEEE 802.11be, sera une option viable pour le délestage de la 5G.
Le groupe de travail de l'IEEE 802.11be travaille dur pour s'assurer que le Wi-Fi 7 sera capable de gérer tous les besoins de la 5G. Bien que les dispositifs Wi-Fi 7 ne soient pas encore disponibles d'ici au moins un an, la norme à venir suggère que les débits de données seront jusqu'à quatre fois plus rapides que ceux du Wi-Fi 6 et qu'ils offriront également une latence réduite.
Il permettra une augmentation significative de la connectivité, du débit et de la capacité pour des applications telles que la réalité augmentée et la réalité virtuelle, la diffusion vidéo en continu et les jeux sur le cloud.
Pour les grandes salles, le délestage de la 5G pourrait se faire par l'intermédiaire du Wi-FI.
4. Le LTE, les petites cellules ou le CBRS
Le délestage de la 5G peut également être effectué par le biais du LTE ou de petites cellules, lorsqu'il est nécessaire de travailler avec un opérateur licencié afin de permettre un transfert sans heurts.
L'utilisation de cette méthode pour délester le trafic de données 5G peut fournir un niveau élevé de qualité, de performance et de flexibilité du réseau tout en offrant une capacité de réseau accrue et de meilleurs débits de données.
Pour les réseaux privés, le délestage de la 5G pourrait se faire par le biais de petites cellules ou du LTE.
À vous de choisir
Que vous utilisiez un DAS actif ou passif, le Wi-Fi ou le LTE, Belden a tout ce qu'il faut pour créer une infrastructure intelligente. En nous impliquant dès le début du projet, nous pouvons vous aider à soutenir votre processus de conception, à trouver le bon consultant et le bon entrepreneur, à coordonner le projet du début à la fin et à vous encourager à envisager de nouvelles options rentables pour vous permettre d'obtenir les meilleurs résultats.
Commencez ici pour en savoir plus sur nos solutions sans fil.
Liens associés :
3 raisons pour lesquelles la fibre est une solution de choix pour prendre en charge les réseaux 5G
Votre stade est-il prêt à prendre en charge les capacités de la 5G ?
Le Wi-Fi 6E dans la bande de 6 GHz : 4 choses à savoir sur cette nouvelle norme