La technologie qui alimente l’arène de basketball universitaire la plus chère de l’histoire
Le Moody Center est l’arène de basket-ball universitaire la plus chère de l’histoire. Voici un aperçu de la technologie connectée utilisée pour attirer les fans et conserver leur engagement.
Lorsque le Frank C. Erwin Jr. Center vieillissant a dû être remplacé, l’Université du Texas a voulu que la nouvelle arène abrite non seulement les équipes de basket-ball féminin et masculin des Texas Longhorns, mais serve également de nouveau lieu de divertissement à Austin, TX, la capitale mondiale de la musique live.
Cela signifie que le site serait conçu pour accueillir les matchs de basketball et les remises de diplômes de l’Université du Texas, des événements universitaires, scolaires et autres pour la communauté d’Austin et les plus grands noms du divertissement en direct, tels que Madonna, Dave Chappelle, Bill Burr, Bruce Springsteen et Jimmy Buffett.
Découvrez le Moody Center, la nouvelle arène de l’Université du Texas. La taille du site, alliée à la technologie qu’il emploie, en fait l’arène de basket-ball universitaire la plus chère de l’histoire. Ce site de 375 millions de dollars et de 15 000 places est construit pour la musique et le sport.
Le Moody Center est conçu pour attirer les gens et les fidéliser. Les fans profitent d’expériences immersives dès leur arrivée sur la place interactive jusqu’à leur siège. Voici quelques exemples de la technologie connectée utilisée au Moody Center.
Des écrans connectés partout
Le système d’affichage vidéo suspendu, l’affichage du ruban et l’affichage du chapiteau sont tous conçus pour informer et divertir les fans de n’importe quel point de l’arène.
Quatre écrans LED suspendus au centre apportent des images nettes et claires aux spectateurs du monde entier, avec un zonage de contenu variable qui prend en charge une grande image ou vidéo, la relecture et les « zones » de contenu graphique sur certains écrans.
Sous ces écrans suspendus au centre se trouvent un affichage en anneau et deux écrans vidéo supplémentaires qui partagent encore plus d’informations et apportent des vues uniques aux personnes assises à proximité de l’action.
Enfin, un ruban LED autour du périmètre de la scène amplifie les messages et les graphiques de l’événement dans toute la salle.
Art numérique interactif
Une œuvre d’art numérique au sein du Moody Center présente la technologie vidéo LED et un assemblage en couches de déflecteurs lumineux, d’acrylique diffusif et de panneaux de placage découpés par CNC. Elle intègre l’audio et utilise des caméras infrarouges intégrées dans le mur pour détecter les personnes lorsqu’elles passent ou s’arrêtent devant l’écran.
Lorsque les visiteurs passent devant la pièce, elle peut détecter les mouvements et réagir en conséquence, offrant une expérience différente pour chaque interaction.
Contrôle de sécurité basé sur l’IA
Afin de tout mettre en œuvre pour protéger la santé et la sécurité des personnes qui entrent, des capteurs alimentés par l'IA recherchent discrètement les armes et les objets interdits à l'arrivée des fans à la recherche d'armes et d'objets interdits, sans qu'il soit nécessaire de s'écarter et de vider les poches ou d'ouvrir les sacs.
Cela permet d'assurer une circulation rapide des piétons, d'éviter les bouchons aux entrées, de réduire le temps passé dans les files d'attente et de minimiser le nombre d'agents de sécurité requis à l'avant du site, afin qu'ils puissent se déplacer dans l'ensemble de l'installation en fonction des besoins.
Concessions à emporter
Pour aider les fans à satisfaire leurs envies plus rapidement, Moody Center utilise des bornes de caisse en libre-service pour doubler le nombre de systèmes de point de vente qu’ils pourraient apporter dans le bâtiment.
En plus du libre-service, c’est aussi l’un des rares sites à offrir des concessions à emporter avec des conceptions de cuisine ouverte. Des glacières à emporter et des produits alimentaires en plein air, tels que du maïs soufflé et des chips, sont à la disposition des fans, qui peuvent simplement entrer, prendre ce dont ils ont besoin et repartir sans faire la queue ni poser leurs articles et chercher un mode de paiement à utiliser. Au lieu de cela, les caméras compatibles avec l’IA tiennent un compte courant de vos articles, et le paiement est traité en arrière-plan via des appareils mobiles et des applications une fois que vous partez.
Créer une connectivité fiable
Bien qu’il faille de nombreux types de technologies pour créer l’expérience ultime des fans, les technologies utilisées au Moody Center ont une chose en commun : elles reposent toutes sur la connectivité réseau.
Équilibrer les besoins d’un grand lieu de divertissement avec une arène de basket-ball nécessitait une infrastructure réseau unique et robuste pour que les fans puissent profiter d’une expérience d’événement en direct sans faille. Les vitesses d’accès et de réseau s’avèrent essentielles dans ce lieu ultramoderne pour tout prendre en charge, des billets numériques et de la signalisation directionnelle à la connexion des médias sociaux et à l’achat de concessions.
Deux dorsales 10G alimentent le site, y compris les réseaux Wi-Fi et filaires publics, ainsi que les commutateurs 5G et 1G dans tout le bâtiment, et ils sont tous soutenus par Belden grâce à des innovations telles que les câbles numériques Digital Electricity™, les systèmes de fibre et les systèmes de catégorie 6A.
Grâce à la technologie et aux fonctionnalités intégrées à l’arène, le Moody Center a été nommé meilleur nouveau lieu de concert au monde par le magazine Pollstar et reconnu comme le lieu le plus rentable au monde pour les arènes de cette taille en 2022 par Billboard, même s’il n’était ouvert que la moitié de l’année.
Découvrez comment Belden prend en charge les applications critiques du site.
Ressources connexes :
Solutions pour les stades et les sites
Stade Al Thumama : l’infrastructure la plus intelligente du Moyen-Orient