Lorsque le vieux Frank C. Erwin Jr. Center a dû être remplacé, l'Université du Texas souhaitait que la nouvelle arène ne soit pas seulement le domicile de l'équipe féminine des Texas Longhorns & Hommes’ s équipes de basket-ball, mais servent également de nouveau lieu de divertissement à Austin, TX— la capitale mondiale de la musique live.
Cela signifie que le site serait conçu pour accueillir les matchs de basketball et les remises de diplômes de l’Université du Texas, des événements universitaires, scolaires et autres pour la communauté d’Austin et les plus grands noms du divertissement en direct, tels que Madonna, Dave Chappelle, Bill Burr, Bruce Springsteen et Jimmy Buffett.
Entrez dans le Moody Center, l'Université du Texas’ nouvelle arène. La taille du site, alliée à la technologie qu’il emploie, en fait l’arène de basket-ball universitaire la plus chère de l’histoire. L'arène de 15 000 places, d'une valeur de 1 million de $375, est conçue pour la musique et le sport.
Centre Moody est conçu pour attirer les gens— et les garder là. Les fans profitent d’expériences immersives dès leur arrivée sur la place interactive jusqu’à leur siège. Voici quelques exemples de la technologie connectée utilisée au Moody Center.
Des écrans connectés partout
Le système d’affichage vidéo suspendu, l’affichage du ruban et l’affichage du chapiteau sont tous conçus pour informer et divertir les fans de n’importe quel point de l’arène.
Quatre écrans LED suspendus au centre offrent des images nettes et claires aux spectateurs du monde entier, avec un zonage de contenu variable qui prend en charge une grande image ou une vidéo, une rediffusion et un contenu graphique “ zones” sur certains écrans.
Sous ces écrans suspendus au centre se trouvent un affichage en anneau et deux écrans vidéo supplémentaires qui partagent encore plus d’informations et apportent des vues uniques aux personnes assises à proximité de l’action.
Enfin, un ruban LED autour du périmètre de la scène amplifie les messages et les graphiques de l’événement dans toute la salle.
Art numérique interactif
Une œuvre d’art numérique au sein du Moody Center présente la technologie vidéo LED et un assemblage en couches de déflecteurs lumineux, d’acrylique diffusif et de panneaux de placage découpés par CNC. Elle intègre l’audio et utilise des caméras infrarouges intégrées dans le mur pour détecter les personnes lorsqu’elles passent ou s’arrêtent devant l’écran.
Lorsque les visiteurs passent devant la pièce, elle peut détecter les mouvements et réagir en conséquence, offrant une expérience différente pour chaque interaction.
Contrôle de sécurité basé sur l’IA
Afin de faire tout leur possible pour protéger la santé et la sécurité des personnes qui entrent, des capteurs alimentés par l'IA scannent discrètement les ventilateurs à la recherche d'armes et d'objets interdits à leur arrivée.— tout cela sans avoir besoin de s'écarter pour vider ses poches ou ouvrir ses sacs.
Cela permet d'assurer une circulation rapide des piétons, d'éviter les bouchons aux entrées, de réduire le temps passé dans les files d'attente et de minimiser le nombre d'agents de sécurité requis à l'avant du site, afin qu'ils puissent se déplacer dans l'ensemble de l'installation en fonction des besoins.
Concessions à emporter
Pour aider les fans à satisfaire leurs envies plus rapidement, Moody Center utilise des bornes de caisse en libre-service pour doubler le nombre de systèmes de point de vente qu’ils pourraient apporter dans le bâtiment.
En plus du libre-service, il’ c'est également l'un des rares établissements proposant des concessions à emporter avec des cuisines ouvertes. Des glacières à emporter et des produits alimentaires en plein air, tels que du maïs soufflé et des chips, sont à la disposition des fans, qui peuvent simplement entrer, prendre ce dont ils ont besoin et repartir sans faire la queue ni poser leurs articles et chercher un mode de paiement à utiliser. Au lieu de cela, les caméras compatibles avec l’IA tiennent un compte courant de vos articles, et le paiement est traité en arrière-plan via des appareils mobiles et des applications une fois que vous partez.
Créer une connectivité fiable
Bien qu’il faille de nombreux types de technologies pour créer l’expérience ultime des fans, les technologies utilisées au Moody Center ont une chose en commun : elles reposent toutes sur la connectivité réseau.
Équilibrer les besoins d’un grand lieu de divertissement avec une arène de basket-ball nécessitait une infrastructure réseau unique et robuste pour que les fans puissent profiter d’une expérience d’événement en direct sans faille. Les vitesses d’accès et de réseau s’avèrent essentielles dans ce lieu ultramoderne pour tout prendre en charge, des billets numériques et de la signalisation directionnelle à la connexion des médias sociaux et à l’achat de concessions.
Deux dorsales 10G alimentent le site, y compris le Wi-Fi public et les réseaux filaires, ainsi que les commutateurs 5G et 1G dans tout le bâtiment— et ils’ sont tous soutenus par Belden grâce à des innovations telles que l'électricité numérique™ Câbles, systèmes de fibres et systèmes de catégorie 6A.
Grâce à la technologie et aux fonctionnalités intégrées à l'arène, le Moody Center a été nommé Meilleure Nouvelle Salle de Concert au Monde par le magazine Pollstar et reconnu comme le la salle la plus lucrative au monde pour les arènes de sa taille en 2022 par Billboard— même s'il n'était ouvert que la moitié de l'année.
Apprendre encore plus sur la façon dont Belden soutient le lieu’ applications critiques pour la mission.
Ressources connexes :
Stade Al Thumama : Le Moyen-Orient’ L'infrastructure la plus intelligente
À propos de l’auteur
Christine Williamson
Directeur des comptes mondiaux
Christine a rejoint l'équipe de Belden en 2019, en tant que responsable de comptes stratégiques pour les stades et salles de spectacle. Elle a 25 ans d'expérience dans le secteur de la diffusion des sports, dont quatre Jeux Olympiques et de nombreux projets dans toutes les grandes ligues de sport des États-Unis. Mme Williamson occupe une position privilégiée pour comprendre l'importance de l'engagement du public et des fans. Elle se consacre entièrement à la création de partenariats et de solutions qui apportent de la valeur à toutes les facettes des projets de stades ou de salles de spectacle.