Vous vous demandez comment sont attribués ces prix TIA ? L'association a développé un système automatique qui mesure l'engagement des entreprises et des membres participants dans les initiatives TIA, y compris le développement de normes, les programmes technologiques et la sensibilisation auprès des gouvernements. Les entreprises et les individus les plus actifs—nommés les plus performants—sont honorés en tant que lauréats du prix TIA Star.
Cette année, Belden est fier d'annoncer que Henry Franck, architecte des solutions technologiques et Ron Tellas, manager des applications et technologies bâtiments intelligents, ont tous les deux reçu un prix TIA Star pour leur impact sur le secteur. Belden a aussi été reconnu comme faisant partie des 5 % des entreprises les plus performantes pour son engagement dans l'avancement des télécommunications et dans le développement de solutions pour ouvrir la voie vers un futur d'interopérabilité, de fonctionnement et de connectivité continus du réseau.
Franc est engagé aux côtés de TIA depuis près de deux décennies et a récemment été élu président du comité d'ingénierie des systèmes de câblage de télécommunications TR-42, qui développe et maintient à jour les normes volontaires pour les infrastructures de câblage de télécommunications dans les bâtiments appartenant aux utilisateurs, ainsi que dans les centres de données et les centres de santé.
Tellas œuvre également activement au sein de TIA depuis plusieurs années, représentant Belden au sein du comité d'ingénierie des systèmes de câblage de télécommunications TIA TR-42. Il est également actif dans de nombreuses autres initiatives de l'industrie, notamment le comité ISO WG3, le groupe de travail Ethernet IEEE 802.3 et le panel 3 de création de codes NFPA 70.’
En plus de célébrer nos grands gagnants, cette annonce nous offre l'opportunité d'expliquer notre participation dans le développement des normes. Continuez à lire pour en savoir plus sur les raisons de nos actions.
Pourquoi les normes sont importantes
Les normes relatives au câblage sont la fondation même des réseaux de bâtiments intelligents à travers tous les marchés, y compris les bâtiments commerciaux, les centres de santé et les centres de données. Ils fournissent des conseils utiles et garantissent que la technologie et les systèmes sont compatibles, uniformes, sûrs et fonctionnels—même s'ils’sont développés par des personnes différentes à des moments différents.
Les normes permettent aux fabricants d'utiliser des médias, connecteurs, méthodologies de test et topologies communs. Chaque concepteur, ingénieur ou installateur peut ensuite utiliser ses produits pour créer des solutions d'infrastructures sans s'inquiéter des éventuels problèmes de compatibilité.
Les systèmes de câblage structurés sont conçus différemment selon plusieurs facteurs : les besoins commerciaux, les technologies émergentes, le fait qu'il s'agisse de terrains jamais construits ou de friches industrielles, et les types de produits utilisés. Pour cette raison, les normes sont conçues pour être un support dans l'installation et l'uniformité de la conception, également à travers les applications.
Différentes des codes, créés pour protéger les personnes et les biens (comme par exemple le NFPA Life Safety Code ou le National Electrical Code), les normes de câblage établissent des niveaux de performance minimum. Les normes industrielles servent de base, en définissant généralement les niveaux d'attente minimum. À partir de là, elles peuvent être développées par des professionnels compétents désireux d'aller au-delà des spécifications techniques pour engendrer des solutions ciblées client répondant à des objectifs commerciaux uniques. Par exemple, Belden utilise les normes comme référence de base pour définir ses niveaux de performance, puis dépasse délibérément ces seuils pour garantir une performance de pointe dans le secteur de la fibre et du cuivre.
Le rôle de Belden dans le développement des normes TIA
Prendre le temps de lire et de comprendre les normes de câblage est important—et c'est quelque chose que nous pensons que les professionnels du secteur devraient faire pour minimiser les temps d'arrêt, réduire les dépenses d'installation, simplifier le travail MAC et mieux comprendre :
- Les architectures de câblage
- Les types de câblage
- Connexions
- Les distances
- Les bonnes pratiques d'installation
- Les paramètres de performance
- Les exigences en termes de test
Avant de pouvoir être lues, les normes doivent d'abord être créées. Le processus de développement est le résultat d'experts du secteur qui se proposent pour offrir de leur temps. À titre d’exemple, plus de 1 000 personnes siègent actuellement aux comités d’ingénierie de la TIA.’ Les prix TIA mentionnés plus tôt permettent à l'association de reconnaître et remercier ces personnes pour leurs contributions.
Alors que les normes évoluent, une approche collaborative permet aux parties de partager leurs points de vue. Pour certains professionnels, la performance électrique ou optique peut primer. Pour d'autres, c'est la fiabilité qui est essentielle. Ces perspectives sont discutées jusqu’à ce qu’un compromis soit trouvé—qui est ensuite intégré à la norme.
Le développement de normes : une occasion de contribuer au secteur
Grâce à notre participation active à des organisations telles que TIA, IEEE, BICSI et ISO, Belden— avec d'autres fabricants, utilisateurs, consultants et autres experts réputés du secteur— fait de la fourniture d’informations pour façonner les normes de câblage une priorité.
Les représentants de Belden participent aux normes TIA depuis le développement des premières normes relatives au bâtiments commerciaux. Nous avons une longue et respectée histoire au sein de TIA grâce à des dirigeants comme Belden’ Paul Kish, directeur des systèmes et des normes à la retraite, considéré comme l'un des pères fondateurs des normes TIA TR-42.
Nous ne’ ne choisissez pas de participer au processus d'élaboration des normes pour remporter les prix TIA— nous le faisons pour de nombreuses autres raisons. Premièrement, notre participation nous aide à comprendre comment et pourquoi les normes sont rédigées d’une certaine manière (et pourquoi certaines choses ne le sont pas).’ (t apparaissent dans les normes).
Deuxièmement, nous voulons représenter non seulement l’industrie’ ses capacités en termes de ce qui peut être fabriqué, mais aussi les perspectives des installateurs et des utilisateurs finaux. Notre participation permet de garantir que les normes restent indépendantes des produits.— et que les produits de câblage et de connectivité peuvent être transformés en solutions axées sur l'entreprise afin que les clients soient sûrs que leurs réseaux fonctionneront de manière transparente aujourd'hui et à l'avenir.
Belden’ L’implication de l’entreprise dans l’élaboration des normes s’aligne également sur nos valeurs fondamentales :
- Les clients définissent notre succès (nous ne’ (Nous ne gagnerons pas à moins que nos clients ne réussissent)
- Nous jouons pour gagner (nous nous concentrons sur les choix qui aident tout le monde à atteindre des niveaux plus élevés)
- Amélioration continue C'est notre mode de vie (nous pensons que les processus, les systèmes et les technologies peuvent toujours être améliorés)
- Nous atteignons la grandeur (nous voulons créer la meilleure entreprise, les meilleures solutions et les meilleures façons de servir les gens)
- Nous réussissons ensemble Grâce au travail d'équipe (nous pensons que travailler ensemble est essentiel)— entre nous, avec nos clients et l'industrie)
- Nous investissons dans le talent (nos experts internes sont la raison pour laquelle nous’ (en mesure de participer à la TIA et à d'autres organisations d'élaboration de normes)
En d'autres termes, nous participons au développement des normes pour vous. Nous voulons nous assurer que ces normes industrielles vous aident à faire face à vos challenges les plus compliqués s'agissant des réseaux et de la connectivité. Il’ C'est juste une façon de redonner à l'industrie qui nous a tant donné.
ARTICLES LIÉS :
Pourquoi nous avons choisi de nous impliquer dans la création de normes pour les câbles
Un aperçu de la NFPA’ s Processus d'élaboration des normesÀ propos de l’auteur
Belden
Belden fait appel à différents experts métier pour produire des contenus de qualité. Ces experts en la matière comprennent des employés actuels et anciens, des contributeurs tiers et des spécialistes du secteur. Si vous avez des questions sur le contenu de cette page, veuillez contacter [email protected] pour entrer en contact avec le membre de l'équipe concerné.