Bâtiments intelligents

Repousser les limites : des câbles plénum que vous pouvez installer à l’extérieur

Josh Goyke
La complexité de la conception des stades rend plus difficile la planification de tous les câbles dont vous avez besoin pour un projet. Découvrez comment nos câbles de diffusion plénum intérieur/extérieur peuvent vous aider.

 

La demande d’expériences de haut niveau pour les fans crée une complexité de conception et de construction dans les environnements de stades et de sites. À mesure que cette intensité augmente, les possibilités de retards, de dépassements de coûts et d’erreurs d’installation augmentent également.

 

À mesure que les conceptions deviennent de plus en plus multiformes, de nombreux types de produits et de technologies sont impliqués. Les consultants et les installateurs avec lesquels nous travaillons en étroite collaboration nous ont dit qu’ils avaient remarqué une tendance : la planification préalable devenait de plus en plus difficile.

 

En d’autres termes, il est difficile de se rappeler de planifier tout ce qui sera nécessaire pour chaque application (par exemple : s’assurer que les câbles intérieurs sont sur site pour être installés à l’intérieur du stade, tandis que les câbles extérieurs sont disponibles pour une utilisation à l’extérieur).

 

La simplification de la complexité des câbles peut :

  • Prendre plus facilement en charge l'expansion et la modification
  • Réduire les risques d’erreur et les temps d’arrêt
  • Aider les entreprises à s’adapter rapidement aux nouvelles technologies, aux changements organisationnels et aux reconfigurations
  • Rendre les processus plus clairs et plus efficaces

 

De plusieurs câbles à un seul câble

Alors que la construction et la modernisation des stades s’accélèrent dans tout le pays et dans le monde, les équipes de projet doivent optimiser la productivité, ce qui peut être fait en simplifiant la complexité des câbles.

 

Traditionnellement, dans les sites intérieurs/extérieurs (comme le football ou le football américain, par exemple), différents câbles sont nécessaires pour s’adapter à chaque application :

  • Câbles CMR intérieurs : câbles Ethernet montants pouvant être installés dans des colonnes montantes ou des puits verticaux (cages d’ascenseur, conduits verticaux, etc.)
  • Câbles CMP intérieurs : les câbles plénum sont conçus pour être installés à l’intérieur des plénums d’un bâtiment (planchers surélevés, conduits d’air, plafonds suspendus, etc.)
  • Câbles OSP : câbles pouvant résister à l’immersion dans l’eau et pouvant être associés à une résistance aux flammes intérieures pour une installation à double usage.
  • Câbles CMX : câbles qui répondent aux exigences minimales pour résister aux éléments, y compris la résistance à la lumière du soleil et à l’eau. Ces câbles sont toujours associés à un indice de flamme intérieur.

 

Lorsque l’installation des câbles passe de l’extérieur à l’intérieur, d’un camion de diffusion à une caméra, par exemple, les installateurs doivent généralement s’arrêter, placer un connecteur à l’extrémité du câble extérieur et le connecter à l’arrière d’un panneau de brassage.

 

Sur la face avant, un câble intérieur doit entrer dans le panneau de brassage à l’aide d’un autre connecteur avant de pouvoir être acheminé vers sa destination.

 

Ce point d’épissure crée de la complexité, avec laquelle les propriétaires et les installateurs ne veulent plus jongler s’ils n’y sont pas obligés. Au lieu de cela, ils nous ont dit qu’ils voulaient un seul câble qui pourrait être installé n’importe où : à l’extérieur (étanche, résistant aux UV et à la corrosion) et à l’intérieur sans démarcation.

 

Cela permettrait non seulement une installation plus rapide, mais aussi une spécification plus facile des matériaux.

 

Simplifier la conception et l’installation des stades

Les câbles de diffusion intérieur/extérieur (I/O) de Belden pour les stades vous permettent de faire passer un seul câble entre les environnements intérieurs et extérieurs. Sur la base des commentaires de nos clients, nous avons récemment ajouté des câbles I/O CMP (câbles plénum) à cette offre, ce qui n’est qu’un autre exemple de la façon dont nous réagissons lorsque le secteur nous indique qu’il a besoin de quelque chose de nouveau ou de différent.

 

Désormais, les installateurs peuvent utiliser le même câble entre le camion de diffusion et la caméra, ou entre toute autre combinaison de composants intérieurs et extérieurs à connecter. Personne n’a besoin de savoir quel câble doit être utilisé à quel endroit.

 

C’est la définition de la simplicité : un câble non seulement plus facile à installer, mais aussi plus rapide à spécifier et à gérer. Les câbles sont disponibles en version plénum et colonne montante. Aucun nouvel outil ou connecteur n’est nécessaire : vous pouvez utiliser les outils et connecteurs Belden que vous utilisez déjà.

 

Avec cet ajout à notre portefeuille, les stades et les salles peuvent compter sur Belden pour tous leurs besoins en infrastructures de communication, qu’il s’agisse d’exigences informatiques, OT ou de diffusion.

 

 

 

Liens associés :