Ville intelligente avec services et icônes intelligents, Internet des objets, réseaux et concept de réalité augmentée

 

Beaucoup de choses se passent à l’intérieur d’un bâtiment intelligent. La technologie, les systèmes numériques et les données travaillent toujours en coulisse pour automatiser, gérer et contrôler l’environnement bâti. Le résultat est un espace plus efficace, sûr, durable et confortable.

 

Pour prendre en charge des capacités telles que la collecte et le partage de données, le contrôle centralisé, la maintenance prédictive et l’efficacité énergétique, ces technologies, systèmes et données doivent être pris en charge par une infrastructure de communication fiable.

 

Au-delà des réseaux locaux (LAN) et des réseaux locaux sans fil évidents, les systèmes d'un bâtiment intelligent qui gèrent et protègent l'installation et les personnes à l'intérieur nécessitent une infrastructure de communication pour la fonctionnalité, le partage de données et les informations.——

 

Jetons un œil à certains des systèmes de construction qui nécessitent une infrastructure de communication.’

 

Systèmes audio, vidéo et de communication

Des systèmes tels que la vidéoconférence, l'affichage numérique, la télévision par câble et les équipements de musique de fond/de radiomessagerie garantissent un espace plus confortable et plus sécurisé lorsqu'ils sont connectés à l'infrastructure de communication.’

 

Par exemple, ces systèmes connectés peuvent faire des annonces générales (vidéo ou audio) ou envoyer des messages en cas d’urgence. Ils peuvent également permettre la communication et la collaboration entre les travailleurs sur site et à distance.

 

Systèmes de gestion de l’énergie

La climatisation, la gestion de l’énergie, l’éclairage et même les équipements photovoltaïques jouent un rôle essentiel dans les bâtiments intelligents. Ces systèmes doivent être connectés au réseau et les uns aux autres pour la régulation du chauffage et du refroidissement, une alimentation électrique efficace, des niveaux d’éclairage réactifs et l’intégration de l’énergie solaire.

 

Systèmes de sécurité, de sûreté et de surveillance

Les systèmes d'incendie et d'alarme (détection et extinction), ainsi que les systèmes de contrôle d'accès et de surveillance, doivent pouvoir fonctionner ensemble pour suivre qui se trouve dans le bâtiment, déterminer s'ils doivent y être, contrôler les zones auxquelles ils ont accès et assurer leur sécurité.’

 


Cliquez sur l’image pour l’agrandir

 

Ces systèmes utilisent généralement des protocoles différents pour gérer la communication : DALI pour l'éclairage, KNX pour le contrôle d'accès et le CVC, et la liste est longue—surtout lorsque vous entrez dans la salle mécanique d'un bâtiment intelligent, où vous’découvrirez des protocoles de communication tels que ControlNet, DeviceNet, Modbus, CANbus, RS-232, RS-422, RS-423 et’RS-485 . Chacun de ces protocoles a des exigences spécifiques en matière de supports de transmission.

 

Dans un bâtiment traditionnel, tous ces systèmes fonctionnent indépendamment. Dans un bâtiment intelligent, ces silos opérationnels doivent être éliminés, malgré les différences de protocoles et d’exigences.

 

Sans réseau convergent, une intervention humaine est nécessaire lorsque les gestionnaires ou les propriétaires d’installations souhaitent en savoir plus sur leur bâtiment ou ses systèmes. Les employés doivent souvent fouiller dans les lacs de données enregistrés pour trouver des modèles, puis calculer et prédire manuellement ce dont le bâtiment aura besoin à court et à long terme. Parfois, lorsque les systèmes sont analogiques, les données ne peuvent pas être collectées ou partagées du tout.’

 

À l’intérieur du cerveau d’un bâtiment intelligent

La magie d'un bâtiment intelligent  Réside dans sa capacité à écouter, à s’adapter et à réagir. Un bâtiment intelligent utilise l’infrastructure de communication pour rassembler des systèmes distincts afin qu’ils puissent interagir.

 

Notifications en temps réel pour la sécurité

Imaginez un bâtiment qui interrompt tout ce que vous faites, un appel téléphonique dans la cage d'escalier, une présentation PowerPoint dans la salle de conférence ou une réunion vidéo à huis clos dans un bureau, pour vous avertir d'une catastrophe naturelle imminente (tremblement de terre, tsunami, tornade, inondation, etc.).’——

 

Les alertes contextuelles affichées sur les appareils intelligents et mobiles vous fournissent des instructions personnalisées sur ce qu’il faut faire et où aller en fonction de votre emplacement, de la gravité de l’événement, de l’heure de la journée, etc.

 

Lors de cette catastrophe, le bâtiment intelligent ouvre également tous les points d’accès sans fil pour créer un réseau d’accès d’urgence, permettant aux gens de passer des appels Wi-Fi. Le bâtiment partage également automatiquement une liste d’occupation actuelle avec les autorités. Grâce à la RFID et à la reconnaissance faciale, la liste est mise à jour en temps réel afin que chacun sache non seulement s'il reste des personnes dans le bâtiment, mais aussi qui elles sont et où elles se trouvent.’

 

Productivité libérée et gain de temps

Imaginez un bâtiment qui vous dirige vers une place de stationnement spécifique en fonction du moment où vous arrivez pour une réunion prévue.

  • Êtes-vous en retard ou êtes-vous en avance ?

  • Avez-vous besoin de faire un arrêt rapide ailleurs dans le bâtiment en cours de route ?

  • Les autres participants à la réunion sont-ils déjà arrivés ou êtes-vous le premier ou la première ?

  • Quelle entrée devez-vous utiliser, en fonction de l’endroit où se déroule la réunion ?

 

Il prend en compte toutes ces choses pour vous guider vers une place disponible.

 

Si vous êtes un locataire ou un occupant régulier, le bâtiment vous accorde automatiquement l'accès, enregistre votre arrivée et informe les autres participants à la réunion que vous êtes sur place grâce à la reconnaissance faciale et à la numérisation automatisée des plaques d'immatriculation.’’’

 

Environnements adaptatifs et personnalisés

Pensez à un bureau qui contrôle le chauffage, la climatisation et l’éclairage en fonction des conditions extérieures.

  • Est-il clair ou sombre ?

  • Y fait-il froid ou chaud ?

  • Est-ce qu’il pleut ou qu’il neige ?

  • Quelle heure est-il ?

Il ajuste également automatiquement les niveaux en fonction de la densité actuelle et future prévue (combien de personnes s'y trouvent maintenant, et combien s'y trouveront plus tard). En outre, il peut rendre compte du respect de l’environnement de votre bâtiment en temps réel, en partageant des informations sur la consommation d’énergie, l’intégration des énergies renouvelables, la qualité intérieure, l’utilisation de l’eau et bien plus encore.

 

Il vous reconnaît et reconnaît vos préférences pour des choses comme la température et le débit d’air, la hauteur du bureau et les réservations. Cette capacité est également utile dans les environnements hôteliers, où la chambre d'hôtes peut non seulement régler la température et l'éclairage en fonction de vos préférences, mais également présélectionner différentes “scènes” en fonction de l'orientation de la pièce pour minimiser l'utilisation du CVC et vous aider à réduire votre empreinte carbone.

 

Révéler l’intelligence du bâtiment

Les exemples que nous avons partagés ci-dessus ne sont que le début. Envisagez un bâtiment capable d'afficher des informations d'urgence à l'extérieur pour informer et alerter les personnes dans la rue—ou des bâtiments capables de partager leurs données avec des installations voisines ou des bâtiments appartenant au même propriétaire pour une analyse à l'échelle du portefeuille et une optimisation des ressources. Les bâtiments pourront également faire des recommandations pour améliorer leur propre impact environnemental et réduire les coûts d’exploitation sans compromettre le confort des occupants.

 

Avec l’explosion de l’automatisation et de l’intelligence artificielle (IA), ces scénarios sont désormais possibles. Les bâtiments seront en mesure de trouver facilement des modèles eux-mêmes et de rapporter ces résultats aux bonnes personnes.

 

Le véritable défi survient lorsqu’il s’agit de faire fonctionner des systèmes de construction disparates comme un seul et même système. La première étape consiste alors à créer un réseau convergé.’—

 

Les structures intelligentes commencent par un réseau convergent

Savez-vous qu’il y a plus de 15 systèmes de bâtiment qui nécessitent une infrastructure de communication à l’intérieur d’un bâtiment intelligent ?

 

Pour créer une base fiable et solide pour l’intégration des systèmes et des dispositifs, il existe de nombreux choix à considérer concernant des éléments allant de la conception et de la topologie du réseau aux médias et aux méthodes de terminaison.

 

Prendre les bonnes décisions nécessite un conseiller de confiance comme Belden, qui comprend les bâtiments intelligents et qui est au cœur de cette transformation technologique. Nous reconnaissons l’impact de ces décisions sur l’efficacité des bâtiments, l’utilisation des ressources, la sécurité et les coûts d’exploitation, et nous sommes là pour vous aider à rendre votre bâtiment intelligent plus sûr, plus confortable, plus résilient et plus rentable.’

 

 

 

Liens associés :

À propos de l’auteur

Jorge de la Fuente

Ingénieur d’application sur le terrain

Jorge de la Fuente a rejoint Belden en 2015, avec plus de 30 ans d’expérience dans la fourniture de solutions de réseau et de centres de données aux utilisateurs finaux sur une variété de marchés. À ce titre, il supervise la fonctionnalité de nos solutions de connectivité d’entreprise/centre de données, partageant ses connaissances approfondies avec les clients et les employés de Belden pour aider à évaluer les besoins, à dépanner et à déterminer les exigences du système.