La demande d’expériences de haut niveau pour les fans crée une complexité de conception et de construction dans les environnements de stades et de sites. À mesure que cette intensité augmente, les possibilités de retards, de dépassements de coûts et d’erreurs d’installation augmentent également.
À mesure que les conceptions deviennent de plus en plus multiformes, de nombreux types de produits et de technologies sont impliqués. Les consultants et les installateurs avec lesquels nous travaillons en étroite collaboration nous ont dit qu’ils avaient remarqué une tendance : la planification préalable devenait de plus en plus difficile.
En d’autres termes, il est difficile de penser à planifier tout ce qui sera nécessaire pour chaque application (par exemple : s’assurer que les câbles de qualité intérieure sont sur place pour l’installation à l’intérieur du stade, tandis que les câbles de qualité extérieure sont disponibles pour une utilisation à l’extérieur).
La simplification de la complexité des câbles peut :
- Prendre plus facilement en charge l'expansion et la modification
- Réduire les risques d’erreur et les temps d’arrêt
- Aider les entreprises à s’adapter rapidement aux nouvelles technologies, aux changements organisationnels et aux reconfigurations
- Rendre les processus plus clairs et plus efficaces
De plusieurs câbles à un seul câble
Alors que la construction et la modernisation des stades s'accélèrent à travers le pays et dans le monde entier, les équipes de projet doivent optimiser la productivité, ce qui peut être fait en simplifiant la complexité des câbles.
Traditionnellement, dans les sites intérieurs/extérieurs (comme le football ou le football américain, par exemple), différents câbles sont nécessaires pour s’adapter à chaque application :
- Câbles CMR intérieurs : câbles Ethernet montants pouvant être installés dans des colonnes montantes ou des puits verticaux (cages d’ascenseur, conduits verticaux, etc.)
- Câbles CMP intérieurs : les câbles plénum sont conçus pour être installés à l’intérieur des plénums d’un bâtiment (planchers surélevés, conduits d’air, plafonds suspendus, etc.)
- Câbles OSP : câbles pouvant résister à l’immersion dans l’eau et pouvant être associés à une résistance aux flammes intérieures pour une installation à double usage.
- Câbles CMX : câbles qui répondent aux exigences minimales pour résister aux éléments, y compris la résistance à la lumière du soleil et à l’eau. Ces câbles sont toujours associés à un indice de flamme intérieur.
Lorsque l'installation d'un câble passe de l'extérieur à l'intérieur (d'un camion de diffusion à une caméra, par exemple), les installateurs doivent généralement s'arrêter, placer un connecteur à l'extrémité du câble extérieur et le connecter à l'arrière d'un panneau de brassage.
Sur la face avant, un câble intérieur doit entrer dans le panneau de brassage à l’aide d’un autre connecteur avant de pouvoir être acheminé vers sa destination.
Ce point de jonction crée une complexité que les propriétaires et les installateurs ne veulent plus jongler s'ils n'y sont pas obligés. Au lieu de cela, ils nous ont dit qu’ils voulaient un seul câble qui pourrait être installé n’importe où : à l’extérieur (étanche, résistant aux UV et à la corrosion) et à l’intérieur sans démarcation.
Cela permettrait non seulement une installation plus rapide, mais aussi une spécification plus facile des matériaux.
Simplifier la conception et l’installation des stades
Les câbles de diffusion intérieur/extérieur (I/O) de Belden pour les stades vous permettent de faire passer un seul câble entre les environnements intérieurs et extérieurs. Sur la base des commentaires des clients, nous avons récemment ajouté des câbles CMP d'E/S (câbles plénum) à cette offre, ce qui n'est qu'un autre exemple de la manière dont nous réagissons lorsque l'industrie nous dit qu'elle a besoin de quelque chose de nouveau ou de différent.
Désormais, les installateurs peuvent utiliser le même câble entre le camion de diffusion et la caméra, ou entre toute autre combinaison de composants intérieurs et extérieurs devant être connectés. Personne n’a besoin de savoir quel câble doit être utilisé à quel endroit.
C'est la définition de la simplicité : un câble qui est non seulement plus facile à installer, mais également plus rapide à spécifier et à gérer. Les câbles sont disponibles en version plénum et colonne montante. Aucun nouvel outil ou connecteur n’est requis : vous pouvez utiliser les outils et connecteurs Belden que vous utilisez déjà.
Avec cet ajout à notre portefeuille, les stades et les salles peuvent compter sur Belden pour tous leurs besoins en infrastructures de communication, qu’il s’agisse d’exigences informatiques, OT ou de diffusion.
Liens associés :
À propos de l’auteur
Josh Goyke
Responsable produit
Josh Goyke est diplômé de l’Université Purdue avec un B.S. en ventes/gestion des ventes. En 2017, il a rejoint Belden et supervise désormais toutes les gammes de produits Copper Cable pour la plateforme Smart Building Solutions de l'entreprise. Josh se concentre sur la gestion du cycle de vie des produits en veillant à fournir des solutions fiables, rationalisées et accessibles conçues pour répondre aux besoins changeants du marché des entreprises.