Bâtiments intelligents

Tendances principales dans la conception des stades de football

Christine Williamson

Maintenant plus que jamais, les stades de toutes sortes recherchent des manières d'attirer leurs supporters loin du confort de leur salon pour les rassembler et créer une nouvelle énergie et un nouvel enthousiasme.

 

Les stades de football en sont un excellent exemple. Selon le commissaire Don Garber, dans son discours sur l'état de la ligue, la Major League Soccer s'est engagée à développer rapidement sa ligue aux États-Unis en construisant davantage de stades dédiés uniquement au football.

 

Telemundo Deportes, une division du programme NBC Sports, a déclaré que le football est le sport qui connaît la croissance la plus rapide aux États-Unis. Aujourd'hui, plus que par le passé, davantage d'adultes se considèrent comme des supporters de football et davantage d'enfants envisagent d'y jouer à l'université.

 

Notre équipe d'experts en stades et en sites sportifs s'implique dans de nombreux projets de conception de stades de football, ce qui nous permet d'avoir un aperçu précis de ce qui rassemble les fans.

 

Le Q2 Stadium d'Austin au Texas illustre parfaitement comment une conception de stade de football peut amener à faire sortir de chez eux des individus et à les rapprocher de l'action sur le terrain.

 

Créer des environnements attractifs

Bill Mulvihill, directeur général et responsable du Sports and Entertainment Group chez U.S. Bank, estime que de plus petits sites plus intimes pointent à l'horizon pour la prochaine génération de stades et d'arènes, y compris la conception de stades de football.

 

C'est exactement ce qui était prévu pour le Q2 lorsque l'Austin FC a construit son nouveau stade. La salle de 20 500 places, d'une valeur de 10 000 $260 millions de dollars, est située sur un site de 24 acres entouré d'un amphithéâtre, d'une scène et d'autres espaces extérieurs.

 

L’objectif n’était pas de construire un autre méga stade.’ Au lieu de cela, l'objectif de la conception de ce stade de football était de créer un environnement décontracté et détendu qui mette en valeur la personnalité de l'équipe, de ses fans et du centre du Texas local. Des œuvres d'art sélectionnées et des peintures murales peintes à la main aux canapés confortables et aux espaces de détente, le designer Gensler l'appelle un “design de bar clandestin” et une ode à Austin.

 

Connecter tout le monde et toutes les choses

Une conception de stade de football technologique permet de placer au plus près de l'action les supporters d'Austin FC grâce à des affichages LED haute résolution et des affichages marquises double face qui rendent visibles de n'importe où une vidéo en direct, des ralentis instantanés, des statistiques et des informations sur le match, des animations et des messages de sponsors. Cela permet aux fans de vivre des expériences uniques partout dans le stade,—de la terrasse extérieure à deux niveaux aux sièges individuels.

 

La billetterie numérique, les commandes et les paiements mobiles font également partie de l'expérience Q2 Stadium : le site n'accepte pas les espèces ni les billets de match physiques.’ Snacks traditionnels des jours de match comme les hot-dogs et le pop-corn aux options uniques comme la cuisine asiatique, le barbecue et la cuisine authentique mexicaine... Les supporters consultent les menus, passent leur commande et règlent leur nourriture et leurs boissons via une application mobile interne au stade.

 

Comme une grande partie de l'expérience des spectateurs de ce stade de football repose sur la connectivité, le Q2 Stadium possède un système cellulaire d'antennes distribuées (DAS) et un système Wi-Fi 6. Lorsque le stade a ouvert ses portes pour la première fois en 2021, les opérateurs de téléphonie mobile n'étaient pas’ t fournir un service sur le DAS. Les 20 000 supporters ont pu compter exclusivement sur le système Wi-Fi 6, soutenu par le câblage et la connectivité Belden.

 

Améliorer le confort des supporters

Le soleil brûlant et les températures élevées peuvent faire hésiter même les plus grands supporters à s'asseoir à l'extérieur.

 

Aujourd'hui’ Les stades de football en plein air tentent de réduire l’impact du soleil et de la chaleur de plusieurs manières. Le Q2 Stadium est pourvu d'angles ouverts qui permettent à la brise de circuler dans le site. Plusieurs sièges sont composés d'un matériau en filet respirant pour rester au frais, et le toit abrite chaque siège du soleil afin de veiller au confort des supporters.

 

De plus, une zone climatisée avec des télévisions, de la nourriture et des boissons offre un espace à ceux qui souhaitent vivre le match en intérieur mais qui font toujours partie de l'action sur le terrain.

 

Faire partie de quelque chose de plus grand

Les nouveaux stades de football sont souvent conçus pour faire partie de développements à usage mixte qui apportent un flux régulier d'activités. Les fans peuvent rester à proximité, faire du shopping avant et après le match, manger un morceau et même utiliser des espaces ouverts et des sentiers, créant ainsi une expérience distinctive qui’ Il ne s’agit pas seulement de football.

 

Le Q2 Stadium est situé près de Verde Square, un nouveau projet à usage mixte en cours d'élaboration à Austin au Texas qui amènera des bureaux, des appartements, des hôtels, des restaurants et des magasins dans cette zone.

 

Créer un objectif phare

Même si les stades sont conçus avant tout pour le football, beaucoup sont également conçus pour être des destinations de 365 jours.

 

Quand il n'y a pas’ Pour le match, le stade Q2 est ouvert au public pour des événements allant des concerts de musique aux agriculteurs’ marchés et festivals. Il offre également de l'espace pour accueillir des événements professionnels et des conférences, des mariages ou des rassemblements privés.

 

Pour en savoir plus sur la conception du stade Q2— et l'infrastructure réseau qui prend en charge l'engagement et l'interaction des fans— lisez notre récent étude de cas.

 

 

LIENS ASSOCIÉS :

 

Stade Q2, Austin, Texas

Climate Pledge Arena combine des sports à la pointe de la technologie & Durabilité

Votre stade est-il prêt à prendre en charge les capacités de la 5G ?