Ingénieur d'usine utilisant une tablette numérique

Dans les grands espaces bondés, que se passe-t-il lorsque tout le monde s'attend à être connecté… en même temps ?

Si vous avez déjà essayé d'appeler un ami depuis un stade bondé, de retrouver un collègue dans un centre de congrès animé ou de vous coordonner avec votre famille lors d'un grand événement en plein air, alors vous savez ce que c'est que de voir ces tâches apparemment simples devenir soudainement impossibles.

Si les systèmes sans fil ne sont pas conçus pour un tel niveau de demande, des connexions vitales échouent. Certains appareils ont des difficultés à se connecter, tandis que d'autres ne parviennent pas du tout à se connecter. Les appels sont coupés, les messages ne s'envoient pas, les applications expirent.

« Plus de bande passante » n'est pas toujours la solution.

Pour améliorer le sans-fil dans les environnements denses, le premier réflexe de nombreux propriétaires et opérateurs est d'ajouter plus de bande passante ou des points d'accès supplémentaires . Mais les mauvaises performances ne sont généralement pas uniquement liées à la bande passante… elles dépendent aussi de la capacité du réseau sans fil à gérer un trafic important.

Dans de nombreux cas, trop d'appareils tentent de partager la même bande passante simultanément. La capacité disponible est limitée, et chaque appareil doit se disputer une partie de celle-ci. Les tactiques traditionnelles ne permettent pas d'améliorer ce problème. En réalité, tenter d'augmenter la capacité peut engendrer davantage de problèmes de performance.

Par exemple, tenter d’augmenter la bande passante pour accroître le débit peut créer des interférences co-canal (CCI), où les points d’accès et les appareils finissent par se parler en même temps qu’ils essaient d’utiliser le même canal.

Étant donné que les points d'accès partagent la même bande passante limitée, leur ajout peut augmenter le bruit du signal. Cela entraîne des vitesses plus lentes et une latence plus élevée, car les points d'accès et les appareils connectés transmettent les données à tour de rôle au lieu de les envoyer simultanément.

En résumé : l’ajout de points d’accès et de bande passante ne résout pas le problème de l’efficacité avec laquelle le réseau gère la capacité partagée. Mais c'est là qu'intervient le Wi-Fi 7.

Le Wi-Fi 7 adopte une approche différente en matière de création et de partage de capacité sans fil.

Le Wi-Fi 7 vise à accroître la capacité et l'efficacité.

En tant que nouvelle génération de technologie sans fil, le Wi-Fi 7 utilise intelligemment la bande passante disponible dans les environnements denses (au lieu d'en demander davantage).

Alors que les générations précédentes de Wi-Fi se concentraient sur les débits de données de pointe, le Wi-Fi 7 vise avant tout à améliorer la capacité de trafic et la densité de connexion dans une zone donnée, sans supposer que :

  • Il faut plus de bande passante.
  • Davantage de points d'accès sont nécessaires.
  • Les réseaux existants doivent être entièrement reconstruits.

Qu'est-ce que le Wi-Fi 7 ?

Le Wi-Fi 7 permet à un plus grand nombre d'appareils de partager plus efficacement la bande passante existante afin qu'ils puissent fonctionner de manière fiable dans le même espace et en utilisant la même infrastructure, y compris le câblage de catégorie 6A et les connexions RJ45 déjà en place.

Les fonctionnalités Wi-Fi 7 permettent des performances plus intelligentes

Ces fonctionnalités Wi-Fi 7 sont rendues possibles grâce à des techniques radio avancées comme le MIMO et le QAM… et non grâce à des changements importants dans le câblage des bâtiments.

 

Que sont le MIMO et le QAM ?

MIMO

Les anciennes normes Wi-Fi sont limitées quant au nombre d'appareils pouvant être connectés simultanément. Les points d'accès desservent un appareil, puis le suivant, et ainsi de suite, ce qui présente des limitations lorsque le nombre d'appareils augmente.

 

La technologie MIMO multi-utilisateurs, utilisée dans le Wi-Fi 7, permet aux points d'accès de communiquer simultanément avec un plus grand nombre d'appareils, sans augmentation de la bande passante. 

QAM

Les premières versions de la modulation d'amplitude en quadrature (QAM) atteignent leurs limites à des ordres de modulation inférieurs, ce qui limite la quantité de données que chaque transmission peut transporter sur un canal donné.

 

Mais l'utilisation par le Wi-Fi 7 d'une modulation QAM d'ordre supérieur, comme la 4K-QAM, permet de faire transiter une quantité nettement supérieure de données à travers le même « segment » de spectre. Cela augmente le débit sans nécessiter de modifications de l'infrastructure. 

Qu’est-ce que cela signifie pour les bâtiments intelligents ?

La capacité et l'efficacité du Wi-Fi 7 lui permettent de prendre en charge des connexions simultanées plus stables. C’est essentiel pour les bâtiments intelligents qui dépendent d’une transmission constante de données et de réponses rapides pour des applications telles que :

  • Suivi des actifs
  • Ordres de travail mobiles
  • Détection de présence
  • Alertes de sécurité
  • Orientation

En utilisant plus intelligemment la bande passante existante grâce à des fonctionnalités comme MIMO et QAM, le Wi-Fi 7 réduit le besoin de points d'accès supplémentaires et aide les propriétaires et les opérateurs à mieux utiliser leur infrastructure réseau existante. Par exemple, les performances du Wi-Fi 7 restent largement dans les limites de ce que le câblage de catégorie 6A et les connecteurs RJ45 peuvent supporter aujourd'hui.

À mesure que la densité des appareils continue d'augmenter et que le Wi-Fi 7 se généralise, la capacité sans fil finira par devenir une contrainte lorsqu'elle sera saturée. À ce moment-là, des liaisons à plus haut débit vers les points d'accès seront nécessaires pour éviter les goulots d'étranglement.

À l’avenir, le plein potentiel du Wi-Fi 7 devrait être réalisé dans les trois à cinq prochaines années. D’ici là, les débits du réseau principal devront atteindre plus de 40 Go/s pour prendre en charge les points d’accès. Des solutions alternatives au cuivre seront nécessaires pour assurer des débits plus élevés sur des distances pratiques de manière fiable. (Catégorie 6A et Catégorie 7 Ne peut pas gérer la capacité ; la catégorie 8 peut supporter une bande passante plus importante et des vitesses plus rapides, mais sera limitée à des distances beaucoup plus courtes.

Cela signifie qu'il est temps de commencer à planifier de nouvelles façons d'acheminer les données et l'énergie vers les points d'accès où le cuivre ne le permet pas.

Préparation au Wi-Fi 7

Le Wi-Fi 7 offre un moyen de prendre en charge plus de personnes, plus d'appareils et plus de systèmes de bâtiments sur l'infrastructure existante.

La première étape de cette transition consiste à repenser la conception et l'utilisation de vos systèmes sans fil. Belden peut aider les propriétaires, les concepteurs et les exploitants à commencer dès maintenant à planifier le Wi-Fi 7 en ce qui concerne :

  • Utilisation de l'espace
  • Croissance des appareils
  • Applications critiques
  • Infrastructure pour les points d'accès

Les solutions de connexion complètes de Belden prennent en charge le Wi-Fi 7 et vous aident à déterminer quand le réseau cuivre existant est suffisant, quand introduire des liaisons à plus haut débit et où. connexions fibre Sera nécessaire pour que votre réseau soit prêt lorsque l'adoption du Wi-Fi 7 s'accélérera.

 

Découvrez comment nous pouvons vous aider.


Liens associés :