Automatisation avec AGV et bras robotisé dans un entrepôt de distribution intelligent.

Depuis des années, les leaders technologiques parlent de la 5G et du Wi-Fi 6 comme d'étapes clés dans le domaine des réseaux sans fil. Mais, à mesure que la technologie évolue, les attentes et les exigences de ceux qui dépendent des connexions sans fil évoluent également. Alors que les limites continuent d'être repoussées, la 6G et le Wi-Fi 7 émergent désormais comme la prochaine génération de technologies sans fil. Ces deux normes sont actuellement en cours d'élaboration et promettent des performances de niveau supérieur et des capacités améliorées.

Selon le lieu et la manière dont ils seront utilisés, chacun présente des avantages et des inconvénients spécifiques. Et bien qu’elles soient conçues pour des architectures et des zones de déploiement différentes, la 6G et le Wi-Fi 7 ont une chose en commun : elles visent à prendre en charge les applications numériques.’ Voici quelques exemples de cas d'utilisation :

  • Réalité augmentée et virtuelle (RA/RV)
  • Intelligence artificielle (IA)
  • Connectivité ultra-rapide
  • Communication en temps réel

Avec ces deux options à l'horizon, comment choisir la technologie sans fil la mieux adaptée à votre organisation ?

Choisir la meilleure solution sans fil de nouvelle génération

Pour vous aider à évaluer la solution la mieux adaptée à votre organisation, examinons les atouts uniques et les limites potentielles de la 6G et du Wi-Fi 7.’

Pourquoi la 6G se distingue

Les avantages de la 6G commencent par ses vitesses de communication élevées. Elle prend en charge des vitesses allant jusqu'à 1 Tbit/s et des latences très faibles, ce qui fait de la 6G la technologie de choix pour les applications critiques en termes de temps, telles que :

  • Véhicules autonomes
  • Automatisation industrielle
  • Opérations à distance

Le nombre d'appareils qu'un réseau 6G peut gérer simultanément est également un avantage clé de cette technologie cellulaire, tout comme la couverture qu'il offre. Il possède également son propre spectre de fréquences, ce qui signifie que, contrairement au Wi-Fi, ses fréquences n'ont pas à être partagées.’ En ce sens, la 6G peut offrir une connexion plus stable et plus fiable. Grâce à une réglementation plus stricte encadrant la 6G, celle-ci est juridiquement protégée et offre une connexion plus sûre et plus durable aux utilisateurs et aux organisations.

Un autre avantage de la 6G est le fait qu'elle prend en charge le découpage du réseau . Des fréquences spécifiques peuvent être réservées à certaines zones fonctionnelles afin de garantir une bande passante et des performances dédiées.

De plus, la 6G promet une portée nettement supérieure à celle du Wi-Fi 7. Cette couverture étendue la rend particulièrement adaptée aux déploiements à grande échelle et aux environnements où une connectivité constante est nécessaire sur une vaste zone.

Pourquoi le Wi-Fi 7 se distingue

En matière de simplicité de déploiement et d'utilisation, la 6G est toutefois désavantagée par rapport au Wi-Fi 7.

Cela implique une plus grande complexité et nécessite une licence des autorités réglementaires pour fonctionner, ce qui peut limiter la flexibilité et l'accessibilité. Ce fardeau s'accompagne également de frais de maintenance initiaux et continus plus élevés, ce qui fait du Wi-Fi 7 le grand gagnant en termes de coûts.

La faible complexité du Wi-Fi 7 signifie qu'il peut être mis en œuvre et déployé rapidement, mais il a ses limites lorsqu'il s'agit de couvrir de grandes surfaces.’ Sa configuration simple permet de réduire les coûts de personnel, car elle nécessite moins de formation spécialisée et d'assistance technique pour maintenir et optimiser le réseau. Elle améliore également l'efficacité énergétique en optimisant les transmissions de données et en réduisant les temps d'inactivité, ce qui peut avoir un impact positif sur les coûts énergétiques à long terme.

Du fait de la nécessité d'un réseau central, les réseaux 6G requièrent davantage d'infrastructures et d'investissements dans des systèmes dorsaux haute performance. En ce qui concerne les fréquences, des accords avec d'autres réseaux cellulaires voisins peuvent être nécessaires pour garantir le bon fonctionnement. (Par exemple, les entreprises opérant dans un environnement de campus peuvent avoir besoin de collaborer avec plusieurs fournisseurs pour coordonner l'attribution des fréquences, garantissant ainsi une interopérabilité fluide et évitant les interférences potentielles entre les signaux.)

En termes de vitesse, la 6G est plus rapide que le Wi-Fi 7, mais le débit du Wi-Fi 7 devrait être suffisant pour la plupart des applications industrielles.’ Par rapport à ses prédécesseurs, le Wi-Fi 7 utilise également la bande 6 GHz, ce qui contribue à minimiser les interférences et à améliorer la stabilité de la connexion.

6G vs Wi-Fi 7 : comparaison des principales caractéristiques en un coup d’œil

À mesure que les exigences et les scénarios de déploiement sans fil évoluent, il est important d'évaluer comment chaque technologie se compare aux indicateurs de performance et opérationnels critiques.’

Voici un aperçu côte à côte de certaines des plus grandes différences entre la 6G et le Wi-Fi 7, afin que vous puissiez rapidement évaluer quelle technologie correspond aux besoins de votre organisation et à vos objectifs de déploiement.’ 

 

  6G Wi-Fi 7
Coûts Élevé Bas
Complexité Élevé Bas
Configuration Complexe Facile
Mise en service Lent Rapide
Nombre de participants Jusqu'à 10 millions d'appareils par km² Entre 200 et 300 appareils actifs par point d'accès
Fréquences Spectre propre Fréquences partagées
Connexion Robuste et stable La stabilité diminue lorsque le nombre d'utilisateurs est élevé.
Cybersécurité Sécurisé Ne convient pas à certaines applications de sécurité ; les points de terminaison ne’ pas besoin d'être enregistré, réseau ouvert
Reach Élevé Bas
Communication Haute performance ; communication quasi instantanée jusqu'à 20 secondes plus rapide que le Wi-Fi 7 Jusqu'à 46 Go/s dans des conditions idéales
Latence 0,1 ms ; 0.01-0.05 ms pour certains scénarios <1 ms dans des conditions idéales
Découpage de réseau Oui Non
Sécurité juridique Sécurisé ; la norme est très réglementée. Cela dépend de la mise en œuvre (WPA3-Enterprise, conformité RGPD, les directives de gestion des accès garantissent la conformité des appareils aux spécifications de fréquence).
Licences Requis Non requis
Consommation d'énergie Une augmentation significative des débits de données, des volumes de connexion et de la densité du réseau pourrait entraîner une forte consommation d'énergie. écoénergétique

 

Quelle solution sans fil correspond à vos besoins ?

Pour revenir à la question de savoir quelle solution sans fil est la mieux adaptée à votre entreprise, la réponse dépend de votre application et de vos priorités. Pour les grandes zones comme les villes intelligentes ou les applications critiques en termes de temps, la 6G est la technologie de choix. Pour la plupart des scénarios industriels, le Wi-Fi 7 peut souvent suffire et présente des coûts et une complexité moindres, à condition que les zones à couvrir ne soient pas trop grandes. À mesure que ces deux normes évoluent, l'analyse de vos priorités opérationnelles et de vos plans de croissance vous aidera à maximiser les avantages de la connectivité sans fil de nouvelle génération.

Si vous avez besoin d'aide pour évaluer vos options, Belden est là pour vous aider à faire le bon choix. … et ensuite déployer des réseaux sans fil fiables, économiques et adaptés à l'avenir, quelle que soit la technologie choisie.

Apprenez-en davantage sur notre façon de travailler.

Liens associés :