Belden devient membre fondateur de FMP Alliance pour faire progresser la technologie d’alimentation électrique gérée par défaut
Saint-Louis, Missouri – 8 avril 2024 – Belden Inc. (NYSE : BDC), l'un des principaux fournisseurs mondiaux d'infrastructures réseau et de solutions de numérisation, est heureux d'annoncer qu'il est membre fondateur de la nouvelle Fault-Managed Power (FMP) Alliance, une association industrielle ouverte qui défend, promeut et accélère l'adoption et l'intégration de technologies d'alimentation gérées par défaut dans divers secteurs.
Une technologie d'alimentation avancée conçue pour améliorer la sécurité, la fiabilité et l'efficacité par rapport aux méthodes traditionnelles de distribution d'énergie, l'alimentation gérée par défaut (également connue sous le nom de classe 4) a été introduite dans le Code national de l'électricité.® (NEC) en 2023. Il identifie et corrige activement les défauts des réseaux électriques pour créer une alimentation électrique robuste et fiable. De plus, la gestion de l’énergie par défaut peut contribuer à atteindre des objectifs de durabilité.
La FMP Alliance favorise la collaboration et les partenariats avec les organisations, les entités gouvernementales et les parties prenantes qui partagent un intérêt pour l’avancement de la technologie énergétique gérée par défaut. Le consortium est façonné et dirigé par les objectifs suivants :
- Diriger le secteur. La FMP Alliance agit comme une voix unifiée qui met l’accent sur les avantages et les applications de l’énergie gérée par défaut dans divers secteurs.
- Plaider en faveur des normes du secteur. La FMP Alliance contribue à façonner les normes et les réglementations du secteur en matière d’électricité gérée par défaut.
- Assurer l’éducation et la sensibilisation. La FMP Alliance aide les parties prenantes à comprendre les avantages de la technologie d’alimentation électrique gérée par défaut et les sensibilise à son potentiel de transformation.
“Belden a contribué à créer le FMP’ s Certification UL et son intégration dans le NEC 2023. Nous’ Nous sommes fiers de faire partie de ce consortium pour poursuivre les conversations concrètes sur ce qui’ c'est possible avec une alimentation gérée par défaut,” déclare Ron Tellas, responsable des technologies et des applications LAN chez Belden. “Nous avons déjà été impliqués dans des cas d'utilisation FMP réussis aux côtés de VoltServer alors que nous aidons nos clients à connecter davantage d'appareils à leurs réseaux et à acquérir, transmettre, orchestrer et gérer des données critiques. Cette alliance contribuera à accélérer l’adoption généralisée et l’avancement du FMP parmi les organisations qui évoluent vers la transformation numérique.”
Afin de créer une association dynamique et collaborative qui soutient cette technologie révolutionnaire, la FMP Alliance recherche activement de nouveaux membres représentant un éventail de secteurs.
Pour en savoir plus sur l'Alliance FMP, visitez belden.com/class-4 Ou contactez [email protected].
À propos de Belden
Belden Inc. développe des infrastructures qui facilitent le voyage numérique et le rendent plus intelligent et plus sécurisé. Nous allons au-delà de la connectivité, de ce que nous créons à ce que nous rendons possible grâce à un portefeuille axé sur la performance, une expertise avant-gardiste et des solutions sur mesure.’— En garantissant la qualité et la fiabilité dans notre travail depuis plus de 120 ans, nous disposons de bases solides pour continuer à construire l'avenir. Notre siège social est situé à Saint-Louis aux États-Unis et nous disposons d'usines de production en Amérique du Nord, en Europe, en Asie et en Afrique. Pour de plus amples informations, visitez le lien www.belden.com et suivez-nous sur Facebook, LinkedIn et Twitter.
Pour plus d’informations, veuillez contacter :
Lisa Williams
Responsable communication et marketing
(317) 815-2402
[email protected]
Belden, le logo Belden, Belden Horizon, Hirschmann et Lumberg Automation sont des marques commerciales ou des marques déposées de Belden Inc. ou de ses sociétés affiliées aux États-Unis et dans d'autres juridictions. Belden et d'autres institutions peuvent aussi avoir des droits de marque au sens des conditions énoncées dans le présent document.