Comment la conception moderne des espaces de rencontre peut vous donner un avantage concurrentiel
Découvrez comment la conception moderne des espaces de rencontre peut donner à votre centre de données un avantage concurrentiel distinct dans trois domaines : le délai de mise sur le marché, l’évolutivité et les temps d’arrêt.
Considérez l'espace de rencontre (MMR) de votre centre de données comme une passerelle : un lieu qui relie une organisation au monde extérieur.
Servant de juste milieu entre votre espace et les opérateurs qui fournissent des services de communication, un espace de rencontre fournit une zone sécurisée permettant à un opérateur de placer des équipements sans accéder à votre centre de données ou à votre installation.
Les MMR éliminent également le trafic aller-retour pour s’assurer que les données restent à l’intérieur de l’installation au lieu d’être acheminées vers le réseau principal de l’opérateur et inversement, ce qui réduit les coûts et renforce la sécurité.
À l’intérieur de l'espace de rencontre se trouvent :
- Connexion croisée ou trame de distribution principale (MDF)
- Espace de rack pour les services de transporteur
- Installation d’entrée (selon la disposition de votre centre de données, l’installation d’entrée peut parfois se situer en dehors du MMR)
Pour assurer un échange Internet et une transmission de données fluides, il faut prendre en charge les demandes numériques modernes, notamment une densité plus élevée, la capacité d’évolutivité et moins de temps d’arrêt.
La conception de votre espace de rencontre devrait permettre ces trois avantages concurrentiels au sein du centre de données.
1. Accélération de la mise sur le marché et du déploiement
Rien que sur le marché américain, la demande de centres de données devrait atteindre 35 GW d’ici 2030, contre 17 GW en 2022, selon McKinsey.
Avec l’augmentation de la demande, les centres de données chercheront des moyens de gagner du temps sans sacrifier les performances. La mise en ligne de votre centre de données le plus rapidement possible vous aidera à générer des revenus plus rapidement et à vous assurer que votre activité n’est pas freinée par l’infrastructure physique.
Pour accélérer la mise sur le marché et le déploiement, votre architecture de connectivité doit être aussi efficace que possible. Des répartiteurs optiques (ODF) aux systèmes de câblage, les solutions de connectivité que vous choisissez pour votre espace de rencontre devraient vous aider à accélérer la mise sur le marché au lieu de vous ralentir. Cela commence par des considérations telles que le délai d’exécution, et c'est un facteur tout au long de l’installation et des tests.
- Des solutions disponibles rapidement, par exemple l’expédition le jour même, afin de ne pas retarder les projets ou de créer de problèmes de planification
- Une installation rapide et facile qui ne nécessite pas d’outils multiples ou complexes, réduit les retouches et minimise le nombre de personnes impliquées afin que les systèmes soient opérationnels plus rapidement
2. Évolutivité rapide et efficace
L’évolutivité est une question de croissance. La possibilité d’ajouter ou de supprimer rapidement des ressources d'espace de rencontre, qu’il s’agisse d’alimentation, de refroidissement, de bande passante ou autre, sans reconstruire complètement les espaces ou équipements existants permet à votre centre de données de se développer à un rythme qui réponde aux besoins de l’entreprise, de ses employés et de ses clients.
Une conception intelligente qui place l’évolutivité au premier plan peut faire une grande différence lorsqu’il s’agit d’une croissance rapide et efficace.
Cela signifie qu’il faut rechercher des solutions qui donnent la priorité à :
- La possibilité de mettre à l’échelle horizontalement ou verticalement
- La modularité, avec des composants standardisés et interchangeables qui sont simples à déployer, configurer et reconfigurer
- Une haute densité pour gérer de nombreuses terminaisons dans un encombrement réduit sans augmenter la superficie en fonction de l’augmentation des besoins en densité
- Des capacités de migration et de mise à l’échelle de masse pour permettre des changements technologiques ultérieurs sans changements d’infrastructure, tels qu’un passage de Base-16 ou Base-24
Des systèmes et des processus d’approvisionnement standardisés peuvent aider les opérateurs de centres de données à accélérer l’installation d’un nouvel espace dans un espace de colocation, par exemple, ou fournir un cadre et une flexibilité pour les déplacements, les ajouts et les modifications afin qu’ils ne soient pas limités par l’infrastructure physique.
Si vous déployez souvent des assemblages, par exemple, vérifiez que votre partenaire de centre de données peut les transformer rapidement chaque fois que vous en avez besoin, selon un calendrier convenu, afin de pouvoir rapidement installer des racks et des cages.
3. Moins de temps d’arrêt et moins de pannes
Lorsque les espaces de rencontre sont plus faciles à utiliser et à gérer, ils sont non seulement plus efficaces, mais aussi moins sensibles aux pannes causées par une erreur humaine. Souvent, l’erreur humaine est causée par des tâches fastidieuses, des instructions peu claires ou des processus manuels.
Selon le rapport d’analyse des pannes annuelles 2023 de l’Uptime Institute, 60 % des sites de centres de données ont connu une panne au cours des trois dernières années. Parmi eux, 25 % affirment que la dernière panne de leur centre de données a coûté plus de 1 million de dollars ; 45 % affirment que leur dernière panne a coûté entre 100 000 $ et 1 million de dollars.
Le rapport révèle également que l’erreur humaine a joué un rôle dans jusqu’à 80 % de ces pannes :
- Personnel qui ne respecte pas les procédures (47 %)
- Procédures défectueuses (40 %)
- Problèmes en service (27 %)
- Problèmes d’installation (20 %)
- Insuffisance des ressources humaines (14 %)
- Problèmes d’entretien préventif (12 %)
- Problèmes de conception du centre de données (12 %)
Les solutions de connectivité capables de réduire les erreurs humaines sont essentielles pour maintenir le temps de disponibilité et les opérations.
Bien que la réduction des erreurs humaines dans l'espace de rencontre soit un processus en plusieurs étapes, il existe des choses simples qui peuvent être faites pour réduire la complexité et diminuer la probabilité d’erreurs.
Par exemple, un étiquetage approprié peut vous aider à garder une trace de ce qui est déployé où, de l’objectif de chaque composant et de ce qui est connecté à quoi. Autre exemple : les systèmes de boîtiers qui offrent un accès complet et facile à chaque connexion pour une insertion et un retrait faciles peuvent garantir que le mauvais câble n’est pas accidentellement débranché.
À mesure que les installations de votre centre de données se développent, Belden peut vous aider à concevoir la bonne architecture pour vos espaces de rencontre. En ce qui concerne la conception et la configuration de espaces de rencontre, nous pouvons collaborer avec vous pour répondre aux exigences de déploiement fiable, efficace, évolutif et rapide.
Ressources connexes :
- Apprenez à connaître l’espace blanc, l’espace gris et les espaces de rencontre
- 4 considérations sur les centres de données modernes pour développer un avantage concurrentiel
- Votre centre de données en colocation est-il prêt à faire face à une demande accrue ?