Bâtiments intelligents

La technologie Fan-First de l'UBS Arena repose sur une couche 0 fiable

Christine Williamson

Dans un espace fait pour la musique et le hockey, les spectateurs s'attendent à vivre une expérience exceptionnelle. 

 

Une vue dégagée, une acoustique de qualité, des modes de paiements sans friction et un accès rapide à des contenus de type données et statistiques sont quelques-unes des options adoptées par les stades et les salles de spectacle pour faire (re)venir le public. Tandis que ces interactions avec les fans sont importantes, ces espaces doivent aussi offrir aux artistes, joueurs et entraîneurs et à leurs équipes le même niveau de service et d'automatisation.

 

Lorsque l'UBS Arena a posé la première pierre de son site de 18 places à 1,1 milliards de dollars, c'est sur cela qu'il a été décidé de mettre l'accent. Nouvel espace de jeu des New York Islanders de la National Hockey League, il accueille environ 150 manifestations par an, des festivals de comédie aux matchs de hockey, en passant par des concerts de rock et des rencontres de basket.

 

En tant que site polyvalent à la technologie avancée accueillant des spectacles divers et variés, l'UBS Arena savait que son réseau devait être capable d'accepter la connexion sans fil fluide de dizaine de milliers d'appareils à la fois. Il s'agit non seulement des téléphones et appareils connectés des spectateurs, mais aussi des systèmes et services du bâtiment, par exemple :

 

  • Un système de sonorisation sophistiqué de pointe qui amplifie l'audio et vient compléter le son des enceintes de concert et de la foule
  • Un réseau 5G pour booster l'expérience des fans et les connecter rapidement à l'application UBS Arena
  • Un système d'antennes distribuées (ou DAS) pour conditionner, filtrer et associer les signaux 5G des opérateurs afin d'offrir une meilleure couverture
  • Le plus grand tableau d'affichage des scores haute résolution de New York
  • Deux rangées de bandes LED haute résolution pour afficher des messages et des images
  • Des systèmes automatisés de ventilation qui répondent aux conditions extérieures et aux besoins de l'événement en temps réel
  • Commande mobile à emporter, e-billets et achats sans contact
  • Technologie intelligente dans les toilettes qui indique les niveaux des stocks et les besoins de nettoyage

 

Ce type de technologies émergentes exige une couche 0 haute performance en arrière-plan. Le câblage et la connectivité qui assurent le bon fonctionnement de ces systèmes jouent un rôle clé dans l'expérience des fans.

Une couche 0 bien conçue, suivant les normes TIA peut :

 

  • Réduire la perte de signal et optimiser les performances réseau
  • Simplifier la maintenance réseau et rendre les déplacements, ajouts et changements plus simples et plus rapides
  • Répondre à une demande croissante de technologie et de largeur de bande
  • Améliorer le temps de disponibilité pour que la technologie fonctionne en permanence

 

C'est pour cela que l'UBS Arena a donné la priorité à trois facteurs pour son réseau de couche 0.

 

1. Compatibilité Digital Electricity™

L'UBS Arena utilise Digital Electricity™, un nouveau type de système d'alimentation de classe 4 créé par VoltServer, pour son DAS.

 

Les systèmes de classe 4 offrent une nouvelle façon de distribuer l'énergie en fournissant le caractère pratique et la sécurité d'une basse tension tout en fournissant près de 20 fois la puissance du Power Over Ethernet (PoE). Les systèmes de classe 4 associent électricité et données en un seul câble, ce qui permet de gagner un temps précieux lors de l'installation.

 

Les câbles d'électricité numérique sont conçus pour être utilisés dans ce genre d'applications, offrant des performances élevées tout en transportant les données et l'électricité de façon sûre sur de longues distances.

 

2. Une immunité au bruit et une fiabilité exceptionnelles

Pour assurer le bon fonctionnement des technologies émergentes de bâtiment connecté comme les points d'accès sans fil nouvelle génération, les petites stations cellulaires intégrées dans les bâtiments et la PoE, des systèmes de câblage offrant une immunité au bruit exceptionnelle et une grande fiabilité étaient essentiels pour l'USB Arena.

 

Le site avait besoin de faire fonctionner non seulement la technologie sans fil émergente et les points d'accès sans fil, mais aussi des centaines de connexions de points de terminaison par liaison à connecteurs modulaires (MPTL) dans la salle et tout autour. Les câbles ayant de bons résultats dans ces types d'environnement présentent un équilibrage de câble exceptionnel et offrent des performances supérieures en matière de diaphonie, de diaphonie indésirable et de rapport signal/bruit. En bref : performances, vitesse et temps de disponibilité garantis !

 

3. Fiches à installer sur place

Les délais étaient serrés, ne laissant aucune marge pour un quelconque retard. Même après un arrêt du projet pendant deux mois à cause du COVID-19, le calendrier n'a pas été revu.

 

Pour compenser le temps perdu sans faire de concessions, l'UBS Arena avait besoin de composants fiables de connectivité qui pourraient être connectorisés rapidement et facilement sur le site.

 

Les fiches en sont un bon exemple. Des fiches de catégorie 6A installables sur le terrain ont été utilisées pour connecter tous les éclairages et panneaux d'affichage au réseau de la salle, permettant une surveillance, une administration et un contrôle à distance. Plus vite ces terminaisons seraient terminées (sans devoir y retoucher), plus vite la salle pourrait ouvrir ses portes.

 

En savoir plus sur l'UBS Arena

L'UBS Arena est conçue pour être l'un des sites les plus prestigieux et accueillants des États-Unis pour les concerts, les matchs et d'autres expériences, le tout fonctionnant grâce à une couche 0 fiable.

 

Pour en savoir plus sur l'utilisation d'une technologie innovante sur ce site et du rôle de Belden dans la concrétisation de cette vision, lisez notre étude de cas.

 

 

ARTICLES SIMILAIRES :

5 façons de redéfinir l'expérience des salles de concert et des stades

Les 4 expériences que les fans attendent désormais dans les sites sportifs

UBS Arena Belmont Park, New York