Que se passe-t-il lorsque vous altérez ou modifiez des câbles de communication ?
Le risque réel d'altérer les câbles de communication
La façon dont vous traitez vos câbles est importante, et vous ne pouvez pas toujours vous fier à l’apparence pour déterminer si les câbles sont endommagés.’ Ce qui se passe à l'intérieur de cette gaine de câble est ce qui fait fonctionner une entreprise. Il est donc essentiel de protéger l'intégrité du câble de l'extérieur vers l'intérieur.’
Récemment, nous avons rencontré une situation où des câbles de communication étaient enveloppés dans une isolation en mousse de polyuréthane pulvérisée (SPF) à cellules fermées.
Ce composé est utilisé pour l'isolation thermique des murs et des greniers—aux mêmes endroits où vous trouvez des câbles d'alarme incendie, des câbles coaxiaux et des câbles de catégorie. Lorsque ces zones sont aspergées d'isolant, le matériau recouvre également les câbles installés dans ces endroits. De nombreux utilisateurs finaux et entrepreneurs ne se rendent pas compte des dommages que cela peut causer.’ En réalité, lorsqu'on enlève l'isolant, il est possible de ne pas remarquer de dommages physiques sur le câble. Ce n'est pas parce que vous ne voyez pas de dommages visibles que les performances n'ont pas été affectées et ce n'est pas parce que vous pouvez pulvériser de l'isolant sur les câbles que vous devez le faire.’’’— ’
Au fil des années, nous avons discuté des problèmes associés à la peinture des câbles.’ Cela est également valable pour d'autres contaminants et composés chimiques, notamment les :
- Abrasifs
- Produits nettoyants
- Résidus corrosifs
- Dissolvants de peinture
- Plâtres
- Autres contaminants, tels que les isolants SPF
La note informative n°3 de l'article 800.24 du Mechanical Execution of Work publiée dans le National Electrical Code (NEC), traite de l'altération des propriétés des fils et des câbles en cas d'exposition à des contaminants. En bref, il stipule que l’utilisation de l’un des contaminants énumérés ci-dessus peut entraîner une altération indéterminée des propriétés des fils et des câbles. “”
Pourquoi l'altération du câble peut annuler votre garantie produit ?
De notre point de vue (et de celui de l'industrie), il y a une raison importante pour laquelle vous ne devriez jamais recouvrir un câble d'un contaminant : ils ne sont pas conçus pour cela !’’’ En général, les produits que sont les fils et les câbles ne sont pas conçus pour être peints, recouverts d'une isolation par pulvérisation ou exposés à l'eau ou à des produits chimiques. Si les fils et les câbles doivent être exposés à ces types d'éléments, des produits spécifiques sont disponibles pour leur permettre de résister aux contraintes environnementales engendrées. Ils sont souvent appelés câbles tactiques ou de qualité industrielle.’
Il est impossible de tester l’impact à long terme des produits chimiques (tels que les isocyanates et des milliers d’autres présents dans les contaminants) sur les propriétés mécaniques, électriques et d’inflammabilité d’un câble.’’
Étant donné que ces contaminants créent des interactions imprévisibles avec la gaine du câble qui remettent en question les performances à long terme du système de câblage, il n’existe aucun moyen de déterminer la durée de vie ou les performances du câble dans ces scénarios d’installation.’ Des impacts négatifs peuvent survenir au fil du temps et ne seront pas immédiatement apparents ; dans ces situations, la réussite d’un test aujourd’hui ne garantit pas les performances futures.’ “” ’
C'est pourquoi nos Conditions générales stipulent spécifiquement que les garanties ne seront pas honorées si un produit est modifié de quelque manière que ce soit :’ &
Les réparations, modifications ou travaux effectués sur les produits sans l'autorisation écrite préalable de Belden annuleront la garantie de nos produits.’
L'application de peinture ou d'isolant SPF est considérée comme une modification ou une altération importante de la construction d'origine d'un câble.’ Étant donné que les conséquences de ces actions ne sont pas entièrement connues, des effets négatifs sur les performances électriques et mécaniques d’un câble sont une réelle possibilité.’’ C'est pourquoi nous ne pouvons pas honorer une garantie pour un produit recouvert d'un contaminant.’
Peindre ou pulvériser un isolant rend également impossible de déterminer comment le câble se comportera lors des tests de performance au feu ou à la fumée requis pour la conformité aux tests UL. Les contaminants peuvent agir comme une source de combustion ou même altérer ou dégrader les composés de la gaine du câble, modifiant ainsi ses capacités de résistance aux flammes et à la fumée.
De plus, la peinture ou la pulvérisation de l'isolant SPF recouvre la légende de la gaine du câble, qui doit être toujours lisible par l'autorité compétente (AHJ) à des fins de sécurité incendie.
En bref, si un câble est peint ou si un contaminant quelconque y est appliqué, sa garantie est purement et simplement annulée.
Autres façons d'annuler la garantie de votre câble
L’application d’un contaminant sur votre câble n’est pas la seule action qui peut annuler une garantie.’ Il est également important de vous assurer que vos câbles sont conçus pour votre environnement spécifique.’
Par exemple :
- N'utilisez pas de câblage intérieur (’CMR ou CMP) dans des applications extérieures ou des environnements avec une exposition prolongée aux rayons UV. Ces câbles n'utilisent pas de composé de gaine résistant au soleil ; par conséquent, leurs performances en souffriront.’
- N'installez pas de câbles de communication dans des environnements humides qui ne sont pas conçus pour résister à l'humidité.’ ’ Ces câbles ne doivent pas être exposés à des substances liquides. Lorsque c'est le cas, le liquide peut s'infiltrer dans la longueur du câble et avoir un impact négatif sur les performances. “” Vos efforts pour tenter d'assécher le câble ne feront que pousser l'humidité plus loin dans le câble.
Trouver des solutions pratiques alternatives
Dans de nombreux cas, vous pouvez protéger vos câbles pour réaliser ce que vous souhaitez.
N'hésitez pas à communiquer vos besoins et vos préoccupations de manière exhaustive à l'équipe de construction. Partagez ce blog avec votre équipe pour éviter ces problèmes dans votre établissement. Il est toujours plus facile d’éviter un problème plutôt que de le traiter après qu’il se soit produit.’ Si vous vous apercevez d'un problème potentiel sur votre site, mettez-y un terme immédiatement pour limiter les dégâts et les effets négatifs. Cela pourrait contrarier vos équipes au début, mais cela permettra à tout le monde d'économiser du temps, des contrariétés et des coûts sur le long terme.
Par exemple, si vous voulez peindre ou appliquer une isolation SPF dans une zone où des câbles de communication seront présents, programmez ces travaux d'isolation avant l'installation des câbles. Si cela n'est pas possible, assurez-vous d'abord que les câbles exposés sont retirés ou complètement et solidement recouverts.’
Si vous envisagez de peindre des câbles pour obtenir la couleur de gaine souhaitée, ne les laissez pas faire !’’ Belden peut vous aider. Au lieu de peindre, nous pouvons vous guider vers les différentes couleurs de veste standard que nous proposons— ou discutez des options de couleurs personnalisées, que vous ayez besoin de couleurs différentes pour différencier les câbles ou que vous souhaitiez que les câbles se fondent dans l'environnement.
Vos câbles sont-ils déjà altérés ?
Nous savons que des erreurs peuvent se produire. Si vous découvrez que vos câbles de communication ont été altérés ou modifiés, Belden travaillera en étroite collaboration avec vous pour vous aider à corriger, retirer et remplacer les câbles concernés afin de vous assurer que vous ne’ ne subissent pas de baisse de performance.
Si vous avez des questions sur la modification ou l'altération des câbles de communication qui ne sont pas’ les adresses ici, s'il vous plaît envoie-moi un message. je’ Je suis heureux d'y répondre.
LIENS ASSOCIÉS :
Ne vous mettez pas dans une impasse
Câbles intérieurs et extérieurs – Lequel devriez-vous choisir ?