Bâtiments intelligents

Êtes-vous prêt(e) pour l'ère des réseaux sans fil privés ?

Steve Carroll

Dans les quatre prochaines années, Ericsson prévoit que la consommation de données des habitants d'Amérique du Nord augmentera de 500 % par utilisateur. En 2026, l’utilisateur moyen devrait consommer 48 Go de données par mois.

 

La plus grande partie de cette consommation de données s'effectuera sur les réseaux d'opérateurs, les réseaux qui prennent en charge les connexions mobile/cellulaires. Aujourd'hui, les réseaux mobiles transportent presque 300 fois plus de trafic de données mobiles qu'en 2011. Et maintenant, la plus grande partie de ce trafic (80 %) est consommée à l'intérieur.

 

Que cela signifie-t-il pour les bâtiments dans lesquels les données sont consommées ?

 

L'adaptation des propriétés pour soutenir la croissance du sans-fil dédié dans les bâtiments sera primordiale pour permettre aux employés, aux visiteurs et aux hôtes de rester connectés à l'intérieur. En fait, de nombreux bâtiments sont à présent évalués en fonction de la technologie et de la connectivité qu'ils offrent à leurs locataires et occupants. Nous vous en dirons plus sur ce concept dans un autre blog. Il existe des programmes de certification qui classent les bâtiments nouveaux et existants selon leur infrastructure numérique, leur viabilité future et leur expérience utilisateur en termes de connectivité. L'une des catégories les plus récentes classe les capacités sans fil à l'intérieur d'une installation.

 

Une mauvaise connectivité mobile intérieure n'est plus une chose qui peut encore être ignorée. Mais, à de nombreuses reprises, le bâtiment en lui-même empêche les signaux cellulaires d'un fournisseur sans fil de rentrer à l'intérieur. Les matériaux comme le métal, le verre teinté, la brique et le béton agissent comme des barrières physiques qui ralentissent ou empêchent la pénétration des signaux.

 

Dans le passé, les opérateurs de téléphonie mobile étaient des investisseurs importants dans les infrastructures sans fil. S'ils savaient que leurs clients se trouvaient à l'intérieur ou à proximité d'un lieu, un immeuble de bureaux, un stade ou un quartier commerçant, par exemple, ils contribueraient au financement de l'infrastructure sans fil de cette installation afin d'offrir à leurs clients la meilleure expérience possible à l'intérieur (parfois même en s'acquittant de frais mensuels pour louer de l'espace pour l'infrastructure). Généralement, le propriétaire n'a pas dépensé une somme colossale pour déployer un réseau mobile.

 

Aujourd'hui, cette approche a changé. Puisque la plupart des opérateurs n'ont plus les budgets nécessaires pour continuer à fonctionner ainsi, il incombe désormais aux entreprises de fournir leurs propres services sans fil à l'intérieur des bâtiments. Comme ce sont les propriétaires qui supportent ces coûts, ils recherchent d'autres alternatives de connectivité, comme les réseaux sans fil privés.

 

Dans les prochains blogs, nous vous expliquerons où les réseaux sans fil privés fonctionnent le mieux, comment les positionner au mieux pour prendre en charge les nouvelles initiatives technologiques et les bonnes pratiques pour concevoir et déployer des réseaux sans fil privés. Pour le moment, nous souhaitons vous expliquer en quoi consistent les réseaux sans fil privé et en quoi ils diffèrent.

 

Qu'est-ce qu'un réseau sans fil privé ?

 

L'objectif d'un réseau sans fil privé est d'offrir à des individus ou à des organisations la chance de pouvoir déployer leurs propres systèmes de connectivité. Ces systèmes peuvent fonctionner en exploitant une combinaison de spectre sous licence, quasi-licence et/ou sans licence. En d'autres termes, il peut s'agir de réseaux LTE (la technologie qui sous-tend la 4G) ou de réseaux 5G. Ils appartiennent à une société qui gère leur fonctionnement et il ne s'agit pas d'un opérateur de téléphonie mobile.

 

Chaque région du monde en est globalement à un stade différent de la mise en place de son propre accès au spectre sans fil privé. Aux États-Unis, les réseaux sans fil privés peuvent fonctionner au sein du (CBRS) Citizens Broadband Radio Service et du spectre C-Band.

 

La plage de fréquence CBRS est comprise entre 3,5 GHz ET 3,7 GHz et est autorisée par le Département américain de la défense.

 

En 2015, la commission fédérale américaine des télécommunications a décidé de rendre cette plage de spectre disponible à davantage d'utilisateurs. Le spectre est « partagé » entre ces groupes et gouverné par la OnGo™ Alliance, une coalition d'organisations industrielles axée sur les solutions à spectre partagé.

 

Pourquoi les propriétaires optent-ils pour des réseaux sans fil privés ?

 

Les propriétaires peuvent envisager d'opter pour un réseau sans fil privé pour de nombreuses raisons. Ils font ce choix principalement en raison des coûts, comme mentionné ci-dessus. Parfois, comme dans les zones très peuplées, les opérateurs peuvent continuer à contribuer au financement des infrastructures. Lorsque les opérateurs ne le peuvent pas ou ne le veulent pas, les propriétaires recherchent des moyens peu onéreux d'intégrer la connectivité mobile à leurs bâtiments.

 

Ils font également ce choix pour la protection de la vie privée et la sécurité. Dans un réseau public, le trafic de données fait des allers et retours d'un réseau central vers un autre emplacement. Le trafic d'un réseau privé sans fil n'a pas à faire cela. Cela n'améliore pas uniquement la sécurité et la protection de la vie privée, mais cela réduit la latence et augmente la vitesse.

 

Les réseaux privés permettent aussi aux entreprises de contrôler leur propre distribution de largeur de bande. Une usine de production intelligente, par exemple, peut choisir de donner la priorité à la connectivité de lignes de production sensibles à la latence plutôt qu'aux systèmes internes.

 

Où en savoir plus sur le sans fil privé

 

Belden a récemment fait équipe avec Ranplan pour animer une discussion sur le thème des réseaux sans fil privés.

 

Si vous l'avez ratée, vous pouvez la voir à la demande : On vous explique tout sur les réseaux privés sans fil. Nous abordons les bases du sans fil privé afin que vous compreniez ses capacités et ses avantages en termes de déploiement, de largeur de bande, de maintenance et de coûts.

 

Comme chaque situation est différente, le sans fil privé peut ne pas être la solution idéale pour remplacer un système d'antennes distribuées (DAS). Belden peut vous aider à déterminer vos besoins spécifiques en termes de connectivité.

 

Pour en savoir plus sur les réseaux sans fil intérieurs, téléchargez ce livre blanc Naviguer dans le sans-fil intérieur

 

Liens associés :

 

Le secret du pilotage sans fils des bâtiments : trouver le bon partenaire

Des moyens plus rapides et plus faciles de concevoir des réseaux sans fil à l'intérieur des bâtiments

Permettre la connectivité sans fil dans les bâtiments certifiés LEED