graphique et information sur les actions du marché avec l'éclairage de la ville, l'électricité et les installations énergétiques, l'industrie et les affaires en arrière-plan de la bannière

 

La classification de classe 4—désormais incluse dans le NEC 2023—normalise un format amélioré de l'électricité. La classe 4 porte de nombreux noms : systèmes d'alimentation à gestion des défauts, transfert d'énergie par paquets (PET), électricité numérique™ (DE), puissance pulsée et systèmes de transfert intelligents. Ces systèmes sont uniques et spécialisés, et ils ont désormais leur propre section dans le code.

 

Qu'est-ce qui les rend si uniques ? Avec des tensions nominales allant jusqu'à 450 V, les circuits de classe 4 offrent la commodité et la sécurité de l'alimentation basse tension, tout comme Power over Ethernet (PoE) ; cependant, la classe 4 offre également près de 20 fois la puissance du PoE sur des centaines de mètres, offrant une alternative sûre à l'alimentation CA.

 

Comme pour la classe 2 et la classe 3, les charges électriques de classe 4 sont souvent fournies par une technologie qui combine l'alimentation et les données dans un seul et unique câble.

 

Les intégrateurs TIC ont de nombreuses raisons de s’enthousiasmer pour ce nouveau type de circuit d’alimentation—et en voici quelques exemples !

 

1. Même processus d'installation que les systèmes de classe 2/classe 3

 

Comme nous l'avons mentionné plus haut, un système de classe 4 allie l'alimentation électrique et les données en un seul passage de câble. Il offre la commodité et la sécurité d'une alimentation basse tension avec la puissance et les capacités de distance d'une alimentation en courant alternatif.

 

Par conséquent, les câbles de classe 4 peuvent être installés comme un système de câblage de classe 2 ou de classe 3—et ils’sont tout aussi sûrs (ou plus sûrs) que ces systèmes tout en offrant une tension nominale plus élevée.

 

Cela signifie que les intégrateurs peuvent réaliser l'installation complète de l'infrastructure sans avoir besoin de faire appel à un électricien certifié—aucun conduit ni prise n'est nécessaire. Cela permet non seulement de réduire les délais et les coûts d'installation pour les installateurs, mais aussi de répercuter sur les clients les économies réalisées et les délais raccourcis.

 

C'était le cas au Circa Resort & Casino Las Vegas. Au lieu d'utiliser une alimentation CA dédiée, les propriétaires de cette tour de 1,2 million de pieds carrés souhaitaient utiliser Digital Electricity—un système de classe 4—comme infrastructure de distribution d'énergie principale pour réduire la consommation d'énergie et créer un bâtiment intelligent. L'idée était de tout alimenter par DE, depuis l'éclairage et les interrupteurs jusqu'à la climatisation dans les chambres et aux points d'accès sans fil.

 

Les câbles électriques numériques Belden ont été déployés pour soutenir l'infrastructure de distribution d'énergie principale de la tour ; les câbles sont optimisés pour étendre en toute sécurité DE sur les plus longues distances possibles.’

 

Le représentant du propriétaire du projet estime les économies de coûts de construction entre 1 000 et 1 000 millions de $3 grâce à la combinaison de l'utilisation d'un système de classe 4 et des câbles DE de Belden au lieu d'une alimentation CA dédiée.’’’

 

2. Un champ d'action élargi

 

À mesure que les systèmes de classe 4 se généralisent, ils offrent aux intégrateurs la possibilité d'élargir leur champ d'action, ce qui peut se traduire par une augmentation de leur part de marché et de meilleures opportunités pour une croissance continue de leur activité. En tant qu'intégrateur, plus vous pouvez fournir de types de travail à un client, plus cette relation devient solide. “” En d’autres termes, ils reviendront car ils pourront compter sur vous pour superviser davantage leurs solutions technologiques et d’infrastructure.’

 

Le Circa Resort & Casino Las Vegas est un excellent exemple de la façon dont cela pourrait fonctionner. Les propriétaires de cet établissement ont pu compter sur un groupe restreint de partenaires pour concevoir et installer tous les systèmes basse tension du bâtiment : automatisation avancée, commandes numériques dans les chambres, points d'accès sans fil, éclairage LED PoE, etc. Et ils sont tous alimentés par la technologie de pointe DE (classe 4).’ Ainsi, ce complexe est le bâtiment le plus intelligent du centre-ville de Las Vegas.

 

3. Opportunités de revenus récurrents

 

Les systèmes de bâtiments intelligents créent presque toujours une situation gagnant-gagnant pour toutes les parties concernées. Pour les utilisateurs finaux, ils peuvent contribuer à réduire la consommation d'énergie, à automatiser certains processus, à améliorer le confort des occupants et à fournir des données et des informations précieuses sur les bâtiments afin d'aider les propriétaires à prendre des décisions éclairées. Pour les intégrateurs, ils offrent une nouvelle opportunité : la surveillance à distance du système et la gestion proactive, ainsi que la possibilité de revenus récurrents.

 

Les systèmes de classe 4, tels que l'électricité numérique, permettent de surveiller à distance la consommation d'électricité. Selon VoltServer, le créateur de l'électricité numérique, cette technologie est dotée d'une intelligence intégrée qui permet de la surveiller et de la contrôler à partir de n'importe quel endroit. Cela permet de suivre la consommation d'énergie en temps réel, d'enregistrer les événements et les défaillances liés à l'alimentation, et de déployer des mises à jour sans interruption de la fourniture d'énergie.

 

4. Une chance de distinguer votre entreprise

 

Lorsque vous comprenez vraiment les rouages et les avantages des technologies et des applications émergentes, vos clients vous considèrent comme un leader d'opinion dans le secteur. Lorsqu'ils souhaitent en savoir plus sur une nouvelle technologie ou essayer quelque chose de nouveau et d'innovant avec leur prochain projet, ils sauront avec qui s'associer : un intégrateur qui comprend déjà la technologie et qui peut les guider à travers les avantages et les inconvénients.’—

 

En savoir plus : ce que les intégrateurs pensent des systèmes de classe 4

 

Belden s'est récemment associé à la NSCA et à l'intégrateur de systèmes ASD pour discuter des systèmes de classe 4 et de la manière dont ils sont prêts à changer l'industrie, ainsi que du travail effectué par les intégrateurs. ’— Voir le webinaire à la demande à tout moment.

 

Liens associés :

 

L'industrie’ Premier système de câblage de classe 4 certifié UL : Belden Digital Electricity™ Câbles

L'arrivée de la protection de classe 4 : les différences entre les classes de circuits

Systèmes de classe 4

À propos de l’auteur

Ron Tellas

Architecte de solutions, Solutions d’entreprise, Belden

Ron Tellas est un expert en matière de conception des radiofréquences et de propagation électromagnétique, et a rejoint Belden en 2016 pour aider à définir la feuille de route de la technologie et des applications dans le bâtiment intelligent. Il met maintenant à profit sa vaste expérience pour intégrer des systèmes, des équipements et de la connectivité dans des solutions réseau. Ron représente Belden dans plusieurs organismes de normalisation et comités du National Electrical Code, et en tant que membre du conseil d’administration de la FMP Alliance. Il est titulaire d’un master et d’une licence en génie électrique et d’un master en administration des affaires, et est l’inventeur de 17 brevets américains. Ron est fier d'avoir reçu le prix Harry J. Pfister 2024 pour ses contributions exceptionnelles et significatives au secteur des télécommunications.