Bâtiments intelligents

Où les réseaux sans fil privés fonctionnent le mieux : 5 cas d’utilisation

Steve Carroll

L’augmentation de la connectivité et de l’utilisation d'appareils s’accompagne de l’essor des réseaux privés, et le secteur y assiste en temps réel.

  

Ce qui est primordial pour les réseaux sans fil privés, c'est de fournir une connectivité fiable. Ils peuvent assurer des connexions réseau dans des espaces ou des lieux traditionnellement confrontés à des problèmes de connectivité, qu’il s’agisse d’un campus extérieur tentaculaire, d’une grande usine ou d’un stade bondé. 

  

Alors que les réseaux sans fil publics sont des systèmes ouverts qui voient généralement des millions d’utilisateurs, les réseaux sans fil privés sont des systèmes fermés et dédiés à une activité et utilisés par une seule entreprise ou un seul opérateur. Seuls les appareils autorisés ont la permission de se connecter à un réseau privé. Cela améliore la latence et renforce la sécurité en permettant de planifier et de gérer la connectivité pour les applications critiques. Les réseaux privés peuvent souvent fournir un moyen rapide, abordable et plus simple de déployer le sans fil. 

  

Vous avez probablement fait l’expérience d’un réseau public lorsque vous avez séjourné dans un hôtel, transité dans un aéroport ou traversé une grande zone commerçante du centre-ville, et vous avez probablement également rencontré les problèmes qui peuvent survenir lorsque ces réseaux sont saturés.

  

Dans certains cas, les réseaux publics suffisent. Dans d’autres situations, cependant, où la sécurité, la vitesse et la fiabilité sont essentielles, les réseaux sans fil privés constituent une meilleure réponse.

  

Nous avons rassemblé cinq exemples au sein desquels les réseaux sans fil privés ont un grand potentiel.


Ajouter de la capacité aux réseaux existants

À mesure que l’utilisation des appareils se développe et que les attentes des utilisateurs augmentent, les performances en matière de connectivité deviennent une priorité pour les propriétaires de sites. Une excellente couverture sans fil est essentielle dans presque tous les environnements.


L’OnGo Alliance a annoncé une nouvelle normalisation (OnGo NHN) qui permet aux hôtes neutres de coexister aux côtés des réseaux de porteurs traditionnels afin que le spectre CBRS puisse être utilisé pour ajouter de la capacité dans un environnement desservi par ces opérateurs.


Les propriétaires peuvent fournir des services sans fil à partir de plusieurs opérateurs ou prendre en charge leur propre réseau tout en offrant un réseau d’opérateurs traditionnel. OnGo NHN simplifie l’intégration d’un réseau LTE privé à mesure que les besoins de capacité augmentent.

 

 

Aider une entreprise à créer un réseau privé ou en boucle fermée

Les écoles, les campus universitaires et les grands établissements de santé voient souvent les avantages de la création d’un réseau en boucle fermée pour partager des informations privées.

Par exemple, le réseau Wi-Fi d’un hôpital prend en charge des milliers d’appareils entre les smartphones que les visiteurs, les patients et le personnel apportent chaque jour et les systèmes de soins et technologies utilisés pour soigner en toute sécurité. La loi HIPAA est également un facteur de connectivité essentiel à prendre en compte.


Selon le fournisseur de solutions informatiques CDW, le déplacement d’appareils vers un réseau LTE privé peut réduire les coûts de connectivité d’un organisme de santé de 30 % à 40 %. Cela peut également aider l'entreprise à se conformer à la loi HIPAA en protégeant les données. 


Pour combler le fossé numérique auquel de nombreuses écoles sont confrontées, les réseaux sans fil privés assurent la connectivité des élèves et du personnel. Ils offrent une expérience réseau sécurisée et fiable non seulement sur un campus, mais aussi aux étudiants et aux enseignants se trouvant chez eux. L’extrémité frontale du réseau est Wi-Fi ; il est relié via un système LTE privé connecté au réseau central de l’école.


Prenez DigitalC, par exemple. Cette organisation à but non lucratif a déployé un réseau sans fil privé pour offrir une connectivité haut débit abordable et fiable aux foyers de Cleveland, où l’American Community Survey (ACS) 2019 a révélé que près de 31% des foyers n’avaient pas d’abonnement haut débit.



Apporter l’accès fixe sans fil aux zones rurales

Alors que des investissements importants dans les réseaux de fibre optique sont souvent nécessaires pour assurer la connectivité du dernier kilomètre dans les zones rurales ou mal desservies afin de garantir l’accès au réseau, l’accès sans fil fixe rend possible la connectivité en recourant à des antennes extérieures et au Wi-Fi intérieur plutôt qu'à l’installation d’infrastructures souterraines.


De nombreux fournisseurs de services Internet qui offrent un accès sans fil fixe aux environnements ruraux utilisaient les normes WiMAX (Worldwide Interoperability for Microwave Access), mais la technologie était limitée dans le temps. Le WiMAX amorçant son déclin, les réseaux sans fil privés sont envisagés comme une alternative pour prendre en charge l’accès sans fil fixe.


L'investissement du gouvernement américain dans le haut débit stimule encore plus la croissance des réseaux sans fil privés.

 

 

Soutenir l’infrastructure des villes intelligentes

Qu'il s'agisse des systèmes de transport en commun connectés, de la vidéosurveillance, de l’éclairage intelligent, ou encore de la surveillance de l’environnement et des systèmes de gestion des déchets, une ville intelligente fonctionne grâce à la connectivité. Les données capturées par les capteurs, les appareils et les systèmes sont utilisées pour améliorer l’efficacité et la sécurité, réduire les coûts et offrir un niveau de vie plus élevé.

 

Les réseaux sans fil privés offrent aux villes intelligentes une fiabilité ultra-élevée et une très faible latence pour les applications critiques, ce qui permet d’éviter des temps d’arrêt coûteux et potentiellement dangereux.

 

Tampere, en Finlande, est un exemple de ville intelligente qui déploie un réseau sans fil privé pour prendre en charge l’infrastructure routière intelligente, les caméras et l’éclairage dédiés à la surveillance et l’engagement des citoyens. Le réseau pourra également prendre en charge des applications telles que la conduite autonome à l’avenir.



Soutenir l’IoT industriel

L’industrie 4.0 automatise les pratiques commerciales industrielles grâce à la technologie connectée. Un réseau sans fil privé peut soutenir ces efforts en rendant les données et les analyses facilement accessibles afin de réaliser des améliorations et des gains d’efficacité.

 

Il offre également une meilleure couverture de connectivité intérieure et extérieure pour prendre en charge l’activité d’itinérance qui se déroule dans une usine, qu'il s'agisse des travailleurs qui se promènent dans l’usine avec des tablettes et des scanners ou des véhicules à guidage automatique et des RAM trucks qui se déplacent à l’intérieur et à l’extérieur pour transporter les matériaux.

 

Un bon exemple de mise en œuvre réussie d’un réseau sans fil privé à des fins d’IoT industriel est le port de Long Beach, qui utilise des caméras prises en charge par le réseau pour filtrer le flux de trafic, détecter les temps d’arrêt, surveiller les attaques malveillantes et suivre les millions d’expéditions qu’il traite chaque année.



Explorez les réseaux sans fil privés

Belden s’est récemment associé à Ranplan pour animer une discussion sur le sans fil privé.


Si vous l’avez raté, vous pouvez regarder le webinaire Private Wireless Networks Explained à la demande. Nous expliquons les bases du sans fil privé, ses capacités et ses avantages, les difficultés de déploiement et les cas d’utilisation réels.


Pour en savoir plus sur les réseaux sans fil internes, téléchargez notre livre blanc Naviguer sans fil dans les bâtiments.