La certification câble + la certification de l’installateur est une combinaison gagnante
Une fois le projet de câblage terminé, toutes les personnes concernées (fabricants, installateurs, propriétaires, utilisateurs finaux, etc.) veulent des réponses claires à la même liste de questions.
- Le câblage est-il correctement installé ?
- Le câblage est-il correctement connecté ?
- Le câblage peut-il prendre en charge les bonnes applications ?
- Tout fonctionnera-t-il lorsque les appareils seront connectés au réseau ?
Il n’y a qu’une seule façon de le savoir avec certitude : la certification des câbles.
Qu’il s’agisse de systèmes en fibre ou en cuivre, la certification des câbles implique des tests pour vérifier que le câblage installé fonctionne conformément aux normes du secteur.
Effectuer des tests de certification sur le système installé permet à chacun d’avoir l’esprit tranquille :
- Les fabricants savent que leurs produits de câblage sont performants.
- Les installateurs savent qu’ils ont fait du bon travail.
- Les propriétaires savent que leur investissement porte ses fruits.
- Les utilisateurs finaux savent qu’ils peuvent utiliser le système sans problème.
Presque tous les fabricants de câbles fiables et de haute qualité exigent des installateurs qu’ils certifient les systèmes de câblage qu’ils installent afin d’avoir accès aux garanties à long terme souhaitées par leurs clients.
Belden, par exemple, offre une garantie produit de 25 ans et une assurance application à vie que les installateurs peuvent transmettre à leurs clients à la fin des tests de certification des câbles. Cette combinaison garantit que le système installé respectera ou dépassera les normes du secteur pendant au moins 25 ans, tout en prenant en charge les normes et protocoles futurs.
Mais les tests de certification ne sont pas la seule chose que vous pouvez faire pour rassurer les clients. Pour vraiment vous démarquer, vous pouvez également certifier le travail de votre équipe d’installation.
Examinons de plus près les deux types de certifications et ce qu’elles peuvent faire pour vous.
Les tenants et aboutissants de la certification des câbles
Comme nous l’avons mentionné précédemment, l’obtention de garanties est la principale raison pour laquelle les installateurs poursuivent les tests de certification. Et cela peut être un argument de vente important lorsqu’il s’agit de choisir un système de câblage, aidant les propriétaires à optimiser leur investissement et à être sûrs qu’ils sont prêts à prendre en charge plusieurs générations d’équipements et d’applications.
Mais il existe également d’autres raisons de faire de la certification des câbles une priorité.
1. Elle protège votre réputation
La certification de votre installation peut vous protéger en cas de problèmes de performance. Vous disposerez d’une documentation montrant que le système fonctionnait comme prévu lorsque le projet a été initialement terminé.
Avec ces informations en main, vous pouvez être débarrassé des erreurs ou des mauvais liens, ce qui permet aux propriétaires, parfois avec votre aide, de passer du temps à chercher aux bons endroits pour déterminer pourquoi leur infrastructure de câblage ne fonctionne pas (dégâts d’eau causés par les gicleurs, erreurs commises par d’autres corps de métier, etc.).
Si des travaux effectués ultérieurement par un autre fournisseur ont un impact sur les performances, vous disposez d’enregistrements montrant que le système fonctionnait lorsque vous l’avez installé (avant que d’autres fournisseurs ne s’impliquent).
2. Elle vous aide à résoudre les problèmes de performance
Si le système de câblage que vous avez installé ne fonctionne pas comme prévu, les tests peuvent vous aider à déterminer le problème afin d’obtenir la certification.
En cas de problème, les tests de certification peuvent vous aider à comprendre pourquoi. Selon le testeur que vous utilisez, par exemple, vous pourrez peut-être identifier des défauts spécifiques tels que des terminaisons incorrectes ou des câbles défectueux (ils ont peut-être été endommagés pendant l’expédition ou l’installation).
3. Elle apporte une certitude
Dire à quelqu’un que le système que vous avez installé fonctionnera comme prévu est une chose, mais lui donner un document qui le prouve en est une autre.
Certains propriétaires veulent être certains – et veulent des documents pour prouver – que les produits installés fonctionneront comme promis. Cela peut également aider à confirmer que les utilisateurs ne seront pas perturbés ultérieurement par des temps d’arrêt non planifiés ou un réseau lent.
Développez vos capacités avec la certification des installateurs
En plus de certifier la performance des câbles que vous installez, vous pouvez également certifier le travail effectué par votre équipe d’installation.
Ce faisant, vous pouvez démontrer votre engagement à utiliser des produits de haute qualité et à effectuer un travail de haute qualité. Devenir un installateur ou un intégrateur certifié peut également vous donner un avantage concurrentiel.
1. Obtenir plus de travail
Les installateurs certifiés sont souvent informés plus tôt des projets de câblage à venir. Par exemple, Belden fait appel à des installateurs certifiés lorsque nous sommes impliqués dans un projet. Nous répertorions également tous nos installateurs certifiés dans une base de données en ligne que les propriétaires peuvent utiliser pour trouver des installateurs qualifiés dans leur région.
Vous serez également le premier à être informé de l’introduction sur le marché de nouveaux produits que vous pourrez partager avec vos clients.
2. Améliorer la rentabilité
Les installateurs certifiés peuvent avoir accès à des promotions exclusives et à des rabais lucratifs qui peuvent réduire les coûts globaux du projet. Si vous êtes un installateur Belden Partner Alliance, nous travaillons également en étroite collaboration avec vous pour développer des stratégies qui vous aideront à développer et à renforcer votre entreprise.
3. Améliorer la productivité
Lorsque vous suivez un programme de certification de fabricant, vos installateurs reçoivent une formation qui s’aligne sur les normes et les technologies les plus récentes du secteur. Au cours de ce programme, ils reçoivent des conseils et apprennent les bonnes pratiques pour installer les produits avec lesquels ils travaillent, afin de pouvoir installer en toute confiance en utilisant des méthodes qui permettent de gagner du temps et de réduire les coûts sans sacrifier la qualité.
En prime, les partenaires installateurs certifiés ont souvent un lien direct avec les ingénieurs et les concepteurs qui ont créé les solutions de câblage et de connectivité en cours d’installation. Avoir accès à un expert produit peut vous aider à obtenir des réponses à vos questions plus rapidement et à résoudre les problèmes plus rapidement pour faire avancer votre projet.
Nous pouvons soutenir vos efforts de certification
Que vous ayez des questions sur la certification des câbles ou sur le fait de devenir installateur ou intégrateur Belden Partner Alliance, nous avons des membres de notre équipe et des ressources qui peuvent vous aider.
Liens associés :