Atlanta Braves et The Battery Atlanta - l'archétype de tous les autres sites de stade intelligents
Avec un bail de 20 ans au Turner Field qui arrivait à sa fin, les Atlanta Braves étaient prêts pour jouer sur un nouveau terrain et cela dans le comté de Cobb, en Géorgie. Plutôt que de rénover le site existant, la franchise a choisi d'investir dans un nouveau site ultramoderne afin d'offrir aux spectateurs une expérience numérique inégalée qui commencerait avant même qu'ils n'entrent dans le stade.
Tel que les plans du stade SunTrust Park de 41 500 places (maintenant appelé Truist Park) le dévoilaient, le stade devait devenir la pièce maîtresse d'un vaste développement à usage mixte connu sous le nom de The Battery Atlanta. Des commerces, des restaurants, un hôtel de luxe, un théâtre et des bureaux entoureraient le stade, créant ainsi une destination phare pour les fans de baseball tout au long de l'année.
En plus d'être la plus ancienne franchise en activité continue, la réalisation de The Battery Atlanta ferait des Braves la seule franchise propriétaire d'un projet de développement polyvalent à grande échelle.
Le défi
La franchise s'était fixé pour objectif d'offrir la meilleure expérience sans fil de tous les sites d'Amérique du Nord, en fournissant la bande passante souhaitée pour tous les spectateurs sans restriction ni retard. Compte tenu de l'utilisation astronomique des données lors d'événements en direct, la mise en place de la connectivité et de la capacité réseau était une priorité absolue.
Les 18 membres de l'équipe informatique des Braves partageaient l'idée de placer les fans au cœur du projet mais ils cherchaient également à réduire la complexité du réseau. C'est dans cet esprit qu'est née l'idée d'un « réseau unique ». Au centre de cette approche se trouverait une infrastructure de câblage à haute fiabilité, capable de prendre en charge des dizaines de milliers d'appareils, d'applications émergentes et de nouvelles technologies, notamment un système d'antennes distribuées (DAS), 30 tableaux d'affichage LED, plus de 1 250 points d'accès sans fil et plus de 1 350 écrans, sans retard ni interruption de service.
Le choix du bon fournisseur et de la bonne solution était essentiel, car l'équipe des Braves misait sur son investissement de 12 millions de dollars pour générer des revenus récurrents via les achats mobiles des spectateurs les jours de match, ainsi que le parrainage et les placements publicitaires affichés sur le système vidéo du stade, les kiosques interactifs et la signalisation numérique.
Exigences
Une mauvaise décision en terme d'infrastructure peut avoir un impact considérable sur un projet de cette ampleur. Compte tenu des objectifs de connectivité du projet, les responsables de la construction JLL et American Builders recommandèrent de faire appel à Belden. JLL connaissait les méthodologies de Belden pour réduire les coûts, son expérience dans les stades et sa gamme de produits. JLL savait que Belden aiderait à maintenir le projet sur la bonne voie, avec une installation clé en main parfaitement configurée et des connexions réseau testées et prêtes pour le jour de l'ouverture.
Solution
Racks, armoires, plus de 250 miles de câbles à fibre optique et 500 miles de câbles 10GXS catégorie 6A, ainsi que la connectivité fibre et cuivre, ont été installés pour pouvoir prendre en charge :
- 200 Go de largeur de bande Internet
- Un réseau mobile 5G
- 10 000 ports et plus de 800 bornes de connexion
- Plus de 1 250 points d'accès sans fil pour une connectivité en tout lieu
- Une technologie radar permettant de capturer les données du joueur, notamment le taux de rotation,la vitesse de foulée et l'angle de la batte.
- Des écrans d'affichage, une signalisation interactive, des kiosques numériques et des tableaux d'affichage
- Des systèmes de point de vente au niveau des stands de restauration
- La connectivité des applications pour la billeterie et le stationnement numériques, l'entrée/l'enregistrement mobiles, les cartes, annuaires et surclassement de siège interactifs
- Les systèmes de contrôle et d'affichage dans les suites
Après avoir découvert que les prises traditionnelles à installer sur site ne pouvaient pas être utilisées avec les boîtiers installés sur les moniteurs extérieurs, les points d'accès sans fil et les caméras de sécurité, le choix se porta sur les prises à installer sur site REVConnect de Belden car elles offraient un processus de raccordement facile, fiable et polyvalent, quel que soit le dispositif.
Pour les applications AV, le câble média 4K Ultra-HD de Belden fut déployé pour fournir du contenu 4K sur 100 m avec 100 % de protection contre les interférences sonores pour une performance optimale. La capacité de production en direct a été obtenue grâce à des caméras conçues pour fournir un temps de diffusion instantané, sans avoir besoin de stockage interne.
Résultats
Au lieu de plusieurs réseaux disparates, chaque appareil et fournisseur de services utilise un réseau central pour plus de simplicité au niveau des opérations et une sécurité renforcée. Avec une vaste infrastructure de câblage et de connectivité à l'œuvre en arrière-plan afin de prendre en charge la capacité totale du réseau, le réseau sans fil est la clé de voûte de toutes les opérations se déroulant dans ce développement à usage mixte, depuis les services destinés aux spectateurs jusqu'aux transactions commerciales.
Lors du match d'ouverture en avril 2017, le SunTrust Park a connecté 10 708 appareils pour un nombre de 23 831 sessions où 3 362 Go de données, ont été consommées, respectant ainsi la promesse de l'équipe de fournir la meilleure expérience sans fil parmi tous les sites d'Amérique du Nord confondus. Lorsque l'équipe joue à domicile, les Braves continuent à offrir des expériences fluides au public, à renforcer leur fidélité et à valoriser la marque de la franchise.