Comment une installation de traitement des eaux de Las Vegas a modernisé l'ensemble de son infrastructure réseau
L'installation de récupération d'eau de la ville de North Las Vegas est une installation de pointe qui utilise la technologie des bioréacteurs à membrane immergée (MBR) pour produire une eau claire et récupérable pour ses plus de 250 000 habitants. En tant que troisième plus grande usine MBR d'eaux usées des États-Unis, elle gère un débit moyen de 17 millions de gallons d'eau par jour. Pour répondre à cette demande, l'installation fonctionne 24 heures sur 24, 365 jours par an, grâce à un vaste système opérationnel informatisé et à un personnel hautement qualifié.
Le défi
L'installation de récupération d'eau de la ville de North Las Vegas a été construite en 2011 et soutient l'une des communautés à la croissance la plus rapide du Nevada. Huit ans plus tard, il était clair que l'installation devait moderniser son infrastructure réseau existante afin de répondre aux besoins de la région en matière de traitement des eaux.
Le réseau initial était construit sur 75 commutateurs Hirschmann qui fonctionnaient sans interruption depuis la création de l'usine. Alors que les anciens commutateurs étaient encore opérationnels, l'installation avait besoin d'une largeur de bande, d'une redondance et d'une connectivité supplémentaires pour répondre à ses besoins en constante évolution.
Pour réaliser une modernisation du réseau, l'installation de récupération d'eau avait besoin d'une solution qui puisse être mise en œuvre sans aucune interruption de service du système ou du réseau.
« Lors de nos premières conversations avec les fournisseurs, la plupart d'entre eux ont recommandé une approche de remplacement complet. Non seulement cela aurait été extrêmement coûteux (et nous aurait obligés à remplacer les 75 commutateurs opérationnels) mais nous n'aurions pas pu éviter une interruption de service du réseau pendant l'installation. Ce n'était tout simplement pas une option pour nous », a déclaré Wayne Rogers, superviseur électronique de l'installation de récupération d'eau de la ville de North Las Vegas.
La solution
Solutions de réseaux industriels (INS), le distributeur local d'Ethernet industriel qui avait collaboré avec le site pour la mise en place de son réseau initial, a fait appel à Belden. INS savait que l'expertise de Belden en matière d'infrastructures critiques et sa connaissance des produits Hirschmann aideraient l'installation à identifier la meilleure voie à suivre.
Les ingénieurs de Belden et de l'INS ont visité l'installation de récupération d'eau pour évaluer le réseau et ont finalement recommandé une approche plus rentable pour moderniser l'infrastructure. Il s'agissait de :
- Remplacer seulement six des 75 commutateurs existants. Grâce à des protocoles de redondance avancés, les nouveaux commutateurs administrables RSP30 de Hirschmann offrent des performances constantes et fiables pour maximiser le temps de disponibilité du réseau. Ses quatre ports Gigabit Ethernet permettent également une communication de données rapide et ininterrompue entre les périphériques réseau.
- Ajouter deux commutateurs compacts de nouvelle génération. Grâce aux commutateurs administrables BOBCAT de Hirschmann, l'installation est en mesure de répondre aux besoins croissants en largeur de bande, d'optimiser les performances et de préparer la croissance future du réseau en permettant l'utilisation d'un plus grand nombre de dispositifs connectés.
- Actualiser les logiciels des appareils existants. En installant le dernier logiciel de commutation classique, l'équipe a facilement amélioré les anciens commutateurs pour les rendre compatibles avec le nouveau protocole de redondance MRP (Media Redundancy Protocol) normalisé et éviter de devoir les remplacer.
« Les exigences spécifiques liées au maintien de l'installation en parfait état opérationnel pendant une modernisation complète du réseau et un changement de topologie ont constitué un véritable défi. La possibilité de tirer parti de la compatibilité ascendante et descendante de la gamme Hirschmann a été essentielle pour répondre à leurs besoins opérationnels et constitue un excellent modèle pour la conception de réseau dans tous les secteurs », a déclaré Scott Kornblue, ingénieur d'application sur le terrain, Belden.
Les résultats
Avec seulement huit nouveaux commutateurs et une amélioration du logiciel, l'installation de récupération d'eau de la ville de North Las Vegas a pu non seulement moderniser l'ensemble de son infrastructure réseau, mais aussi préparer l'avenir du réseau pour soutenir sa croissance continue.
Grâce à une redondance avancée au moyen de connexions MRP, dans le cas rare où une interruption de service surviendrait, le réseau peut être remis en service en moins de 200 millisecondes, mais souvent en seulement 2 à 5 millisecondes. L'installation a aussi permis de multiplier par 10 la vitesse de la largeur de bande.
Et avec le logiciel d'administration réseau Industrial HiVision de Hirschmann mis en place, les ingénieurs ont maintenant une visibilité complète du réseau, ce qui facilite l'identification et le dépannage des problèmes avant qu'ils ne causent des interruptions de service. Le logiciel offre également des capacités étendues de configuration et de surveillance, notamment des cartes de topologie à l'échelle du réseau et une configuration simple des dispositifs.
« Le nouveau matériel permet à la ville de disposer d'une plus grande flexibilité et de délais de récupération plus rapides en cas d'événement catastrophique. Et en évitant une approche de remplacement, nous avons pu les aider à éviter des heures d'interruption de service planifiées pendant le remplacement », a affirmé Matt McKinney, ventes régionales, solutions de réseaux industriels.
Centre d'innovation client (CIC) de Belden
En ces temps d'évolution rapide et de changement, les données et les informations sont plus que jamais essentielles pour prendre des décisions commerciales intelligentes, opportunes et efficaces. Avec la convergence des technologies opérationnelles (OT) et informatiques (IT), les organisations sont mieux placées que jamais pour construire l'ossature nécessaire au succès opérationnel et à la sécurité.
En tant qu'experts, nous savons qu'il n'est pas facile d'y parvenir. Les attentes croissantes des clients, la pénurie de talents, les chaînes d'approvisionnement mondiales, les fluctuations du marché et une sélection de technologies en constante évolution ajoutent des couches de complexité pour aller de l'avant.
C'est là que le centre d'innovation client (CIC) de Belden peut vous aider. En tant qu'experts en connectivité et en mise en réseau, nous nous efforçons d'aider nos clients à accélérer la conception et la mise en œuvre de réseaux robustes, fiables et sécurisés afin de fournir les données et les informations nécessaires à l'amélioration des performances de l'entreprise.
Pour en savoir plus, consultez le centre d'innovation client de Belden.