Centres de données

La meilleure façon de gérer les terminaisons dans les environnements à forte densité de fibres : système DCX

Ron Tellas et Sandra Imrazene

Au cours des derniers mois, nous avons expliqué comment les systèmes de connexion transversale originaux de Belden ont jeté les bases de notre engagement continu à concevoir des options de connexion transversale qui répondent aux besoins des réseaux et des centres de données à mesure que les fréquences des signaux de câble augmentent.

 

Dans les blogs précédents, nous avons parlé du système FiberExpress à ultra-haute densité (UHD), qui offre un accès et une protection des ports essentiels tout en prenant en charge les connexions à ultra-haute densité, ainsi que du FiberExpress (FX) ECX Enterprise Closet X (ECX), qui est un système de connexion croisée conçu spécifiquement pour les environnements LAN.

 

Notre dernière innovation en matière de connexion croisée - le système DCX - gère un grand nombre de connexions par fibre et prend en charge une densité de fibre accrue tout en garantissant la simplicité des opérations et de la maintenance.

 

Pourquoi plus de fibres ?

 

La technologie modifie le paysage des centres de données, des environnements de diffusion et des lieux de divertissement. Ces changements concernent notamment des tendances telles que :

 

  • La 5G pour améliorer la capacité et le débit des données tout en apportant des vitesses plus rapides, de meilleures performances et un service mobile plus fiable aux expériences des employés et des clients
  • L'Internet des Objets (IoT) pour connecter des appareils et des systèmes au réseau afin d'améliorer l'efficacité opérationnelle, de réduire les coûts et d'assurer une surveillance et un contrôle à distance
  • La migration de SDI vers IP dans le domaine de la radiodiffusion pour prendre en charge davantage de flux vidéo, de types de caméras et d'angles de prise de vue tout en transportant efficacement la vidéo.
  • Le passage au contenu 4K (UHD) pour offrir plus de détails, de texture, de clarté et de résolution en quadruplant le nombre de pixels délivrés
  • Le passage de la 40G à la 100G et la 400G Ethernet pour que les réseaux Ethernet prennent en charge la réalité virtuelle et un grand nombre des applications mentionnées ci-dessus

 

La fibre est le seul moyen de répondre aux exigences de vitesse et de largeur de bande de ces technologies. Elle est déployée plus souvent et dans de nouveaux types d'applications en raison de son potentiel de largeur de bande illimitée, de sa sécurité intégrée, de son immunité aux bruits EMI/RFI et de sa capacité à gérer de grandes quantités de trafic.

 

Découvrez le système DCX

 

La demande de fibre n'ayant jamais été aussi forte, Belden a conçu le système DCX spécifiquement pour les environnements qui utilisent beaucoup de fibre. Il s'agit d'une solution d'infrastructure fibre de bout en bout à haute densité, conçue pour les environnements innovants à forte densité de fibre.

 

Les terminaisons de fibres sont passées de quelques dizaines dans un projet à des centaines, des milliers et plus encore. Belden a été impliqué dans un récent projet de centre de données avec un nombre de câbles de plusieurs millions. À mesure que câbles en fibre optique sont déployés, davantage de connexions en fibre optique suivront. À mesure que le nombre de connexions augmente, l'efficacité de la fibre est essentielle pour garantir le temps de fonctionnement et une maintenance efficace. Dans le cas contraire, les salles de rencontre deviennent très vite surchargées (et désordonnées).

 

Pour garantir le temps de disponibilité et l'efficacité des opérations dans les environnements à forte densité de fibres, les installateurs, les opérateurs et les techniciens ont besoin d'un moyen de gérer efficacement un nombre croissant de connexions de fibres sans rendre leur travail plus difficile. Ils doivent être en mesure de gérer efficacement la connectivité, d'accéder à chaque port, de maintenir des câbles bien organisés et de visualiser facilement les interconnexions.

 

Le système FX DCX permet non seulement un fonctionnement et une gestion rapides et faciles des terminaisons dans les environnements à forte densité de fibres, mais aussi une évolutivité future des connexions de fibres (la capacité de prendre en charge un nombre encore plus important de connexions à l'avenir).

 

Le système DCX présente plusieurs avantages qui le rendent innovant tout en permettant des opérations et une maintenance rapides et faciles :

 

  • Vous pouvez maximiser la gestion de la fibre sans prendre beaucoup de place en gérant une densité de terminaison de fibre extrêmement élevée dans un faible encombrement (3 480 ou 4 608* terminaisons par armoire). 
  • *non disponible aux États-Unis

  • Les câbles ne sont pas soumis à des flexions et à des atténuations excessives ; le contrôle du rayon de cintrage pour les câbles entrants et sortants permet de maintenir une intégrité maximale du signal.
  • Les cordons de raccordement sont facilement accessibles grâce aux plateaux extractibles et à l'espace libre autour des connecteurs, ce qui vous permet d'effectuer rapidement et efficacement les réparations, la maintenance de routine et la reconfiguration des réseaux.
  • Vous pouvez assurer la pérennité de votre système sans modification de l'infrastructure ; prendre en charge la migration à partir de n'importe quelle combinaison de trames d'adaptateurs préterminées à 8 ou 12 fibres et de trames d'adaptateurs prébrochées à fibres Base-16 ou Base-24.
  • De nombreuses méthodes de terminaison peuvent être utilisées pour prendre en charge différents types de connecteurs en fonction de vos besoins en termes de performances, d'environnement et de coûts.

 

En tant que solution d'infrastructure de fibre optique de bout en bout, le système DCX est composé de :

 

  • Armoires à accès frontal peu encombrantes et entièrement configurables qui servent d'élément principal pour une grande interconnexion de fibres ou une interconnexion de fibres à haute densité.
  • Boîtier dans des configurations de flux de câbles de gauche à droite et de droite à gauche avec une conception à accès frontal et des cassettes modulaires qui peuvent être mélangées sur le même plateau (Base-8, Base-12, Base-16 ou Base-24) pour permettre une migration facile et économique
  • Trames d'adaptateurs et de cassettes retournables qui optimisent la densité du système, réduisent les temps d'arrêt du réseau et facilitent la gestion de la polarité.

 

Pour en savoir plus sur le système DCX.

 

 

Liens associés :

 

6 caractéristiques à rechercher dans un répartiteur de fibre optique

Gagner de la place tout en gérant un grand volume de fibre optique

Connexions par fibre optique pour assurer une connectivité filaire et sans fil