Pour fonctionner correctement, le réseau intelligent a également besoin de sous-stations intelligentes capables de comprendre les données relatives aux conditions du réseau et de réagir en conséquence.
À mesure que ces technologies intelligentes continueront à se déployer, elles devront être soutenues par des systèmes de télécommunications robustes et performants, capables de gérer de fortes augmentations du trafic réseau et de la consommation de la largeur de bande.
Les solutions TDM cèdent la place à la technologie MPLS-TP
La technologie qui se cache derrière le réseau de télécommunications d’un service public est importante.’ Elle peut avoir une influence positive ou négative sur les dépenses d'exploitation, les employés et la capacité à fournir de l'électricité.
La plupart des fournisseurs d'électricité se sont appuyés sur des solutions TDM (multiplexage par répartition dans le temps) comme technologie principale pour transmettre les données à travers les réseaux. Mais avec la prolifération des réseaux et des sous-stations intelligents, la technologie TDM devient obsolète. Par exemple, de nombreux protocoles de communication utilisés dans les sous-stations intelligentes, tels que GOOSE, ne peuvent pas être transportés de manière adéquate via les équipements TDM.’
Les systèmes TDM ne peuvent plus répondre aux applications consommant beaucoup de largeur de bande, ni prendre en charge la technologie exigée par les réseaux intelligents. Les services publics d’électricité signalent également qu’il devient de plus en plus difficile de trouver des équipements TDM lorsqu’ils sont nécessaires pour remédier aux pannes sur le terrain.’’
Alors, quelle est la réponse ?’ MPLS-TP (profil de transport de commutation d'étiquettes multiprotocole) est la meilleure option pour remplacer TDM. – Elle peut prendre en charge les systèmes existants et les applications de réseaux intelligents de nouvelle génération et transporter la plupart des formes de trafic, y compris les technologies en série traditionnelles et les dispositifs électroniques intelligents par paquets IEC 61850.
En tant que forme simplifiée et optimisée de la technologie MPLS pour les réseaux de transport, MPLS-TP offre :
- La capacité de déterminer la meilleure voie d'acheminement pour un paquet afin de gérer le trafic en fonction des exigences de qualité de service.
- La largeur de bande garantie pour les applications stratégiques qui ont besoin d'une certaine quantité de largeur de bande pour fonctionner efficacement.
- Des voies de secours prédéfinies qui peuvent être facilement mises en place pour faire face à des conditions de défaillance.
- Une amélioration des opérations, de l'administration et de la maintenance pour une meilleure gestion des pannes, des performances et de la visibilité du réseau.
- La capacité de transporter une plus grande variété de données sur Ethernet et d'autres types de réseaux.
Par définition, les réseaux par paquets ne sont pas déterministes. (Par exemple, lorsque vous cliquez sur “envoyer” un e-mail, il passe du point A au point B. Si le message n'est pas reçu par le point B la première fois, la demande sera répétée encore et encore jusqu'à ce que l'e-mail puisse être envoyé.)’ Mais cela ne s'applique pas au protocole MPLS-TP.
Bien que TDM et MPLS-TP s'appuient tous deux sur une communication déterministe, ils s'assurent qu'un chemin est établi avant la transmission des données, puis vérifient que tout est envoyé. Les deux technologies de réseau accomplissent cela de différentes manières.——
La technologie TDM est basée sur le temps et divise un canal de communication unique en plusieurs créneaux horaires afin de transmettre simultanément plusieurs signaux sur le même support physique. Cependant, MPLS-TP est une technique de transfert par paquets qui utilise des étiquettes au lieu d'adresses IP pour séparer le trafic du réseau et acheminer les paquets à travers le réseau. Les applications critiques bénéficient ainsi de la largeur de bande nécessaire et des garanties de qualité de service dont elles ont besoin pour maintenir le temps de disponibilité. En d'autres termes, si les données sont d'une importance vitale, elles sont toujours prioritaires.
Contrairement à d'autres technologies par paquets, MPLS-TP utilise une approche NMS (système de gestion de réseau) qui rend la gestion du réseau simple et prévisible. Les retards de trafic et la gigue sont gérés en amont par le système de gestion du trafic (NMS).
Alors que TDM fournit un niveau de service prévisible et cohérent pour les applications qui nécessitent une certaine quantité de bande passante, MPLS-TP réserve la bande passante aux applications critiques afin qu'elles reçoivent le niveau de service nécessaire—même lorsque le réseau est congestionné. Cela permet aux services publics d'avoir une disponibilité cinq neuf (le réseau est disponible 99,999 % du temps).
De la marginalité à la généralisation
Même si certains ont déjà adopté la technologie MPLS-TP, celle-ci est en train de passer rapidement à une première phase de majorité. Ce n'est plus la technologie de base que les autres services publics utilisent, c'est la technologie de réseau sur laquelle chaque service public s'appuiera à l'avenir.’ “” —’
Les réseaux XTran de Belden | OTN Systems utilisent MPLS-TP pour communiquer afin que la protection puisse être garantie jusqu'au niveau le plus bas du réseau d'un service public. ’
Conçus dès le départ pour les services publics, ces systèmes sont robustes et résisteront dans n'importe quel environnement. Leurs paramètres, leur redondance et leurs capacités de vitesse ont été spécialement conçus pour les services publics.
Le passage d'un réseau TDM à un réseau MPLS-TP peut être décourageant, c'est pourquoi Belden fait tout son possible pour vous guider tout au long de ce parcours. De la preuve de concept à l'installation du système sur le terrain afin que vous puissiez voir de première main comment il fonctionne, nous’ Je vais vous montrer comment un réseau XTran vous aidera à utiliser MPLS-TP pour communiquer afin que vous’ sont prêts pour la technologie des réseaux intelligents— et tout ce qui vient après.
En savoir plus sur nos réseaux XTran.
Liens associés
Pourquoi MPLS est adapté à vos besoins
MPLS-TP : la bonne technologie de mise en réseau
Services publics d'électricité : parlez au leader de l'innovation !
À propos de l’auteur
Emmanuel Waegebaert
Responsable du développement commercial au niveau mondial, OTN Systems
Emmanuel Waegebaert fait partie de l'équipe Belden | OTN Systems depuis 2008 D'abord responsable d'une ligne de produits, il est aujourd'hui responsable du développement commercial au niveau mondial. Avant de rejoindre Belden | OTN Systems, il a travaillé pour Mulder-Hardenberg et Schneider Electric. Emmanuel comprend vraiment les besoins des clients et de leurs réseaux stratégiques dans les marchés industriels, y compris les services publics et les environnements de réseaux intelligents.