Automatisation industrielle

Choisir du matériel Edge industriel qualifié pour travailler avec AWS

Jeremy Friedmar

L'informatique en cloud n'est pas une nouveauté. En fait, Flexera indique que même les petites et moyennes entreprises évoluent rapidement vers le cloud, avec 63 % de leurs charges de travail et 62 % de leurs données y résidant déjà. Et Gartner prévoit que les investissements informatiques dans l'informatique dématérialisée dépasseront les investissements informatiques traditionnels d'ici à 2025.

 

Si l'informatique dématérialisée n'est pas une nouveauté pour les entreprises, la manière dont elle est déployée au sein des entreprises évolue. Dans les environnements industriels, le système edge se rapproche de l'informatique en cloud pour tirer parti de ses ressources et de ses capacités.



Ce que la qualification AWS signifie pour le matériel Edge industriel

Lorsque vous pensez aux fournisseurs de services en cloud, Amazon Web Services (AWS) est probablement en tête de liste, et ce pour de bonnes raisons. C'est le plus grand fournisseur de services cloud au monde.

 

Parmi les nombreux services et capacités offerts par AWS, citons AWS IoT Greengrass : un service géré et un moteur d'exécution logiciel edge qui étend les capacités du cloud aux dispositifs edge locaux. il permet aux appareils de collecter et d'analyser des données à la périphérie, là où réside la source des données, et peut être utilisé pour réaliser des prouesses telles que l'apport d'intelligence aux appareils edge, le contrôle des flottes et le traitement des données au niveau local.

 

Le dispositif Hirschmann OpEdge-8D est l'un des 63 dispositifs matériels edge industriels à avoir obtenu la qualification AWS IoT Greengrass dans le cadre du programme de qualification des dispositifs AWS, ce qui signifie qu'il fonctionne avec AWS IoT Greengrass.

 

Pour obtenir cette qualification, nous avons rempli avec succès les conditions de validation technique nécessaires à l'exécution de l'IoT Greengrass sur l'OpEdge-8D. Maintenant, depuis le cloud, vous pouvez utiliser OpEdge-8D pour tirer parti des services AWS et gérer les éléments du dispositif via votre installation AWS IoT Greengrass. Les données de l'appareil peuvent être utilisées dans les services AWS qui résident dans le cloud et pour gérer les charges de travail déployées sur le dispositif.

 

Avec ce certificat, vous pouvez être sûr(e) que notre matériel edge industriel vous permet de tirer parti de l'IoT Greengrass et des services AWS correspondants en exploitant les capacités de l'informatique en cloud via votre infrastructure edge industrielle.

 

null



Qu'est-ce que OpEdge-8D ?

En tant que passerelle edge industrielle robuste, l'OpEdge-8D de Hirschmann apporte des capacités edge informatiques de pointe à l'infrastructure d'automatisation pour vous aider à traiter les grands volumes de données opérationnelles que l'on trouve dans les environnements industriels connectés d'aujourd'hui.

 

Grâce à cette infrastructure informatique fiable, vous pouvez exécuter des applications à la périphérie du réseau pour transformer les données locales en informations utiles. Lorsqu’elle est intégrée à la console Belden Horizon™, vous pouvez déverrouiller la fonctionnalité de gestion des appareils hébergés sur le cloud, d’orchestration des applications et d’accès à distance sécurisé.

 

Outre la qualification OpEdge-8D pour fonctionner avec AWS IoT Greengrass, nous avons également certifié la conformité des équipements edge industriels aux normes CEI 61850-3 et IEEE 1613 pour les applications d'automatisation des postes électriques.

 

 

En quoi OpEdge-8D est-il différent des autres passerelles ?

En tant que fournisseur d'infrastructure qui crée des solutions pour compléter les espaces OT, Belden a conçu OpEdge-8D pour qu'il soit différent.

 

1. Il est facile d'utilisation

Le système d'exploitation que nous avons développé pour le dispositif est non seulement sûr, mais aussi facile à utiliser. Il est facile pour un opérateur d'installer, de déployer et d'exécuter des applications. En d'autres termes, il n'est pas nécessaire d'être un expert Linux pour installer des environnements de travail.

 

2. Il offre des choix de déploiement.

Le dispositif peut déployer des applications de plusieurs manières :

  • Par le biais d'un système d'exploitation natif qui permet d'installer des applications sous forme de conteneurs ou de machines virtuelles
  • À distance via la console Belden Horizon

En résidant sur le réseau et en fonctionnant comme un commutateur administrable, OpEdge-8D offre la sécurité non seulement par sa capacité à fonctionner comme un pare-feu, mais aussi par son système d'exploitation intégré sécurisé.

Il sert également de nœud pour établir des tunnels VPN sécurisés pour l'accès à distance sécurisé et d'autres applications de connectivité à distance.

 

3. Il est agnostique et interopérable.

Comme il peut être utilisé avec de nombreux systèmes, il n'y a pas de limites aux applications que le dispositif OpEdge-8D peut déployer. Tant que les exigences informatiques de l'application ne dépassent pas les limites du dispositif, vous pouvez l'installer sur le matériel edge industriel.

 

 

Construire une infrastructure informatique fiable

Avec l'augmentation des appareils connectés et l'essor de l'IIoT, de nombreuses données sur les usines sont disponibles – mais avez-vous un moyen de les gérer et de les analyser pour créer des perspectives exploitables ?

 

L'OpEdge-8D fournit une infrastructure informatique fiable pour exécuter des applications à la périphérie du réseau afin de transformer les données locales en informations utiles. L'intégration à la console Belden Horizon™ permet une administration du dispositif hébergé sur le cloud, une orchestration des applications et une fonctionnalité d'accès à distance sécurisé.

 

En savoir plus à propos de l'OpEdge-8D et sa qualification AWS.