Ce que la qualification AWS signifie pour le matériel Edge industriel
Lorsque vous pensez aux fournisseurs de cloud, Amazon Web Services (AWS) est probablement en tête de liste, et pour une bonne raison. C'est le plus grand fournisseur de cloud au monde.
Parmi les nombreux services et capacités offerts par AWS, citons AWS IoT Greengrass : un service géré et un moteur d'exécution logiciel edge qui étend les capacités du cloud aux dispositifs edge locaux. il permet aux appareils de collecter et d'analyser des données à la périphérie, là où réside la source des données, et peut être utilisé pour réaliser des prouesses telles que l'apport d'intelligence aux appareils edge, le contrôle des flottes et le traitement des données au niveau local.
Le dispositif Hirschmann OpEdge-8D de Belden est l'un des 63 dispositifs matériels de périphérie industriels à avoir obtenu la qualification AWS IoT Greengrass dans le cadre du programme de qualification des dispositifs AWS, ce qui signifie qu'il fonctionne avec AWS IoT Greengrass.
Pour obtenir cette qualification, nous avons rempli avec succès les conditions de validation technique nécessaires à l'exécution de l'IoT Greengrass sur l'OpEdge-8D. Maintenant, depuis le cloud, vous pouvez utiliser OpEdge-8D pour tirer parti des services AWS et gérer les éléments du dispositif via votre installation AWS IoT Greengrass. Les données de l'appareil peuvent être utilisées dans les services AWS qui résident dans le cloud et pour gérer les charges de travail déployées sur le dispositif.
Avec ce certificat, vous pouvez être sûr(e) que notre matériel edge industriel vous permet de tirer parti de l'IoT Greengrass et des services AWS correspondants en exploitant les capacités de l'informatique en cloud via votre infrastructure edge industrielle.
Qu'est-ce que OpEdge-8D ?
En tant que passerelle de périphérie industrielle robuste, Hirschmann OpEdge-8D apporte des capacités de calcul de périphérie à l'infrastructure d'automatisation pour vous aider à traiter les grands volumes de données opérationnelles présents dans les environnements industriels connectés d'aujourd'hui.’
Grâce à cette infrastructure informatique fiable, vous pouvez exécuter des applications à la périphérie du réseau pour transformer les données locales en informations utiles. Lorsqu'il est intégré à la console Belden Horizon™ , vous pouvez déverrouiller la gestion des appareils hébergés dans le cloud, l'orchestration des applications et la fonctionnalité d'accès à distance sécurisé .
En plus de la qualification OpEdge-8D pour travailler avec AWS IoT Greengrass, nous avons également certifié la conformité industrielle Edge avec les normes IEC 61850-3 et IEEE 1613 pour les applications d'automatisation de sous-stations.
En quoi OpEdge-8D est-il différent des autres passerelles ?
En tant que fournisseur d'infrastructure qui crée des solutions pour compléter les espaces OT, Belden a conçu OpEdge-8D pour qu'il soit différent.
1. C'est facile à utiliser.
Le système d'exploitation que nous avons développé pour le dispositif est non seulement sûr, mais aussi facile à utiliser. Il est simple pour un opérateur d’installer, de déployer et d’exécuter des applications. En d’autres termes, vous n’avez pas besoin d’être un expert Linux pour installer des charges de travail.
2. Il offre des choix de déploiement.
Le dispositif peut déployer des applications de plusieurs manières :
- Par le biais d'un système d'exploitation natif qui permet d'installer des applications sous forme de conteneurs ou de machines virtuelles
- À distance via la console Belden Horizon
En résidant sur le réseau et en fonctionnant comme un commutateur administrable, OpEdge-8D offre la sécurité non seulement par sa capacité à fonctionner comme un pare-feu, mais aussi par son système d'exploitation intégré sécurisé.
Il sert également de nœud pour établir des tunnels VPN sécurisés pour l'accès à distance sécurisé et d'autres applications de connectivité à distance.
3. Il est agnostique et interopérable.
Comme il peut être utilisé avec de nombreux systèmes, il n'y a pas de limites aux applications que le dispositif OpEdge-8D peut déployer. Tant que les exigences informatiques de l'application ne dépassent pas les limites de l'appareil, vous pouvez l'installer sur le matériel de pointe industriel.
Construire une infrastructure informatique fiable
Avec l’augmentation des appareils connectés et l’essor de l’IIoT, de nombreuses données sur les plantes sont disponibles, mais avez-vous un moyen de les gérer et de les analyser pour créer des informations exploitables ?
L'OpEdge-8D fournit une infrastructure informatique fiable pour exécuter des applications à la périphérie du réseau afin de transformer les données locales en informations utiles. L'intégration à la console Belden Horizon™ permet une administration du dispositif hébergé sur le cloud, une orchestration des applications et une fonctionnalité d'accès à distance sécurisé.
En savoir plus sur OpEdge-8D Et sa qualification AWS.
Liens associés
Solutions Edge pour l'industrie : pourquoi sont-elles nécessaires ?
10 critères à prendre en compte pour vos dispositifs d'Edge Computing industriels
Comment faire correspondre les applications industrielles edge à vos objectifs d'entreprise ?
À propos de l’auteur
Jeremy Friedmar
Directeur de la gestion des produits
Jeremy Friedmar est le directeur de la gestion de produits des solutions Edge pour l'industrie chez Belden. Dans son poste actuel, Jeremy dirige les stratégies commerciales et de produits pour les solutions Edge industrielles dans le domaine de la convergence IT/OT. Au cours de ses 14 années chez Belden, Jeremy a occupé divers postes dans la gestion des produits et des canaux de distribution, en tant que représentant des unités commerciales des bâtiments intelligents, des solutions de câbles industriels et des solutions de réseaux industriels. Jeremy est titulaire d'un baccalauréat en sciences de l'ingénierie des matériaux et d'un baccalauréat en communication de l'Université de Pennsylvanie, ainsi que d'une maîtrise en administration des affaires de l'Université du Maryland. & &