Automatisation industrielle

Blogs sur l’automatisation les plus lus en 2024 : vous tenez-vous au courant ?

Belden
Edge industriel, Ethernet à paire unique et entrepôt sans fil : quelques-uns des sujets du blog qui vous ont le plus intéressé au cours de l’année écoulée. Voici votre chance de rattraper votre retard sur nos blogs les plus lus.

 

Blogs sur l'automatisation les plus lus en 2024

Pour vous aider à connaître les dernières tendances en matière de solutions d’automatisation, nous publions chaque semaine des blogs qui contiennent des informations et des conseils provenant directement de nos experts internes.

 

Alors que 2024 touche à sa fin, nous avons examiné les sujets et les conversations qui ont été les plus importants pour vous au cours de la dernière année, et nous partageons vos favoris ici.

 

Si vous en avez manqué, c’est maintenant votre chance de vous rattraper.

 

Blogs sur l’automatisation les plus lus publiés en 2024

Ces blogs ont été écrits et publiés en 2024, et ils sont en tête de liste des blogs sur l’automatisation les plus lus cette année.

 

1. Sécurité informatique vs sécurité OT : quelles sont les principales différences ?

Alors que la convergence IT-OT se poursuit, il est crucial de combler le fossé entre les deux disciplines technologiques pour créer une stratégie de cybersécurité complète qui protège les actifs numériques et les infrastructures critiques. Ce blog, le plus populaire des blogs écrits en 2024, explore les différences et les similitudes entre la sécurité informatique et la sécurité OT.

 

Découvrez en quoi la sécurité informatique et la sécurité OT diffèrent.

 

2. Ce que vous devez savoir sur NAMUR Open Architecture

NAMUR, l’association des utilisateurs de la technologie d’automatisation dans les industries de processus, aide l’industrie de l’automatisation des processus à améliorer l’accès aux données de production. En tant qu’organisation composée d’utilisateurs et de fabricants d’automatisation des processus, elle est également le créateur de NAMUR Open Architecture (NOA), qui promeut des solutions interopérables dans l’automatisation industrielle et le contrôle des processus. Ce blog explore cinq raisons pour lesquelles les fabricants de procédés adoptent NOA. C’est une excellente introduction si vous voulez obtenir les bases.

 

Découvrez comment NOA facilite l’accès aux données de production.

 

3. De A à Z : capteurs industriels et Ethernet à paire unique

Publié en octobre, ce sujet de blog a gagné du terrain en quelques mois seulement. Trois de nos experts Ethernet à paire unique (SPE) ont collaboré pour évaluer comment SPE peut compléter les réseaux Ethernet au niveau du capteur/actionneur. Il décrit également les obstacles qui entravent l’expansion de la technologie SPE dans les environnements d’automatisation industrielle. Enfin, il vous explique comment calculer le coût total de possession pour SPE.

 

Découvrez comment SPE est adopté pour les capteurs et les actionneurs.

 

4. Les commutateurs industriels garantissent la fiabilité du réseau dans le secteur pétrolier et gazier offshore

Voici un autre sujet de blog qui a été publié en octobre, mais qui s’est rapidement hissé au sommet de nos blogs les plus populaires pour 2024. Étant donné que les plateformes pétrolières et gazières offshore fonctionnent dans des conditions difficiles, elles entraînent également une demande extrêmement élevée en matière de fiabilité et de sécurité du réseau pour prendre en charge une production et une automatisation complexes. Ce blog explore comment et pourquoi les commutateurs industriels sont un composant essentiel des réseaux pétroliers et gaziers, ainsi que les exigences spécifiques des applications auxquelles ils doivent répondre.

 

En savoir plus sur les commutateurs dans les environnements offshore.

 

5. Connecter des AMR et des AGV dans votre entrepôt : cellulaire ou Wi-Fi ?

À mesure qu’ils déploient des technologies mobiles telles que les AMR et les AGV, les entrepôts fonctionnent de plus en plus sans fil. Mais devraient-ils choisir le cellulaire ou le Wi-Fi ? Ce blog détaille les différences et explique quelle option convient le mieux aux entrepôts et aux centres de distribution qui souhaitent maintenir une connectivité réseau fiable. Il explore également les considérations de coût pour les deux options sans fil. Alors, lequel devriez-vous choisir ? Lisez le blog pour le savoir.

 

Découvrez quelle option sans fil convient le mieux aux entrepôts.

 

Blogs sur l’automatisation les plus lus de tous les temps

Ces blogs ont été écrits et publiés avant 2024, et ils sont en tête de liste des blogs les plus lus depuis 2012, lorsque le premier blog de Belden a été publié.

 

1. Comment faire correspondre les applications industrielles Edge à vos objectifs d'entreprise

Dans les environnements industriels d'aujourd'hui, le nombre de dispositifs edge intelligents a considérablement augmenté, et ces dispositifs génèrent beaucoup de données. En conséquence, l’edge computing industriel est intégré dans les opérations de l’usine. Ce blog, qui faisait partie de notre série de blogs sur l’edge industriel en 2022, explique comment choisir les bonnes applications edge industrielles, le rôle qu’elles jouent dans les environnements industriels et leurs exigences techniques. C’est la première fois que ce blog figure sur notre liste des plus lus !

 

En savoir plus sur les applications edge industrielles.

 

2. 10 critères à prendre en compte pour vos dispositifs edge industriels

Ce blog fait également partie de la série de blogs sur l’edge industriel que nous avons développée en 2022 - et il était également n ° 2 sur la liste des blogs les plus lus de l’année dernière. Pour rendre la sélection des dispositifs de calcul Edge industriels plus rapide et plus simple, nous avons défini 10 critères clés à prendre en compte dans ce blog, des ressources informatiques à la sécurité et au-delà. Si vous ne savez pas par où commencer lorsque vous choisissez des dispositifs de calcul edge pour votre environnement industriel, commencez ici.

 

En savoir plus sur le choix des bons dispositifs.

 

3. Défis de l’ingestion de données et comment les solutions Edge industrielles peuvent aider

Surprise ! Ce blog fait également partie de notre série de blogs sur l'edge industriel de 2022 - et il était n ° 4 sur la liste de l’année dernière, passant au n ° 3 cette année. Dans ce blog, nous explorons comment vous pouvez appliquer des solutions Edge industrielles à vos cas d’utilisation spécifiques. Ensuite, nous vous guidons tout au long d’un processus d’ingestion de données en trois étapes pour vous aider à calculer les KPI critiques tels que l’efficacité globale des équipements (OEE). L’amélioration commence par la mesure et l’analyse comparative, et ce blog peut vous montrer par où et comment commencer.

 

En savoir plus sur le processus d’ingestion des données.

 

4. Réseaux de manutention : les solutions pour contrer les mauvaises performances

Ce blog apparaît sur notre liste des plus lus pour la première fois en 2024 - et c’est le seul blog ici qui ne fait pas partie de notre série de blogs sur l’edge industriel. À mesure que les environnements de manutention deviennent de plus en plus automatisés, ils s’appuient sur des technologies telles que la robotique et les AGV pour améliorer la productivité, la vitesse et la précision. Alors que de nombreux entrepôts ont pu s’en tirer sans avoir de réseau dédié, cette évolution technologique change la donne.

 

Découvrez pourquoi les réseaux sont essentiels aux opérations de manutention.

 

5. L’Internet industriel des objets (IIoT) et la valeur de la collecte de données

Pour compléter notre liste des blogs les plus lus, nous ajoutons un autre blog de notre série sur l’edge industriel de 2022. Celui-ci s’est également classé n ° 5 l’année dernière, traitant de la myriade de types de données qui peuvent être échangées dans une installation IIoT. Ce blog explique comment déterminer si vos données IIoT sont utiles et comment les collecter. C’est ici qu’il faut commencer si vous voulez découvrir comment exploiter et appliquer vos données industrielles.

 

Découvrez la valeur des données IIoT.

 

Liens associés :