Manufacturing-Plant-Engineer-Data-IIoT-shutterstock_2072431619

L'internet des objets (IoT) en est un exemple. Ce terme général est utilisé dans de nombreux secteurs pour décrire une tendance croissante dans le déploiement d'appareils intelligents— appareils équipés de capteurs, de logiciels et d’autres technologies qui leur permettent de se connecter et d’échanger des données avec d’autres appareils et systèmes via Internet.

 

Selon Analyse IoT, il y en aura plus de 27 milliards d'appareils IoT connectés dans le monde entier d'ici 2025. Étant donné que ces appareils se connecteront à un réseau, cela nécessite une latence plus faible, une bande passante plus importante et une sécurité renforcée.— ainsi qu'une infrastructure réseau capable de prendre en charge ces exigences (en plus des besoins de traitement de données toujours croissants).

 

Puisque les appareils connectés commencent aussi à s'imposer dans les applications et les secteurs industriels, le terme Internet industriel des objets (IIoT) a également été largement adopté. De notre point de vue, ce terme décrit un environnement dans lequel les appareils intelligents (en l'occurrence, du matériel utilisé pour gérer les charges de travail liées à l’automatisation industrielle, tel que les capteurs, les IHM, les E/S distantes, etc.) sont connectés à un réseau afin de partager des données de valeur qui servent à prendre des décisions.

 

Pourquoi les données IIoT sont-elles importantes ?

 

Il existe une myriade de types de données qui peuvent être échangées dans une installation IIoT— des données environnementales (température, humidité, etc.) et opérationnelles (vitesse, débit, etc.) aux données réseau (données par paquets, SNMP, etc.).

 

La plupart de ces données peuvent être utiles à l’organisation qui les collecte. Comment savoir si les données sont utiles ? Elles doivent répondre aux critères suivants :

 

  • Précieux: Il mesure quelque chose qui’ s vaut la peine d'être connu/amélioré
  • Accessible: Il’ s disponible pour les personnes ou les processus décisionnels
  • Portables : circuler en toute transparence entre des systèmes variés
  • Contextualisé : Il’ compris par les personnes ou les processus décisionnels
  • Sécurisé : Il’est disponible uniquement pour les systèmes autorisés

 

Pour que les données soient utiles, elles doivent également fournir des informations d'intérêt qui peuvent être traduites en actions. Par exemple :

 

Image d'aperçus et de données utiles

 

À mesure que votre organisation devient de plus en plus centrée sur les données, il est impératif que vous mettiez en œuvre une infrastructure appropriée pour tirer parti de la mine de données utiles disponibles à partir des systèmes IIoT.’

 

Comment collecter les données ?

 

En raison de la valeur de ces données, elles sont souvent qualifiées d'’or “au sein d'une entreprise.”

 

Comment obtient-on de l'or ? Avant de devenir un produit de valeur, il passe par un processus unique :

 

  1. Prospection
  2. Construction des infrastructures
  3. Extraction
  4. Transport
  5. Affinage

 

À chaque étape de ce processus complexe, des outils sont déployés (tels que des outils miniers) pour extraire de la valeur des actifs (terrains) impliqués dans le processus.

 

Tout comme l’extraction d’or, le processus d’exploration de données IIoT est compliqué—mais il suit une logique similaire. Pour que les données IIoT présentent de la valeur pour votre organisation, il convient de déployer les bons outils en vue de les collecter et de les traiter, afin d'obtenir des informations utiles à partir des actifs affectés.

 

Les outils qui rendent cela possible dans les environnements industriels sont des solutions Edge pour l'industrie.

 

Image du processus d'exploration des objectifs 
Découvrez le processus d’exploration de données IIoT
ici.

 

L’Edge Computing industriel, sous-ensemble de solutions Edge pour l'industrie, s'impose comme un outil précieux pour réaliser les étapes 2 à 4 du processus d’exploration de données IIoT ci-dessus. (Ce point sera abordé plus en détail dans notre prochain blog.)

 

Belden peut vous aider dans tous les aspects de votre parcours

 

Peu importe où vous en êtes dans votre parcours de transformation numérique, que vous envisagiez simplement de vous lancer ou que vous ayez déjà réalisé des investissements dans l'infrastructure pour soutenir la prolifération des appareils connectés, Belden est là pour agir en tant que votre conseiller de confiance.’——

 

Nos solutions vous aident à créer une infrastructure industrielle pour soutenir vos objectifs d'Edge Computing et d'IIoT. Nous vous aidons non seulement à faire circuler et à protéger vos données, mais aussi à en extraire de la valeur.

 

Tout au long de 2022, nous lancerons une série de passerelles Edge industrielles robustes et de solutions d’orchestration qui fourniront à vos opérations industrielles des fonctionnalités d'Edge Computing sécurisées, flexibles et évolutives. Abonnez-vous à notre blog pour rester au fait des informations.

 

Matt Wopata, Technical Edge Product Manager chez Belden, m’a aidé à rédiger ce blog. Il est une formidable personne ressource qui peut répondre à toutes vos questions IIoT. Si vous voulez en savoir plus sur ce sujet, n'hésitez pas à m'envoyer un e-mail ([email protected]) ou à contacter Matt ([email protected]).