Panorama de la plate-forme centrale de traitement du pétrole et du gaz au crépuscule, poste de travail offshore vingt-quatre heures de travail acharné.

 

Grâce à ses techniques de tournage exceptionnelles et à ses effets visuels époustouflants, Deepwater Horizon, un thriller d'action de 2016 réalisé par Peter Berg, a été récompensé pour les meilleurs effets visuels et nominé pour le meilleur montage sonore lors de la 89e cérémonie des Oscars.

 

L’une des raisons pour lesquelles ce film était si captivant est qu’il reproduit de manière réaliste la catastrophe environnementale la plus grave de l’histoire américaine : la marée noire de 2010 dans le golfe du Mexique. Il montre de première main la vitesse à laquelle de telles catastrophes peuvent se dérouler, changeant de manière permanente les vies et l’environnement. Dans le même temps, il a renforcé l’importance de la sécurité des plateformes pétrolières et gazières offshore.

 

Ces plates-formes doivent résister à des conditions difficiles pour prendre en charge des processus de production complexes et des niveaux élevés d'automatisation. Cela entraîne une demande extrêmement forte en matière de fiabilité et de sécurité du réseau pour soutenir l’exploitation et la production offshore tout en protégeant les opérateurs et les équipements sur site.

 

Les commutateurs industriels sont un composant essentiel de ces réseaux et doivent répondre aux exigences d’application spécifiques des plateformes pétrolières et gazières offshore.

 

 

Contraintes opérationnelles des environnements offshore

L’environnement offshore est caractérisé par des facteurs tels que :

  • Grandes variations de température
  • Humidité élevée
  • Niveaux élevés de corrosivité
  • Vents violents, vagues et tempêtes
  • Haute pression

Bien que la plupart des systèmes soient installés dans des environnements intérieurs relativement fermés, les équipements peuvent toujours être affectés par les interférences électromagnétiques, les vibrations, l’inclinaison et les chocs. Par conséquent, les commutateurs industriels doivent résister à ces défis environnementaux.

 

Comment surmonter les contraintes environnementales

Sélectionnez des commutateurs industriels certifiés par des sociétés de classification, comme DNV (Det Norske Veritas) ou GL (Germanischer LIoyd), qui sont toutes deux des normes mondiales courantes de sociétés de classification.

 

Les commutateurs doivent également offrir un revêtement anticorrosion qui répond aux exigences opérationnelles des environnements offshore. Par exemple, lorsque des commutateurs industriels sont installés dans n'importe quelle position sur une plate-forme, même sur le pont ouvert, ce revêtement garantit que le commutateur n'est pas affecté par des facteurs tels que la température, l'humidité ou les interférences électromagnétiques.

 

Foreur pétrolier offshore dans des conditions météorologiques difficiles » src= Classification des paramètres environnementaux à différents endroits de la plateforme

 

L’importance de la communication système en temps réel

La plupart des systèmes électriques et d’automatisation offshore fonctionnent en mode de contrôle à distance, avec des instructions envoyées de la salle de commande centrale aux contrôleurs sur site. Pour un contrôle automatique, le temps de réponse des données doit être inférieur à 100 ms, ce qui nécessite des performances réseau strictes en temps réel.

 

Comment garantir des performances en temps réel

Au cours de la phase de conception, une planification raisonnable de l’architecture du réseau et de la bande passante peut garantir les performances en temps réel dont vous avez besoin pour votre réseau pétrolier et gazier.

 

Si un réseau en anneau est appliqué, le temps de convergence du réseau doit être inférieur au temps de réponse des données requis par le système. Par exemple, si le protocole de redondance du réseau en anneau MRP est appliqué, le temps de convergence du réseau en anneau doit être inférieur à 50 ms, ce qui garantit que les données de contrôle peuvent répondre dans le délai spécifié. 

 

Fiabilité et disponibilité des systèmes de réseau

La conception du réseau doit garantir qu’un point de défaillance unique n’entraînera pas de temps d’arrêt du système. Certains systèmes peuvent également avoir besoin d’éviter plusieurs points de défaillance du réseau en même temps. L’impact des pannes de réseau doit être réduit au minimum et éviter d’affecter d’autres systèmes.

 

Comment réduire les défaillances du réseau

Adoptez une architecture redondante avec tolérance aux pannes, conçue en fonction des exigences du système et des fonctions des terminaux.

 

Les commutateurs industriels doivent être équipés d’une alimentation à haute tension et d’une alimentation redondante pour éviter tout impact sur le réseau. Le réseau doit également minimiser l’effet d’une défaillance grâce à des fonctions telles que :

  • Segmentation du réseau, qui peut isoler et contenir les problèmes afin qu'ils ne se propagent pas à d'autres parties du réseau 

  • Réseaux locaux virtuels (VLAN), qui divisent un réseau physique en plusieurs segments logiques pour confiner le trafic de diffusion et restreindre l'accès aux ressources du réseau 

  • La protection des limites, qui surveille et contrôle les communications pour se défendre contre les menaces

 

Sécurité du système de réseau pour protéger les ressources énergétiques

foreur pétrolier offshore dans des conditions météorologiques difficiles » src=La sécurité des plateformes pétrolières et gazières offshore devient de plus en plus importante à mesure que la demande en ressources énergétiques continue d'augmenter. La sécurité du réseau est l’un des moyens les plus efficaces d’assurer la sécurité de ces plateformes. Parce qu’ils jouent un rôle crucial dans la performance du réseau, les commutateurs industriels doivent répondre aux exigences de sécurité du réseau.

 

Comment s’assurer que les commutateurs sont sécurisés

La norme IEC-62443 est la norme de sécurité réseau la plus populaire au monde. Elle définit des exigences détaillées en matière de sécurité du réseau pour les propriétaires d’actifs, les intégrateurs de systèmes et les fournisseurs de produits en termes de fonctionnalité des produits et de gestion du système. La sélection de commutateurs industriels conformes aux normes IEC-62443 peut garantir pleinement la sécurité du réseau, de l’intégrité et de la confidentialité des données à la disponibilité des ressources.

 

Gestion efficace du système et maintenance opérationnelle

Les systèmes électriques et d’automatisation surveillent et gèrent tous les périphériques réseau d’une plateforme pétrolière et gazière offshore. Cela inclut non seulement les commutateurs et les routeurs, mais aussi les terminaux, tels que les serveurs et les contrôleurs. Lorsque les réseaux système tombent en panne, les ingénieurs système doivent être en mesure d’utiliser les informations de surveillance pour localiser et résoudre rapidement les problèmes. Cela signifie que les commutateurs industriels doivent prendre en charge une gestion complète du réseau, la synchronisation des données et la communication.

 

Comment prendre en charge la surveillance et l’administration du réseau

Les commutateurs Hirschmann de Belden peuvent prendre en charge les protocoles de communication industriels, tels que OPC-UA, PROFINET et IEC-61850, ainsi que des protocoles de gestion de réseau comme SNMP.

 

Cela permet aux commutateurs de partager des données réseau en temps réel et des informations sur l’état de fonctionnement des périphériques réseau, les journaux des périphériques et les informations d’alarme pour une surveillance et une gestion complètes du réseau.

 

Nous pouvons vous aider à renforcer votre réseau pétrolier et gazier

Alors que la production pétrolière et gazière offshore passe des eaux peu profondes aux régions plus profondes, les réseaux jouent un rôle de plus en plus essentiel dans le soutien des opérations des plateformes. Ils assurent une communication fiable et sécurisée pour des fonctions telles que le contrôle, la surveillance, la redondance et la sécurité.

 

Belden fournit des solutions réseau de bout en bout pour les plateformes pétrolières et gazières offshore, offrant des produits, une expertise technique et une expérience de conception pour relever ces défis uniques.

 

En savoir plus sur la façon dont nous soutenons les plateformes pétrolières et gazières.

 

Liens associés :

À propos de l’auteur

Hongwei Wang

Consultant principal en solutions, Automatisation des processus

Hongwei Wang a rejoint Belden en 2021 et a apporté plus de 15 ans d’expérience dans le domaine de l’automatisation des processus. Il a utilisé ses projets et son expérience personnelle pour créer des solutions réseau innovantes telles que l’ingénierie offshore, les oléoducs et les gazoducs et une coopération renforcée avec les intégrateurs de systèmes. Dans le domaine de la numérisation industrielle, il a participé au conseil et à la conception de plusieurs grandes plateformes Internet industrielles, et il est également expert technique certifié TOGAF.