Bâtiments intelligents

Permettre la connectivité sans fil dans les bâtiments certifiés LEED

Steve Carroll

D'ici 2024, 42 % des ingénieurs, des architectes, des propriétaires et des entrepreneurs prévoient de construire plus de 60 % de leurs projets en utilisant les bonnes pratiques de construction verte. Alors que les bâtiments verts deviennent de plus en plus fréquents en raison de la recherche permanente d'économies d'énergie, les équipes de projet devront prendre en compte un nouveau défi en matière de connectivité sans fil.

 

Quel que soit le degré d'écologie ou d'efficacité énergétique d'un bâtiment, les personnes qui y vivent, y travaillent et s'y divertissent s'attendent à pouvoir se connecter sans effort aux réseaux à l'aide de leurs appareils. Ce niveau de connectivité est considéré comme aussi central à la vie quotidienne que l'eau et l'électricité.

 

Mais les matériaux de construction à efficacité énergétique créent des obstacles à la connectivité sans fil fiable.

 

Pourquoi la couverture intérieure est un défi

Avant d'expliquer comment les matériaux de construction sont concernés, il est important de comprendre comment fonctionne la couverture cellulaire.

 

Par le passé, les réseaux cellulaires ont été conçus pour prendre en charge la mobilité des utilisateurs. Vous pouvez conduire sur l'autoroute ou marcher dans la rue pendant que la radiofréquence de votre téléphone passe d'une tour cellulaire à l'autre sans que le service ne soit interrompu.

 

Toutefois, aujourd'hui, ce n'est pas ainsi que la plupart des gens consomment leurs données. Les recherches (et le simple examen d'un bâtiment type) montrent que la majorité des données sont désormais consommées à l'intérieur. En effet, le dernier Ericsson Mobility Report révèle que 80 % de tout le trafic de données mobiles/cellulaires est consommé à l'intérieur.

 

En quoi cela est-il important ? Parce que les réseaux cellulaires doivent désormais fonctionner à l'intérieur des bâtiments, et non plus seulement à l'extérieur.

 

La transmission de données repose sur les bandes de fréquences du spectre sans fil. Ces bandes comprennent :

 

  • Les bandes de haute fréquence, telles que le spectre dans la plage des micro-ondes. Elles excellent dans la transmission de données à haut débit, mais elles ne portent pas les signaux très loin et ne pénètrent pas facilement dans les bâtiments.
  • Les bandes de basse fréquence, telles que le spectre dans la plage de 700 MHz à 800 MHz. Elles excellent dans la prise en charge de vastes zones de couverture. Si elles peuvent pénétrer dans les bâtiments pour assurer la connectivité à l'intérieur, elles ne permettent pas d'obtenir une largeur de bande élevée ou des débits rapides. 
  • Les bandes moyennes (ou bandes de fréquences moyennes), comme la bande C, se situent entre les deux. C'est comme la « bande idéale » des fréquences : ni trop basse, ni trop haute. Elles offrent un mélange équilibré de couverture et de capacité.

 

La connectivité intérieure dépend de la capacité de ces bandes de fréquences à transporter les signaux dans un bâtiment. Comme vous le voyez dans les points ci-dessus : plus la fréquence est élevée, plus les performances sont mauvaises lorsqu'il s'agit d'amener les signaux à l'intérieur.

 

Quelle est la place des bâtiments verts ?

Revenons maintenant aux bâtiments verts. En plus des problèmes liés à certaines bandes de fréquences qui peinent à s'infiltrer dans les bâtiments, les matériaux utilisés dans les bâtiments verts aggravent encore le problème.

 

Prenons l'exemple du système d'évaluation des bâtiments écologiques du Green Building Council des États-Unis, le Leadership in Energy and Environmental Design (LEED). Il s'agit du cadre le plus populaire au monde pour la construction de bâtiments écologiques salubres, efficaces, économes en carbone et rentables.

 

Les bâtiments peuvent obtenir des points pour la certification LEED en incluant dans leur construction des matériaux provenant de sources locales et respectueux de l'environnement, notamment le béton, le métal et le verre à faible émissivité. (Vous est-il déjà arrivé de vous approcher d'une fenêtre pour avoir une meilleure connexion à l'intérieur ? Cela ne fonctionne pas si les fenêtres sont faites de verre à faible émissivité et à efficacité énergétique ! Le verre est conçu pour réfléchir les signaux loin du bâtiment). 

 

Lorsque vous ajoutez ces matériaux de construction écologiques à la pénétration déjà faible du signal dans les bandes de fréquences supérieures, le résultat est une connectivité sans fil insuffisante, voire inexistante, à l'intérieur.

 

Au fur et à mesure que la 5G se généralise, le problème va continuer à s'aggraver (la 5G a déjà du mal à traverser les murs des bâtiments). Si vous ajoutez à cela des outils de collaboration tels que Teams et Zoom, qui sont constamment utilisés dans les bâtiments, vous risquez d'assister à un désastre : un bâtiment à efficacité énergétique et respectueux de l'environnement qui rend très difficile l'utilisation de ses appareils à l'intérieur.

Fréquence du spectre 5G

Les fréquences 5G ne voyagent pas loin et ne pénètrent pas efficacement dans les bâtiments.

 

 

Planifier à l'avance la couverture sans fil à l'intérieur des bâtiments

Si vous envisagez un projet de construction écologique et à efficacité énergétique, qu'il s'agisse d'une nouvelle construction ou d'une rénovation, commencez dès maintenant à planifier la connectivité sans fil. Une solution sans fil à l'intérieur des bâtiments vous donnera le bâtiment vert que vous souhaitez tout en permettant aux occupants d'utiliser leurs appareils.

 

Belden travaille avec un écosystème de partenaires sans fil dans les bâtiments pour s'assurer que vous disposez d'une connectivité fiable. Nous pouvons vous aider à réaliser un bilan pour évaluer la couverture et faire des recommandations pour l'améliorer.

 

Nous offrons tout ce dont vous avez besoin pour créer une infrastructure sans fil intelligente à l'intérieur des bâtiments. Nous pouvons aussi vous aider à coordonner vos projets du début à la fin et à trouver le consultant et l'entrepreneur qui vous conviennent.

 

Si vous vous y prenez à l'avance, il est possible d'éviter ces problèmes de connectivité coûteux. Vous éviterez non seulement les désagréments liés au dépannage lorsque les occupants ne peuvent pas utiliser leurs appareils, mais vous réduirez également les dépenses. (Lors d'une nouvelle construction ou d'une importante rénovation, il est plus rentable d'anticiper et de corriger ces problèmes à l'avance plutôt que de les résoudre une fois le projet terminé).

 

Lorsque vous êtes prêt(e) à concevoir le meilleur réseau sans fil possible pour votre environnement, nous pouvons également vous connecter à de puissantes plateformes logicielles comme Ranplan et iBwave pour vérifier les calculs RF, simuler et comparer les options de couverture, évaluer les coûts du système et comprendre l'impact de vos décisions en matière de conception de réseau. Les principaux produits de Belden sont disponibles sur ces plateformes pour vous permettre d'inclure facilement nos solutions dans votre conception.

 

Pour en savoir plus sur la manière dont notre équipe peut vous aider à assurer une couverture sans fil dans les bâtiments, commencez ici. Si vous travaillez à l'obtention de la certification LEED, alors les câbles et produits de connectivité Belden peuvent également vous aider à gagner des points LEED.

 

 

ARTICLES SIMILAIRES :

 

Un accent sur la santé et la transparence : changements importants dans le cadre de LEED v4.1

Une conception sans fil efficace dans les bâtiments repose sur l'interopérabilité

Des moyens plus rapides et plus faciles de concevoir des réseaux sans fil à l'intérieur des bâtiments