Bâtiments intelligents

Un système à connexion croisée optimisé pour les environnements LAN et le travail MAC

Ron Tellas et Sandra Imrazene

Pour fournir des liaisons par câble à fibre optique point à point, vous pouvez choisir parmi différents types de systèmes de recoupement et d’interconnexion. Bien qu'ils diffèrent en termes de fonctionnalité et d'application, ils ont tous un point commun : les systèmes de connexion croisée permettent à des entités ou à des équipements distincts de partager des données au sein d'un réseau par le biais d'une connexion câblée directe, tout en créant une zone de brassage séparée où tout port d'équipement peut être connecté à n'importe quel autre port d'équipement.

 

Nous avons récemment expliqué comment sont nés les systèmes de connexion croisée originaux de Belden et comment nous nous appuyons en permanence sur le succès de ces systèmes BIX et GigaBIX pour offrir davantage d'options de connexion croisée aux réseaux et aux centres de données à mesure que les fréquences des signaux de câble augmentent.

 

Le système de recoupement ou d'interconnexion dont vous avez besoin dépend de votre bâtiment, de votre réseau et de votre application. Pour vous aider à prendre votre décision, nous examinons de près chaque système de connexion transversale et d'interconnexion disponible chez Belden. Nous avons commencé par parler du système à ultra-haute densité FiberExpress (UHD), qui assure l'accès et la protection des ports vitaux tout en prenant en charge les connexions à ultra-haute densité.

 

Il est maintenant temps de parler de l'innovation en matière de connexion transversale qui a suivi : FiberExpress (FX) ECX Enterprise Closet X (ECX) de Belden.

 

Découvrez le système de connexion croisée FX ECX

 

Alors que les organisations se transforment et que des déplacements, des ajouts et des changements (MAC) doivent être effectués pour suivre le rythme, la mise à jour des connexions au sein des interconnexions et des liaisons transversales peut constituer un obstacle majeur. Lorsque les techniciens ou les installateurs travaillent dans des espaces restreints pour apporter des améliorations, ils se déplacent aussi vite que possible pour effectuer le travail. Il n'y a jamais assez de temps pour dépanner un problème lié à une défaillance inattendue d'une liaison par fibres endommagée ou pincée dans une connexion transversale.

 

Après le lancement du FX UHD, Belden s'est tourné vers un système de connexion croisée pour les environnements LAN. C'est ainsi qu'est né le système FX ECX. Il simplifie la conception des cassettes d'épissure et élimine les points de pincement des fibres en intégrant la gestion du mou dans le couvercle transparent de la cassette. Il offre beaucoup de connectivité dans un espace réduit, en accueillant jusqu'à 288 terminaisons de fibre sans sacrifier les performances ni nuire à la facilité d'utilisation.

 

Il a également été conçu pour améliorer considérablement l'efficacité de l'installation et de la maintenance, ce qui permet de gagner un temps précieux lors des travaux des MAC grâce à des caractéristiques innovantes telles que des cassettes amovibles avant/arrière sur tous les boîtiers (1U, 2U et 4U) qui offrent une flexibilité d'installation inégalée et facilitent le travail dans les espaces restreints.

 

Sachant que les contraintes d'espace constituent un défi important dans les environnements traditionnels, en particulier lorsqu'un petit nombre de ports cuivre nécessite un panneau de brassage dédié, Belden a conçu son système FX ECX pour gérer à la fois le cuivre et la fibre. En utilisant les trames KeyConnect de Belden, ces deux types de média peuvent être déployés en même temps dans le même système FX ECX afin d'économiser de l'espace de stockage et d'éliminer le coût d'achat et de déploiement de panneaux de brassage supplémentaires dédiés au cuivre.

 

Facilement installable par une seule personne, le FX ECX permet également d'économiser du temps et de la main d'œuvre :

 

  • Élimination de la nécessité de gérer des composants de rail supplémentaires en moulant les rails de la cassette directement dans le boîtier
  • Couvercle supérieur et portes avant/arrière (dans les boîtiers 4U) faciles à détacher et à remettre en place sans outils
  • Plateaux tiroir pour faciliter l'accès au sommet du rack (cette fonction peut être désactivée si vous préférez que les composants restent en place).
  • Passage de la trame à la cassette sans matériel supplémentaire
  • Intégration d'une décharge de traction là où vous en avez besoin, en fonction du type de déploiement
  • Étiquetage à l'avant et à l'arrière du boîtier pour que vous sachiez toujours d'où viennent les câbles et à quoi ils sont connectés
  • Cassettes pouvant être fixées au mur pour gagner de la place

 

Le système FX ECX prend également en charge n'importe quelle option de terminaison, y compris les pigtails avec plateaux d'épissure, les cassettes d'épissure, les connecteurs d'épissure et les épissures mécaniques.

 

Pour en savoir plus sur le système FX ECX, n'oubliez pas de vous inscrire à notre blog pour ne pas manquer ce qui sera publié le mois prochain : un aperçu du système DCX de Belden.

 

Liens associés :

 

Système fibre FiberExpress ECX LAN

Permettre des connexions directes : comment nos solutions de connexions croisées ont évolué

Une connexion croisée pour les environnements MAC statiques et dynamiques