Dans une usine de fabrication, de nombreux composants doivent être réunis avant que la rentabilité et l'excellence opérationnelle puissent être réalisées. Même si les indicateurs clés de performance (KPI) tels que le taux de production et le temps de cycle peuvent sembler bons et impliquer de bonnes performances, ils ne disent pas toujours tout.’ Par exemple, il est possible qu'ils ne découvrent pas des éléments tels que les inefficacités de l’équipement ou les goulets d’étranglement des processus qui ont un impact sur les résultats de fabrication.
Pour maximiser le potentiel de votre usine, vous devez vous assurer que chaque composant de votre processus de production fonctionne de manière optimale.’ Cela comprend :
- Une chaîne d’approvisionnement fluide pour assurer un flux régulier de matières premières et de produits finis
- Des matières premières de haute qualité qui offrent certaines spécifications pour soutenir une excellente production
- Machines/actifs qui fonctionnent de manière efficace et fiable—sans temps d'arrêt imprévu—pour produire des produits finis
- Des personnes qui comprennent leurs rôles et qui se concentrent sur les bonnes tâches pour créer des résultats cohérents
- Des processus et des flux de travail rationalisés, efficaces et flexibles pour piloter les opérations
Lorsque chacune de ces pièces est mise au point, le résultat est un produit fini qui répond à vos exigences ou les dépasse et qui est prêt à être vendu aux clients.
Pourquoi la performance des équipements est importante dans le secteur de la fabrication
Les machines sont la pierre angulaire de votre production. Leur performance a un effet d’entraînement, impactant la qualité, la productivité des employés, les coûts d’exploitation, les objectifs de production, les déchets, l’utilisation des matières premières, les délais, la satisfaction client et bien plus encore.
Lorsqu'il s'agit d'optimiser la production, de nombreuses usines ne parviennent pas à contrôler les performances des machines et des ressources. Lorsque les machines—qui font partie intégrante de la production de produits finis—ne fonctionnent pas’comme prévu, le résultat est un arrêt de l'usine ou un produit de mauvaise qualité.
Les dirigeants n’ont souvent pas la capacité de capturer des données d’actifs en temps réel, ils ne peuvent donc pas dire avec certitude si leurs machines sont sous-performantes ou surperformantes.’ Bien que son rendement puisse sembler bon, l’équipement peut fonctionner en dessous de l’efficacité maximale. Cela signifie des occasions manquées de :
- Réduire les temps d’arrêt non planifiés
- Prolonger le cycle de vie de l’équipement
- Réduire les coûts de maintenance
- Augmenter le débit
- Assurer la qualité
- Répartir plus efficacement les ressources
Si les machines fonctionnent en dessous de la capacité optimale, les objectifs de production et les coûts peuvent être affectés. Si les machines fonctionnent au-delà de leur capacité optimale, l’usure peut s’ensuivre, entraînant des pannes imprévues et des coûts de maintenance plus élevés. Sans suivi des performances, il est difficile d’identifier les machines qui créent des problèmes de production ou qui peuvent être améliorées.’
Il est également difficile d’entretenir un équipement lorsqu’il n’est pas surveillé.’’ Les premiers signes avant-coureurs peuvent être manqués et il n’existe aucun moyen sûr de savoir quand un actif a besoin d’attention ou est sur le point de tomber en panne.’
Comment la gestion de la performance des ressources permet des opérations proactives
La gestion de la performance des actifs (APM) optimise la performance et l'efficacité de vos actifs (vos machines) tout au long de leur cycle de vie, vous permettant d'adopter une approche proactive plutôt que réactive.
Prendre des mesures préventives pour optimiser les performances des machines peut permettre à votre usine de réaliser ce qui est possible en maximisant l'utilisation de l'équipement, en réduisant les coûts, en améliorant l'efficacité et en fournissant des résultats plus cohérents. ’
Comment cela se fait-il ? Avec des données. Plus précisément, en tirant parti de l’analyse prédictive avancée qui vous permet d’identifier rapidement les problèmes potentiels afin de réduire les temps d’arrêt et les coûts de maintenance qui ont un impact sur l’efficacité des machines.
Voici un exemple simple de la manière dont la gestion de la performance des actifs pourrait fonctionner.’ …
Supposons qu’une machine équipée de capteurs commence à montrer une légère augmentation des niveaux de vibration. Grâce à l’analyse prédictive alimentée par l’intelligence artificielle, cette tendance est détectée puis signalée comme un signe avant-coureur possible d’un problème de roulement.
En plus de vous alerter du problème, le système peut également vous indiquer quand la machine aura besoin d’entretien pour résoudre le problème avant qu’il ne s’aggrave. L'équipe de maintenance reçoit une notification lorsque le moment est venu et une réparation est programmée pour terminer le travail sans causer de perturbation.
Sans ces informations, le problème des vibrations s’aggraverait probablement et entraînerait des temps d’arrêt imprévus qui auraient un impact sur les calendriers de production.
Cette approche basée sur les données pour la maintenance prédictive Assure une performance continue et fiable de vos actifs pour améliorer la productivité et maximiser le retour sur investissement (ROI) et le coût total de possession (TCO).
Obtenez des informations sur la santé et les performances des ressources
Grâce à ses solutions de gestion des performances des ressources, Belden peut aider les fabricants à réduire les pannes imprévisibles des équipements et les coûts de maintenance élevés qui y sont associés.
En intégrant l’intelligence artificielle et l’analyse des données d’apprentissage automatique dans votre solution, vous aurez accès à des informations approfondies sur la santé et les performances des actifs.’ Nos solutions de connexion complètes transforment les données de terrain en informations en temps réel afin que vous puissiez mieux gérer vos ressources. C'est comme avoir une fenêtre sur le fonctionnement interne de vos machines afin que vous puissiez prendre des décisions plus intelligentes pour que tout fonctionne et générer les bénéfices dont vous avez besoin.’
Belden peut également vous aider à renforcer la résilience de votre réseau Pour garantir la disponibilité et maintenir vos employés et vos systèmes connectés, même en cas d'événements inattendus et perturbateurs. Alors qu’une augmentation du trafic, une panne matérielle ou une cyberattaque peuvent détruire un réseau typique, un réseau résilient construit par Belden continue de fournir des connexions cohérentes. Nous pouvons vous aider à concevoir un réseau sécurisé, redondant, fiable et performant pour garantir sa disponibilité dans toutes les conditions.
En savoir plus sur la gestion de la performance des ressources.