UQAM Université du Québec à Montréal 1440x600-150dpi

Au cours de l'année écoulée, la pandémie a contribué à mettre encore davantage en lumière l'importance du Wi-Fi sur les campus universitaires. Alors que les établissements d'enseignement supérieur passaient à l'apprentissage en ligne, même si la majorité de leurs étudiants étaient sur le campus, un accès sans fil fiable et accessible a pris une importance accrue, car les étudiants se connectaient à distance depuis leurs chambres d'étudiant, les bibliothèques, les cafés ou même à l'extérieur.——

 

Pour élargir l'accès sans fil pendant la COVID-19, l'Université d'État de Washington a décidé d'étendre son Wi-Fi aux parkings du campus afin de donner aux étudiants et aux professeurs un accès à Internet haut débit sans avoir à entrer dans un bâtiment. De nombreuses autres écoles ont fait de même, en proposant un accès en voiture et une connectivité en extérieur. L'Université d'Alabama à Birmingham a même proposé ses emplacements privilégiés de stationnement aux écoles voisines K-12 pour que leurs étudiants’ en profitent également. 

 

Comme de nombreux collèges au cours de la dernière décennie, l'Université du Québec (UQAM) a connu une croissance rapide du nombre de connexions sans fil sur son campus, car elle prenait en charge des dizaines de milliers d'utilisateurs quotidiens.é é à é Pour répondre à la demande, ils ont investi dans un réseau sans fil à couverture complète comprenant plus de 3 000 points d'accès sans fil.

 

Mais un réseau sans fil est rarement réellement sans fil. “” Le Wi-Fi repose sur un système de câblage robuste et performant qui fonctionne en arrière-plan pour maintenir la connexion des points d'accès sans fil au réseau de l'entreprise. Pour offrir une bande passante sans fil accrue, l'UQAM avait également besoin d'un système de câblage pour prendre en charge la connectivité des utilisateurs et des appareils.

 

Les 40 départements et écoles de l'institution sont répartis dans 30 bâtiments, dont beaucoup ont au moins cinq décennies, ont été construits avec une isolation en amiante et présentent des combinaisons de plafonds solides et suspendus et de zones de conduits.’— Certains bâtiments étaient même totalement dépourvus d'espace plénum. Combiné à plus de 300 armoires de télécommunications dispersées sur tout le campus, ces obstacles allaient rendre l'installation et le passage des câbles difficiles—mais pas impossibles.

 

En tant que site Belden certifié de bout en bout, l'UQAM souhaitait s'appuyer sur les systèmes Belden déjà en place afin de maintenir la cohérence, d'assurer la compatibilité et de minimiser les besoins en espace.

 

Malgré les variations de plafonds et de conduits sur le campus, les coupleurs REVConnect et les FlexPlugs ont été déployés pour offrir flexibilité et performance.® Le processus de terminaison rapide et simple de REVConnect s'applique à tout composant de catégorie 5e, 6 ou 6A.’ Ses composants limitent également les reprises et les nouveaux tests, ce qui a permis de maintenir le projet sur la bonne voie et d'éviter les interruptions ou les temps d'arrêt, tout en assurant les meilleures performances possibles.

 

Des coupleurs REVConnect ont également été utilisés, permettant aux installateurs de personnaliser les REVConnect FlexPlugs pour des déploiements nécessitant des longueurs supérieures à 18 pouces.

 

Associée aux câbles de catégorie 5e 1213 et aux connecteurs BIX, cette solution Belden de bout en bout prend en charge jusqu'à 1 Go/s de données et une portée étendue au-delà de 100 m si nécessaire.

 

Dans la plupart des cas, pour éliminer les points de connexion supplémentaires, les installateurs ont utilisé la topologie MPTL (modulary plug terminated link) pour connecter les points d'accès sans fil au réseau. Cette approche permet de connecter un câble horizontal directement à un appareil, tel qu'un point d'accès sans fil. Non seulement il simplifie l'installation, mais il prend également en charge les applications au-dessus du plafond et crée une apparence plus propre et plus soignée.

 

Depuis son déploiement, UQAM n'a rencontré aucun problème de terminaison.’ En fait, l'établissement prévoit de poursuivre ce type d'installations de câbles sur l'ensemble du campus, en modernisant les bâtiments avec du câble Belden de catégorie 6 et les salles de serveurs avec du câble de catégorie 6A et du câble à fibre monomode.’

 


À propos de l’auteur

Daniel Charles

Chef de produit mondial

Daniel Charles travaille chez Belden depuis 2014, où il a occupé divers postes de spécialiste des produits. Aujourd'hui, Daniel est l'un des chefs de produit mondiaux de Belden pour la connectivité cuivre. Dans ce rôle, il introduit des solutions de connectivité fonctionnelles, innovantes et permettant de gagner du temps, qui répondent aux exigences de bande passante et de budget des clients. Daniel a obtenu un diplôme en gestion des opérations et en commerce international à HEC Montréal en 2011.