shutterstock_2072431619 Image modifiée Version v02A

Les dépenses énergétiques représentent une part importante des coûts d’exploitation d’une entreprise de fabrication typique.’ Mais ce qui est encore plus inquiétant, c’est que ces coûts continuent d’augmenter à mesure que les demandes de production deviennent plus complexes et que les équipements vieillissent et deviennent moins efficaces.’

Rien qu’aux États-Unis, la consommation d’énergie a augmenté de 6% entre 2018 et 2022, selon l’enquête 2025 Manufacturing Energy Consumption Survey. Ce rapport révèle également que le secteur industriel consomme 32% de toute l’énergie américaine, dont la majorité va à la fabrication.

Aucune usine ne veut consacrer plus d’argent que nécessaire aux services publics, surtout lorsqu’il existe tant d’autres opportunités d’investissement qui offrent un meilleur rendement : recherche et développement, embauche et formation, automatisation et technologie, etc.

En plus de vouloir maîtriser les coûts énergétiques, les usines font également face à une pression croissante de la part des consommateurs, des parties prenantes et des organismes de réglementation pour donner la priorité à la durabilité et à l’efficacité énergétique.

Comprendre la consommation d’énergie est également un élément essentiel de l’établissement de prix compétitifs. Connaître l’apport énergétique pour chaque produit ou lot que vous produisez aide à brosser un tableau plus clair des coûts de production réels afin que vous puissiez fixer des prix qui reflètent avec précision les dépenses.

Compte tenu de ces faits, il n’est pas surprenant que l’optimisation énergétique soit une priorité absolue pour les fabricants.’ Tout au long de ce voyage vers l’excellence opérationnelle, veillez toutefois à ne pas placer l’investissement avant l’analyse.’ Afin d’optimiser efficacement la consommation d’énergie, vous devez déterminer la quantité d’énergie consommée par votre usine et où va cette énergie.—

 

Là où la plupart des plantes ratent la cible lorsqu’elles essaient de comprendre la consommation d’énergie

La visibilité est la première étape vers l’optimisation énergétique. Vous devez avoir accès à des données granulaires sur des éléments tels que les performances au niveau de la machine et les modèles d’utilisation de l’énergie. Mais comment pouvez-vous obtenir ces informations ?

Regarder la facture d’électricité de votre installation ne donne pas une image complète de la consommation.’’ Il représente simplement l’utilisation dans l’ensemble de votre installation. Il ne peut pas vous dire :’

  • Où, quand et comment les pics se produisent
  • Lorsqu’il existe des inefficacités ou des possibilités de réduire les pertes d’énergie
  • Où l'énergie est utilisée ou à quoi elle sert’
  • Comment la consommation est liée aux opérations (calendriers de production, temps d’arrêt, maintenance, etc.)
  • Quelles machines ou quels processus consomment le plus d’énergie

Certaines usines poussent l'analyse un peu plus loin en examinant les données sur la consommation d'énergie, mais les équipes examinent souvent les informations de consommation historiques : des données sur des événements qui se sont produits il y a des semaines ou des mois, lorsqu'il est trop tard pour agir.’ En outre, ces données sont souvent séparées des données de production et de maintenance. Sans rassembler ces points de données, il’est difficile de comprendre comment les calendriers de production ou les performances des équipements ont un impact sur la consommation d'énergie.

Même si vous pouvez identifier des modèles ou des tendances possibles en comparant les données historiques de consommation d’énergie aux données de production et de maintenance, il s’agit d’informations obsolètes qui ne reflètent probablement pas les conditions d’exploitation actuelles.’’ Prendre des décisions fondées sur ces données pourrait mener à des hypothèses inexactes.

Ce n’est qu’en analysant les données en temps quasi réel que vous pourrez :

  • Répondre aux changements rapides d’utilisation causés par les changements dans les calendriers de production, les performances des équipements, etc.
  • Détecter et réagir aux pics soudains lorsqu’ils se produisent
  • Identifier et résoudre les défaillances d’équipement
  • Optimiser les inefficacités opérationnelles, comme un processus de séchage qui prend trop de temps’
  • Mesurer l’impact des changements pour évaluer si les stratégies fonctionnent

Enfin, certains dirigeants d’usine supposent que se concentrer sur la gestion de la demande d’énergie de pointe conduira efficacement à une optimisation de l’énergie. Mais négliger les inefficacités en dehors des heures de pointe laisse des économies importantes sur la table. Par exemple, vous ne pourrez pas identifier :’

  • Équipement qui fonctionne pendant les périodes d’inactivité
  • Processus exécutés inutilement pendant les temps d’arrêt
  • Systèmes fonctionnant à pleine capacité pendant de faibles périodes de production

Aucune de ces stratégies n'offre le niveau de visibilité en temps quasi réel  Vous devez réduire la consommation d’énergie des machines et des processus.

 

Comment les données en temps quasi réel transforment la sensibilisation à l’énergie en succès opérationnel

Sans analyser la consommation d’énergie en temps quasi réel et la comparer aux données opérationnelles et aux mesures de performance au niveau de la machine, vous ne saurez pas quels équipements fonctionnent efficacement ou quels processus gaspillent de l’énergie.’ Alors, comment pouvez-vous savoir par où commencer pour apporter des améliorations pour stimuler l’optimisation de l’énergie ?

Quels que soient les capteurs, les plates-formes ou les logiciels que vous choisissez de déployer, les solutions de connexion complètes de Belden vous aident à connecter de manière transparente les actifs et les systèmes à l'échelle de l'usine pour suivre et gérer efficacement les données de consommation d'énergie.’ Il peut s’agir de données provenant de domaines critiques tels que les centrales électriques et les lignes de production, ainsi que de processus et de systèmes spécifiques énergivores, tels que les compresseurs d’air, les moteurs, les mélangeurs, les meuleuses à cônes ou les roues de culbutage.

Une fois tout connecté, nous vous aidons à accéder à des données détaillées sur la consommation d'énergie  Et la consommation d’énergie dans différentes parties de votre installation. Cela vous donne la visibilité dont vous avez besoin pour comprendre comment l’énergie est consommée sur chaque site, dans chaque zone, dans chaque processus ou même pour chaque pièce d’équipement afin que vous puissiez prendre des décisions éclairées sur les mises à niveau et les optimisations.

En connectant ces points de données énergétiques, nous vous aiderons à identifier les inefficacités afin que vous sachiez exactement où et comment optimiser la consommation.’ À partir de là, vous pouvez élaborer un plan d’optimisation complet qui réduira les coûts, minimisera les déchets et améliorera l’efficacité opérationnelle. En fonction de ce que vous découvrez, vos stratégies peuvent inclure la mise à niveau vers des moteurs plus efficaces, l’optimisation des processus de production ou la résolution des inefficacités révélées par les données. Grâce à ces données, vous pouvez être sûr de prendre des décisions efficaces pour améliorer l’optimisation énergétique.’

 

Découvrez comment nos centres d’innovation client peuvent vous aider.

 

Liens associés :

 

À propos de l’auteur

Sam Veng

Consultant en automatisation numérique

Sam Veng a rejoint Belden en 2022 et a apporté plus de 10 ans d’expérience dans le domaine de l’automatisation industrielle. En tant que consultant en automatisation numérique, il se rend sur les sites des clients pour réaliser des audits de flux opérationnels et identifier les opportunités de transformation numérique. Il se spécialise également dans l’aide aux clients pour obtenir des informations et des opportunités de performance à partir des données grâce à leurs solutions de numérisation.