Assurez-vous que la conception de l’infrastructure d’aujourd’hui prend en charge la technologie de demain
Que se passe-t-il lorsqu’un bâtiment intelligent ne dispose pas d’une infrastructure haute performance travaillant en coulisse pour gérer rapidement et efficacement les besoins en électricité et en transmission de données ?
Les goulets d'étranglement de la bande passante et les problèmes de latence, les dysfonctionnements des appareils et des systèmes, et l'inefficacité des utilisateurs en seront certainement la conséquence.
Considérations relatives à la conception de l’infrastructure des bâtiments intelligents
Chaque bâtiment intelligent est unique en fonction des objectifs définis par son propriétaire (amélioration des coûts d’exploitation, gains d’efficacité énergétique, croissance de la satisfaction des employés, etc.). Ces objectifs distincts aident à identifier les technologies, les systèmes et les dispositifs qui devraient être déployés et intégrés dans l’ensemble du bâtiment intelligent. À partir de là, le câblage et l’infrastructure réseau appropriés peuvent être conçus pour prendre en charge l’accès aux données, les plateformes logicielles et les protocoles.
La planification d’une infrastructure connectée pour un bâtiment intelligent nécessite de nombreuses considérations pour chaque application.
Câblage et connectivité
Le choix du bon type de câble dépend de plusieurs facteurs, notamment les exigences en termes de performances et de largeur de bande pour les applications actuelles et futures, les distances entre les salles de télécommunications (TR) et les appareils, les besoins en énergie et les coûts.
La plupart des bâtiments intelligents reposent sur un mélange de types de câblage :
- Câblage symétrique en cuivre à paire torsadée (Ethernet à paire unique ou câble de catégorie à quatre paires)
- Câblage en fibre optique (câble monomode ou multimode)
- Câble hybride fibre-cuivre
- Câbles spécialisés (câble RemoteIP, câble d’alimentation géré par défaut, etc.)
Zones de travail ou points de service
Il y a deux types de zones de travail à prendre en compte :
- Prises de télécommunications (TO)
- Points de service (SO)
Les zones de travail sont utilisées dans les endroits où les appareils sont administrés par l’utilisateur (un ordinateur portable ou un téléphone IP). Les points de service se connectent à des dispositifs plus permanents destinés à une application spécifique ou qui restent à un certain endroit (caméras de sécurité, points d’accès sans fil, etc.). Ils prennent également en charge la topologie MPTL ( Modular Plug Ended Link ), qui permet de terminer un câble horizontal à une extrémité d’une fiche RJ45 qui se connecte directement à un dispositif.
Voies et espaces
La norme ANSI/TIA-569 fournit des exigences générales pour les chemins et les espaces, tandis que la norme ANSI/BICSI-007 couvre les options de disposition et de taille des salles de communication. Les bonnes pratiques dictent que les voies et les espaces doivent s’adapter à une croissance future d’au moins 50 %. (Cependant, si vous rénovez une installation existante, ce n’est pas toujours possible.)
Les scénarios possibles sont les suivants :
- Une seule salle de communication pour abriter les équipements de télécommunication et les systèmes spécialisés, le réseau central étant situé dans des racks au milieu de la pièce
- Une salle de communication pour le réseau central et une salle de communication pour les autres systèmes
Alimentation à distance
Les appareils connectés dans les bâtiments intelligents nécessitent une alimentation CC basse tension. PoE et SPoE (Single-Pair Power over Ethernet) qui fournissent une alimentation CC aux appareils via un câblage en cuivre à paire torsadée sont considérés comme des circuits de puissance limitée de classe 2, définis dans l’article 725 du National Electrical Code. L’énergie de classe 2 peut également être fournie via un câblage hybride fibre-cuivre. Certains appareils, tels que ceux utilisés dans les systèmes professionnels de sonorisation, d’audiovisuel, de sécurité et de sécurité des personnes, sont alimentés par des circuits de puissance limitée de classe 3. Les circuits de classe 2 et de classe 3 limitent la sortie de la source d’alimentation.
Une autre façon de fournir de l’énergie aux appareils dans les bâtiments intelligents consiste à utiliser l’alimentation gérée par défaut (FMP) ou l’alimentation de classe 4. Dans ces systèmes, le circuit est surveillé en permanence pour détecter les défauts. La détection des défauts arrête le flux d’électricité en quelques millisecondes.
Comme la classe 2, la classe 4 peut être déployée à l’aide de câbles hybrides fibre-cuivre qui rassemblent l’énergie et les données sur de longues distances à l’aide d’un seul câble.
Évaluez les capacités de connectivité de votre bâtiment intelligent
Les propriétaires de bâtiments intelligents doivent non seulement investir dans des infrastructures performantes, mais aussi avoir la certitude que l’infrastructure fonctionnera à son plein potentiel. De cette façon, les systèmes, les dispositifs et les personnes peuvent communiquer et se connecter aux informations dont ils ont besoin.
Cette confiance prend la forme d’une certification, obtenue par des tests qui prouvent que l’infrastructure essentielle à la mission fonctionne comme prévu.
Tout comme les systèmes de câblage peuvent être certifiés pour leur performance, les bâtiments intelligents peuvent également être certifiés pour leur intelligence et leur fonctionnalité.
Apprenez à connaître SPIRE
SPIRE™ (Smart Buildings Assessment and Rating Program), une collaboration entre TIA et UL Solutions, est un programme d’évaluation et de notation conçu pour aider les propriétaires à vérifier que les systèmes de leur bâtiment sont intégrés pour partager des données et être gérés sur une interface unique.
Lancé pour la première fois en 2020 et mis à jour en 2023, SPIRE offre un cadre qui relie les propriétaires à des mesures indépendantes de la technologie qu’ils peuvent utiliser pour évaluer les systèmes, les processus et les infrastructures du bâtiment dans six domaines :
- Connectivité
- Cybersécurité
- Santé et bien-être
- Sécurité des personnes et des biens
- Puissance et énergie
- Durabilité
Les critères d’évaluation de la connectivité de SPIRE sont utilisés pour vérifier l’intelligence du bâtiment. Il évalue cinq domaines pour s’assurer que le bâtiment intelligent peut connecter et alimenter de manière efficace et efficiente plus de personnes et plus de dispositifs informatiques et OT.
- Média : évalue la largeur de bande et les capacités de distribution à faible consommation des médias installés dans tout le bâtiment.
- Couverture : évalue le support et la couverture de la convergence IT-OT dans l’ensemble du bâtiment et de la propriété.
- Sécurité : évalue la sécurité physique de la connectivité des bâtiments, de l’infrastructure et des actifs associés.
- Expansion : évalue la capacité de la connectivité, des voies et des espaces à prendre en charge l’expansion.
- Résilience : évalue la redondance de connectivité et les politiques et procédures relatives à la capacité des opérations critiques à continuer de fonctionner pendant un événement.
Votre ressource pour l’infrastructure TIC dans les bâtiments intelligents
Suivre les bonnes pratiques et les normes pour concevoir une infrastructure de connectivité de bâtiment intelligent est essentiel pour une installation à l’épreuve du temps.
Prendre les bonnes décisions nécessite un conseiller de confiance comme Belden. Nous comprenons les bâtiments intelligents et sommes au cœur de cette transformation technologique. Notre équipe est là pour vous aider à rendre votre bâtiment intelligent plus sûr, plus confortable, plus résilient et plus rentable.
Si vous souhaitez en savoir plus sur la conception et la sélection d’infrastructures TIC pour les bâtiments intelligents, lisez le dernier numéro d’ICT Today, qui présente un article rédigé par des membres contributeurs du Comité des nouvelles technologies et tendances de la CCCA, dont Belden.
En savoir plus sur nos solutions de bâtiments intelligents.