Bonnes pratiques d’installation de câbles en cuivre : ce qu'il faut garder à l'esprit
Parfois, le secteur des TIC complique trop les choses.
Lorsqu’il s’agit d’installer des câbles en cuivre, trop réfléchir peut créer des défis et des problèmes inutiles. De plus, le temps passé à ruminer peut être un piège qui crée des retards et de l’indécision, diminue la productivité, draine l’énergie mentale, produit un stress supplémentaire et entrave la capacité d’une équipe à s’adapter à des situations inattendues.
Pour prouver mon point de vue, considérez cette question (c’est une question que j’aime souvent poser aux techniciens et aux installateurs) : « De quelle couleur est le cuivre ? »
Que répondriez-vous ? Étonnamment, les réponses que je reçois varient. Par exemple, j’ai entendu des réponses comme :
- « C’est marron. »
- « On dirait que c'est un peu bleuâtre. »
- « Je crois que c’est un peu vert. »
- « Est-ce orange ? »
- « Je ne sais pas ! »
On pourrait croire que c'est une question piège, mais ce n’est pas le cas. La réponse est simple : le cuivre est la couleur du cuivre ! Cependant, il est rare que les professionnels du secteur répondent à la question de cette façon, car ils y réfléchissent trop.
Je pose cette question non seulement pour illustrer le point auquel nous avons tendance à trop réfléchir, mais aussi pour ouvrir la porte à des conversations sur les techniques appropriées d’installation des câbles en cuivre.
Peu importe le type de données transférées : les câbles réseau, les câbles de haut-parleurs et les câbles de contrôle d’accès sont tous des câbles en cuivre. Les informations circulent le long de chacun de ces câbles de la même manière, et les câbles sont installés selon les mêmes bonnes pratiques et approches. En d’autres termes, les méthodes (installation) sont toujours les mêmes, quel que soit le moyen. Garder les bonnes pratiques à l’esprit aidera à éviter de trop réfléchir.
3 exemples de l’importance des pratiques d’installation
Bien qu’il y ait de bonnes raisons derrière chacune des pratiques établies du secteur pour l’installation de câbles en cuivre, j’ai vu de nombreux installateurs rejeter les conseils que nous sommes sur le point de présenter.
Souvent, cela se produit non pas parce qu’ils essaient d’ignorer les recommandations, mais parce qu’ils réfléchissent trop au processus ou qu’on ne leur a pas appris comment leur travail peut avoir un impact positif ou négatif sur les performances du câble. Bien que comprendre le fonctionnement interne d’un câble puisse sembler quelque chose que les installateurs n’ont pas besoin de savoir, avoir cette connaissance aide à expliquer le « pourquoi » derrière les règles d’installation des câbles en cuivre. Cela évite de trop réfléchir, empêche les installateurs de prendre des raccourcis avec des conséquences négatives et fait une différence dans le résultat final.
1. Entailler un conducteur en cuivre
Si vous ne savez pas comment fonctionne le câble en cuivre, entailler le conducteur peut ne pas sembler un gros problème lors de l’installation. Il y a de fortes chances que les installateurs soient plus prudents s’ils savaient que même une petite entaille dans le conducteur :
- Diminue la section transversale du conducteur, ce qui entraîne une augmentation de la résistance et affecte le flux de courant électrique.
- Provoque des zones affaiblies à la rupture, créant un circuit ouvert qui ne peut pas maintenir la continuité électrique.
- Génère un excès de chaleur à cet endroit du câble, ce qui entraîne des dommages à l’isolation ou une défaillance du câble.
- Empêche les électrons de voyager le long de leur trajectoire prévue, ce qui peut réduire la vitesse de transmission.
2. Aplatissement de l’extrémité du câble
Voici un autre exemple : utiliser des ciseaux pour aplatir l’extrémité du câble en cuivre avant d’installer un connecteur RJ45. Presque tous les installateurs l’ont fait, mais ont-ils réalisé les problèmes que cette action peut causer ?
L’aplatissement de l’extrémité du câble peut entailler les conducteurs (causant certains des problèmes dont nous avons discuté ci-dessus), mais il peut aussi :
- Comprimer les fils, ce qui modifie les caractéristiques de performance d’un câble (résistance électrique, intégrité du signal, etc.).
- Provoquer la perte de séparation des conducteurs et leur désalignement, ce qui rend l’insertion dans les fentes de la plaque plus difficile et crée des problèmes de performance.
- Rendre la terminaison plus difficile et affecter la bonne connexion.
3. Tirer les câbles trop fort
Bien qu’il existe des calculateurs pour vous aider à déterminer combien de câbles peuvent tenir dans une voie donnée, il est également essentiel de faire preuve de bon sens. En d’autres termes, n’ajoutez pas tellement de câbles à un faisceau que vous ne pouvez plus le tirer à travers le conduit ou le chemin.
N’y pensez pas trop. Si le faisceau ne convient pas, il y a deux façons de remédier à la situation (notez que « tirer les câbles plus fort » n’est pas l’un des choix) :
- Réduire le nombre de câbles du faisceau
- Agrandir le chemin
Une fois, j’ai vu un groupe de six installateurs tenter de tirer un faisceau de câbles réseau jusqu’à un poste d’infirmières par un petit chemin (le charpentier n’a pas fait le trou assez grand). Avec autant de pression appliquée, leurs câbles étaient tirés et étirés. En conséquence, leurs caractéristiques électriques ont changé et les câbles ne fonctionnaient pas comme prévu.
Essayer de tirer un faisceau de câbles dans un chemin étroit peut avoir des effets néfastes sur les performances et la longévité :
- L’utilisation d’une force excessive étire le câble au-delà de ses limites prévues et affaiblit les composants internes (tels que les conducteurs et l’isolation), ce qui peut entraîner des erreurs, des vitesses lentes et une connectivité intermittente.
- Tirer trop fort peut provoquer la déformation ou la rupture des conducteurs, créant une perte de signal, une mauvaise connectivité ou une défaillance.
Dans ce cas, les installateurs ont dû couper les câbles qu’ils avaient endommagés et retirer à nouveau le faisceau.
Bonnes pratiques à suivre pour l’installation de câbles en cuivre
Étant donné que les informations circulent à l’extérieur du câble en cuivre, il est extrêmement important d’utiliser les outils appropriés et de suivre les bonnes pratiques d’installation. Les mauvaises habitudes affecteront probablement les performances.
Sur la base de mes années d’expérience dans l’installation de câbles en cuivre (puis dans la formation d’installateurs), voici quelques-unes de mes recommandations pour assurer le succès. Ces règles s’appliquent à tout câble en cuivre en cours d’installation. Il n’est pas nécessaire de trop réfléchir au processus.
- N’utilisez pas de ciseaux d’électricien pour marquer la gaine du câble.
Cela peut entailler le conducteur, ce qui (comme nous l’avons expliqué précédemment) entraîne une dégradation des performances du câble, une faiblesse lors du raccordement et une défaillance potentielle du câble. Utilisez un outil de dénudage et assurez-vous que l’outil que vous utilisez est adapté au type de câble (UTP, blindé, etc.).
- N’utilisez pas de ciseaux d’électricien ou d’autres outils pour redresser les conducteurs.
Cela peut aplatir les conducteurs et altérer les caractéristiques électriques. Selon que vous terminez des connecteurs RJ45 ou des prises, des problèmes de performance peuvent survenir. Par exemple, cela peut entraîner la suppression de trop de torsions ou peut réduire le chemin d’information (ne laissant aucun moyen de recevoir des informations à l’autre bout du câble).
- Ne pliez pas les câbles lorsque vous les tirez.
Un pli peut casser le fil et affecter la conductivité. Il peut également causer des dommages permanents aux conducteurs et/ou à l’isolation et créer une perte de signal, ainsi que violer le rayon de courbure recommandé du câble. Enfin, cela peut affaiblir la résistance mécanique du câble (sa capacité à résister aux forces extérieures).
- N’étirez pas ou ne tirez pas trop vos câbles.
Lorsque les câbles en cuivre sont tirés trop fort pendant l’installation, vous pouvez endommager la gaine du câble, ce qui compromet sa capacité à protéger les conducteurs de l’humidité, des produits chimiques et de l’usure physique. Vous pouvez également allonger les conducteurs à l’intérieur, ce qui a un impact négatif sur la résistance électrique et la transmission du signal.
- Ne tirez pas les câbles de la boîte de manière incorrecte.
Si l'on tire trop de câble de la boîte en une seule fois, le câble s'enroule à l'intérieur de lui-même. Dans ce cas, il peut s'emmêler et se nouer, ce qui le rend difficile à démêler lors de l'installation (surtout sans causer de dommages). Lorsque le câble est tiré, les boucles peuvent se resserrer, ce qui augmente la tension sur le câble et peut dépasser les exigences minimales de rayon de courbure.
Belden est votre ressource pour l’installation
N'oubliez pas : le cuivre, c'est du cuivre. Ne réfléchissez pas trop et ne compliquez pas trop le travail. Les bonnes pratiques d’installation restent les mêmes, quel que soit le type de câbles en cuivre que vous installez.
Si des questions surviennent pendant l’installation, l’équipe de Belden est là pour vous conseiller.